.png)
Monet työmaiden työntekijät käyttävät ilmakompressoreita työkalujen käyttämiseen. Saatavilla on kuitenkin monia erityyppisiä ja -kokoisia ilmakompressoreita, joten sinun on ymmärrettävä kaikki perusasiat ennen kuin päätät, mikä sopii olosuhteisiisi. Lue lisää siitä, mitä tulee ottaa huomioon ilmakompressoria valittaessa.
Kun valitset vuokrakompressoria, sinun tulee aina aloittaa miettimällä, mihin sitä on käytettävä. Harkitse käyttämiesi työkalujen vaatimuksia ja varmista, että aloitat laskelmat luvulla, joka ylittää nämä vähimmäismäärät. Kun olet tehnyt sen, voit keskittyä näihin viiteen suorituskykyyn vaikuttavaan tekijään:
1. Virtalähteen vaatimukset
Virtalähdetarpeesi voivat vaihdella valmistuvan projektin tyypin ja työmaan luonteen mukaan. Kolme vaihtoehtoa ovat:
- Kaasukäyttöinen: Jos työmaallasi ei ole hyvää virtalähdettä, kaasukäyttöinen ilmakompressori on erinomainen valinta. Huomaa kuitenkin, että se on äänekäs ja vaatii tuuletusta käytön aikana.
- Sähköinen: Sähkökompressorit ovat yleisimpiä tyyppejä ja toimivat hyvin pienissä tiimeissä ja projekteissa. Niitä on helppo käyttää ja ne toimivat melko hiljaisesti.
- Hydraulinen: Hydrauliset ilmakompressorit ovat vähemmän suosittuja, mutta silti käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Tämä rakenne saa voimaa ajoneuvon tai laitteen hydrauliikkajärjestelmästä, joten se on hyvä valinta, jos työmaallasi on paljon hydrauliikkaa.
2. Ilmanpaine ja toimitus
Nämä kaksi mittaria ovat tärkeitä, koska ne kertovat, kuinka monta ja minkä kokoista työkalua voit käyttää ilmakompressorin kanssa. Puntaa neliötuumaa kohti (psi) on kompressorin tuottama ilmanpaine. Monissa malleissa on psi, joka voi käyttää pieniä tai keskisuuria työkaluja, vaikka voit hankkia sellaisen, jossa on enemmän psi:tä suurempiin tarpeisiin.
Kuutiojalkaa minuutissa (cfm) on kompressorin toimittaman ilman määrä. Mitä pienempi cfm, sitä pienempiä työkaluja voit käyttää sillä. Jos tarvitset ilmakompressorin suurille tai teollisuusluokan työkaluille, pyri yli 50 cfm:ään.
3. Ilmakapasiteetti
Paineilmakompressorin kapasiteetti ja säiliön koko ovat ratkaisevan tärkeitä suorituskyvyn kannalta. Rakennus- ja muut työryhmät tarvitsevat todennäköisesti suuren korkeapaineisen ilmakompressorin.
Voit valita näistä erityyppisistä ja -kokoisista ilmakompressorisäiliöistä:
- Pannukakku
- Ponttoni
- Kaksoispino
- Kottikärryt
Kapasiteettivaihtoehdot voivat vaihdella 1–80 gallonan välillä. Useimpiin sovelluksiin 20 gallonan säiliö tarjoaa riittävän kapasiteetin, mutta on silti melko helppo säilyttää.
4. Käyttösuhde
Työjakso on aika ilmansyötön ja täytön välillä. Mitä suurempi kompressori on, sitä vähemmän aikaa sen tarvitsee levätä ja täyttää, ennen kuin se voi poistaa ilmaa uudelleen. Voit saada ilmakompressorin, jonka työjakso on 25-100%. Spektrin alimmat tarvitsevat enemmän aikaa ilman poistamisen ja täytön välillä, kun taas suurimmat prosenttiosuudet syöttävät ilmaa yhtä nopeasti kuin ne käyttävät sitä.
5. Kompressorin kokoonpano
Paineilmakompressorin kokoonpano vaikuttaa sen toimintaan ja siihen, mihin sitä voidaan käyttää. Harkitse näitä viittä vaihtoehtoa:
- Pyörivä ruuvi: Verkkoroottorit vangitsevat ja paineistavat tämän kompressorin ilmaa. Nämä mallit ovat yleensä kalliimpia ja vaativat erikoistuneempaa huoltoa.
- Mäntäkäyttöinen: Mäntäkäyttöisessä ilmakompressorissa on männät, jotka puristavat ilmaa ja pakottavat sen säiliöön. Ne ovat suosituin ilmakompressorityyppi.
- Vieritä: Rullailmakompressorit käyttävät kahta rullaa siirtääkseen ilmataskut laitteen keskelle. Näitä erikoiskompressoreita käytetään yleisesti LVI-yksiköissä pneumaattisten työkalujen sijaan.
- Keskipakoinen: Keskipakoilmakompressori käyttää diffuusoria ilman paineistamiseen. Tämä kompressori on yksi suurimmista tyypeistä, joten se soveltuu valmistus- tai kemian- ja voimalaitoksiin.
- Aksiaalinen: Pyörivät siivet luovat ja siirtävät paineilmaa aksiaalikompressoreissa. Näitä löytyy enimmäkseen laivoista ja lentokoneista, joten ne eivät ole yleisiä työmailla.
Kun olet valinnut ilmakompressorityypin, sinun on myös päätettävä vaaka- tai pystyasetusten välillä, jotta voit hyödyntää käytettävissä olevan tilan parhaalla mahdollisella tavalla.
Nyt kun tiedät, miten vuokrakompressori valitaan, Cat Rentals℠ auttaa sinua löytämään oikean koon ja tyypin kuhunkin työhön. Vuokraus on kustannustehokas vaihtoehto, jonka avulla voit kokeilla erilaisia laitteita ennen ostamista tai hankkia koneita lyhytaikaisiin tarpeisiin.
Selaa ilmalaitteiden vuokrausta jo tänään aloittaaksesi tai ota meihin yhteyttä verkossa saadaksesi lisätietoja!
Tämän sivun jakaminen edellyttää sinun hyväksyvän kohdennusevästeiden käytön