Minkä kokoisia tiivistyslaitteita minun pitäisi vuokrata?
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp

Puristimilla, junttareilla ja jaloilla on merkittävä rooli rakennustyömailla. Vaikka nämä koneet suorittavat samanlaisen toiminnon, jokaisella on tietty työmaasovellus. 

Puristin käyttää täriseviä levyjä rakeisen maaperän ja asfaltin tiivistämiseen. Juttaja on yleensä pienempi kuin puristin, ja se käyttää fyysistä vaikutusta tärinän sijasta tiivistääkseen yhtenäistä tai puoliyhtenäistä maaperää pienemmillä alueilla. Rulla, joka voi olla ajettava tai kävelevä kone, luottaa suuriin rumpuihin materiaalin puristamiseen. 

Näitä koneita on saatavana useissa eri koossa – sopivan koon valinta on ratkaisevan tärkeää projektisi tulosten optimoimiseksi. 

Minkä kokoinen puristin minun pitäisi vuokrata?

Sopivan kokoisen puristimen valinta riippuu laitetyypistä ja puristettavan maan tai maaperän koostumuksesta. Käytettävissä olevien konevaihtoehtojen yleiset luokitukset ovat:

  • Yksi levy: Kuten nimestä voi päätellä, tässä koneessa on yksi tärylevy, mikä tekee siitä kevyimmän ja ketterimmän puristimen. Useimmat mallit tuottavat 3 000–5 000 kiloa voimaa, joten ne soveltuvat hyvin hiekan, soran tai lian käsittelyyn pienemmillä ja ahtaammilla alueilla.
  • Käännettävä tärylevy: Vaikka yksilevyinen puristin voi liikkua vain eteenpäin, tämä versio voi kulkea myös taaksepäin tarvittaessa. Se käyttää myös enemmän voimaa, minkä ansiosta se voi toteuttaa syvempiä tiivistysprojekteja, kuten ajoteiden rakentamista. 
  • Raskaaseen käyttöön: Nämä suuremmat ja suorituskykyiset koneet tuottavat suurimman tiivistysvoiman. Ne toimivat parhaiten puristettaessa maaperää, jossa on korkeampi savipitoisuus ja joka reagoi vähemmän tärinälle. 

Puristimen tärinän tuottaman keskipakovoiman määrä on tarkempi koneen valintakriteeri kuin sen fyysinen koko. Yleensä useimmat yksiköt voivat puristaa 1 tuuman materiaalia jokaista tuottamaansa 1,000 kiloa kohden. 

Tärinän taajuus on toinen olennainen arviointiparametri. Matalampi taajuus 3 000–4 000 värähtelyä minuutissa tuottaa optimaaliset tulokset paksummille maakerroksille tai muille materiaaleille. Puristin, joka tuottaa jopa 5 700 tärinää minuutissa, toimii paremmin ohuemmille kerroksille. 

Minkä kokoinen juntta minun pitäisi vuokrata?

Käsikäyttöisinä tiivistyslaitteina junttien on oltava pieniä ja kevyitä, jotta niitä on helppo ohjata ja kuljettaa. Kengän koko on ratkaiseva tekijä junttaa valittaessa, koska tämä on komponentti, joka koskettaa maata ja suorittaa puristuksen. Suuremmalla kenkällä voit kattaa laajemman alueen, vaikka konetta on yleensä vaikeampi hallita kengän koon kasvaessa.

Sinun on myös määritettävä sovelluksiisi sopiva junttamoottorin koko ja tyyppi. Käytettävissä olevia vaihtoehtoja ovat kaksitahtiset ja nelitahtiset versiot. 

Kaksitahtisessa – joka tunnetaan myös nimellä kaksisylinterinen – moottorissa on vähemmän liikkuvia osia, mikä yksinkertaistaa koneen käyttöä ja ennaltaehkäisevää huolto vaatimuksia. Suurin haittapuoli monille käyttäjille on pienempi vääntömomenttipotentiaali, mikä tarkoittaa, että moottori tuottaa vähemmän tehoa. Polttoainetalous voi olla ongelma myös kaksitahtisen juntan kanssa.

Nelitahtinen juntta tarjoaa enemmän tehopotentiaalia, mikä on hyödyllistä haastavammissa tiivistystehtävissä. Näissä koneissa on enemmän liikkuvia osia ja komponentteja, mikä lisää niiden painoa ja huoltoa. Ne tuottavat myös enemmän tärinää, mikä vaikeuttaa laitteiden hallintaa. Polttoainetalous on parempi kuin kaksitahtimallissa, ja haitallisia päästöjä on vähemmän. 

Minkä kokoinen rulla minun pitäisi vuokrata?

Täysikokoisia rullia on saatavana useita tyyppejä ja kokomuunnelmia. Tiivistettävän alueen mitat ovat ensisijainen näkökohta. Jos työskentelet suuremmalla työmaalla, kyydissä oleva malli lisää tuottavuutta, koska voit kattaa enemmän maa-alueita lyhyemmässä ajassa. Takana oleva yksikkö on ihanteellinen ahtaampiin tiloihin tai kun tarvitset tiivistämistä, tarkkuutta ja hallintaa. 

Voit myös valita yhden rummun ja suuremman tandemrumpurullan välillä. Ensin mainitussa on rumpu edessä ja erityisesti suunnitellut renkaat takana, mikä tarjoaa paremman hallinnan ja mahdollisuuden kulkea käytännössä minkä tahansa pintatyypin yli. Jälkimmäisessä on rumpu edessä ja takana, mikä lisää tehoa ja nopeuttaa tiivistystuloksia. Renkaiden puuttuminen rajoittaa kuitenkin koneen pitoa ja vakautta. 

Cat Rentals℠ voi ohjata valintaprosessiasi

Yritätpä sitten päättää, minkä kokoisen puristimen vuokraisit tai tarvitset apua oikean juntan tai telan valinnassa, Cat Rentalsin asiantuntijat voivat ohjata sinut oikeaan suuntaan. Laaja tiivistyslaitevalikoimamme kattaa laajan valikoiman johtavien valmistajien tuotteita, mikä takaa poikkeuksellisen laadun, suorituskyvyn ja luotettavuuden. Monia vuokra-autojamme on saatavana useissa eri koossa, jotta ne täyttävät ainutlaatuiset työmaasi vaatimukset.

Soita meille numeroon 1-800-RENT-CAT tai ota meihin yhteyttä verkossa pyytääksesi nopean tarjouksen jo tänään.

Etsi Cat vuokra-asuntoja läheltäsi
Pyydä nopea tarjous
Jaa
FacebookLinkedInXWhatsApp