Meilleurs accessoires de déneigement à louer
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp
Une chargeuse sur pneus Cat déblayer la neige à l’aide d’une charrue de déneigement.

La neige peut s’accumuler rapidement. Pour que les routes, les terrains et les sentiers restent ouverts, vous avez besoin de l’équipement de déneigement approprié sur une machine que vous possédez déjà. La location est souvent le choix le plus économique pour les travaux saisonniers, et de nombreux modèles de terrassement excellent également dans les travaux hivernaux. Si vous débutez dans le déneigement, utilisez ce guide pour comparer les principaux équipements et choisir celui qui correspond à votre chantier, à votre personnel et à votre budget.

Commencer par une machine compatible

La plupart des parcs disposent déjà d’équipements capables de pousser, transporter ou jeter de la neige. Les modèles courants incluent les chargeurs compacts rigides, les pelles rétro et les chargeuses sur pneus. Pour une faible pression au sol ou des pentes glacées, une chargeuse à chaînes compacte offre une traction et une stabilité supplémentaires.

Les six meilleurs accessoires d’hiver

1. Brosses

  • Idéal pour : Accumulations légères pouvant atteindre environ deux pouces sur des surfaces lisses où le risque de glissade est élevé et la vitesse est importante
  • Comment cela fonctionne : Les brosses hydrauliques balayent la neige rapidement de la surface pour que la circulation puisse reprendre.
  • Gardez à l’esprit : les brosses déplacent la neige à l’écart plutôt que de la déplacer. Elles sont moins efficaces dans la neige lourde ou humide et offrent un contrôle limité sur l’endroit où la neige se dépose.

2. Godets

  • Idéal pour : les tas de petits à moyens lorsqu’il est possible de charger dans des tombereaux ou de les mettre en tas dans une zone désignée

  • Fonctionnement : un équipement de godet ramasse et transporte les matériaux pour le placement ou le chargement.

  • Gardez à l’esprit : les godets apportent de la précision mais déplacent moins de neige par passe que les outils de poussée larges.

3. Lames

  • Idéal pour : allées, trottoirs et défrichement général des terrains où le cordon de matériau permet de garder les voies ouvertes

  • Comment cela fonctionne : les lames orientables suivent les contours de la surface et déroulent la neige sur un côté pour dégager un passage.

  • Gardez à l’esprit : les lames plus petites s’adaptent aux zones étroites. Les modèles de plus grande taille couvrent les routes et ouvrent les aires de stationnement plus rapidement.

4. Pousse

  • Idéal pour : les grandes zones pavées ouvertes telles que les parkings, les pistes d’atterrissage et les longues routes en ligne droite

  • Gardez à l’esprit : le déplacement en ligne droite déplace la neige efficacement, vous devez ensuite empiler ou charger au point de vidage.

5. Charrues

  • Idéal pour : les chaussées et voies de circulation nécessitant une voie propre et praticable rapidement

  • Fonctionnement : un équipement chasse-neige utilise des lames de coupe pour pénétrer la neige et la rejeter sur le côté pendant que la lame chevauche la surface.

  • Gardez à l’esprit : les charrues sont excellentes pour le déblaiement continu là où la neige tombe sans cesse.

6. Ventilateurs

  • Idéal pour : les zones où il faut jeter la neige loin des trottoirs, des voitures ou des bâtiments, ou où l’espace d’empilage est limité

  • Comment cela fonctionne : Les souffleuses à neige ramassent et déchargent la neige directement devant ou sur un côté pour la placer où vous le souhaitez.

  • Gardez à l’esprit : les souffleurs gèrent les cordons de matériau profonds et les congères compactes, mais se déplacent plus lentement que les poussées sur de larges terrains.

Comment choisir l’équipement approprié

Utilisez ces contrôles pour faire correspondre l’outil à la tâche sans dépenser trop.

  • Type de projet : Déterminez si vous défrichez des entrées à forte circulation, des voies longues ou de larges parcs. Par exemple, une brosse peut assurer la sécurité des promenades à l’hôpital entre les passages tandis qu’une poussée dégage rapidement les grandes zones de stationnement.
  • Plan de manutention de neige : Précisez si vous allez pousser la neige hors d’une voie, l’empiler sur le chantier ou la charger dans des camions pour la transporter. Les godets permettent le chargement. Les poussées et les charrues déplacent le volume. Les soufflantes placent la neige avec précision.
  • Caractéristiques du site : mesurer les largeur, les obstacles et l’espace de braquage. Les lames et les poussées sont adaptées à des sites plus grands et ouverts. Les godets facilitent les propriétés de serrage là où le placement est important.
  • Type de surface : Adaptez l’outil aux surfaces pavées telles que les allées, les parkings et les trottoirs. Les charrues sont conçues pour les routes où le cordon de matériau permet de garder les voies dégagées.
  • Ajustement de la machine : vérifiez la taille, la puissance, la capacité de poids et la configuration de la machine de base. Assurez-vous que le circuit hydraulique, les attaches et la visibilité prennent en charge l’équipement choisi.
  • Conditions de neige : Choisissez des godets ou des brosses pour les accumulations les plus petites. Choisissez des poussées et des lames pour une couverture importante. Utiliser des soufflantes lorsqu’il faut déplacer la neige proprement.
  • Budget : comparez les prix de location et choisissez l’outil qui répond à vos objectifs sans coûts supplémentaires. La location évite le stockage et l’entretien des équipements saisonniers.
Louez vos accessoires de déneigement auprès de Cat Rentals℠

Vous pouvez louer l’équipement dont vous avez besoin pour une semaine, un mois ou une saison et le retourner lorsque les prévisions changent. Parcourez l’inventaire complet en ligne, demandez un devis rapide ou trouvez Cat Rentals℠ près de chez vous pour discuter avec votre équipe locale.

Trouvez Cat Rentals près de chez vous
Personne en gilet haute visibilité visualisant son téléphonePersonne en gilet haute visibilité visualisant son téléphone
Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin ?
Soumettez rapidement un devis avec des informations sur votre projet et un représentant vous contactera pour discuter de vos besoins en location.
Devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp