-(1).png)
Les groupes électrogènes permettent à votre équipe de continuer à travailler pendant les pannes de courant ou dans les régions éloignées. Ils peuvent faire fonctionner des lumières, des outils et des machines, mais ils comportent également des risques. L’utilisation incorrecte d’un alternateur peut entraîner des blessures ou des dégâts. Voici quelques conseils simples pour rester en sécurité et tirer le meilleur parti de votre équipement de location.
- Lire le manuel : Toujours consulter le guide du fabricant avant la configuration. Ces machines produisent une puissance électrique puissante qui peut être dangereuse. Si possible, laisser un professionnel qualifié s’occuper de la pose.
- À utiliser à l’extérieur uniquement : Ne jamais faire fonctionner un alternateur à l’intérieur ou dans un espace clos. Les modèles à gaz détendent le monoxyde de carbone, qui est mortel. Gardez les unités à l’extérieur et utilisez des cordons prolongation robustes si vous avez besoin d’électricité à l’intérieur.
- Refroidir avant de faire le plein : Mettre hors tension l’alternateur et le laisser refroidir avant d’ajouter du carburant. Le ravitaillement en carburant d’une unité chaude ou en marche peut provoquer un feu.
- Garder au sec : L’eau et l’électricité sont un mauvais mélange. Placer l’alternateur sous un toit ou un couvercle ouvert pour bloquer la pluie et la neige. Portez des gants et assurez-vous que vos mains sont sèches avant de brancher quoi que ce soit.
- Utilisez le bon carburant : Consulter le manuel pour connaître le type et la classe de carburant appropriés. Certains modèles ont également besoin d’un stabilisateur pour éviter que le carburant ne se détériore.
- Commencez d’abord, puis bouchon : Mettre sous tension l’alternateur avant de brancher les outils. Branchez un article à la fois avec des cordons à trois broches. Cela réduit le risque de surcharges.
- Éviter les réalimentations : Ne pas bouchon un alternateur dans une prise murale ou un panneau. Cela peut renvoyer du courant via les lignes d’infrastructure réseau et nuire aux travailleurs ou aux voisins. Engagez un électricien agréé si vous avez besoin d’une installation câblée.
Cat Rentals℠ loue des groupes électrogènes à essence et diesel pour des travaux de toute envergure. Avec plus de 1 300 sites dans le monde, l’aide est toujours à proximité. Nos experts peuvent vous mettre en relation avec l’alternateur approprié pour les travaux planifiés, les urgences ou les sites éloignés.
Trouvez une agence de location Cat près de chez vous pour commencer.
Q : Pourquoi garder les groupes électrogènes à l’extérieur ?
R : Les modèles à gaz dégagent du monoxyde de carbone, qui est mortel sans air frais.
Q : Puis-je faire le plein immédiatement ?
R : Non. Toujours arrêter et refroidir l’unité en premier pour éviter tout feu.
Q : Quel est le moyen sûr de bouchon les outils ?
R : Commencez le alternateur en premier, puis bouchon un élément à la fois avec des cordons à trois broches.
Q : Pourquoi louer un alternateur ?
R : La location permet d’économiser de l’argent à l’avance, évite le stockage et vous donne accès à des modèles bien entretenus lorsque vous en avez besoin.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage
.jpg)