Comment mesurer le compactage du sol
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Si vos projets de construction impliquent l’installation de structures en béton dans le sol, vous connaissez probablement le concept de compactage de sol. Un compactage insuffisant peut entraîner l’effondrement d’une dalle de béton, d’une fondation ou d’une chaussée. 

Pour atteindre le compactage, les constructeurs doivent appliquer une pression sur le sol ou la surface, généralement en utilisant des équipements tels que des compacteurs, des rouleaux ou des pilonneuses. Des essais et des mesures du compactage sont nécessaires pour vérifier que le sol supportera l’application de construction spécifique. 

L’importance des tests de compactage de sol

La réalisation d’essais complets de compactage de sol est essentielle pour plusieurs raisons. La mesure du niveau de compactage et de masse volumique permet aux ouvriers de déterminer la résistance du sol et de déterminer si des étapes de compactage supplémentaires, telles qu’une autre passe avec l’équipement, sont nécessaires. Si les tests donnent des résultats acceptables, les chefs de projet savent qu’ils peuvent commencer la prochaine phase de construction en toute sécurité. 

Un test de compactage de sol peut également prévenir des problèmes inattendus sur la route. Il aide à atténuer les préoccupations concernant des problèmes tels que la fissuration des fondations, l’affaissement des routes ou le développement de nids-de-poule et un éventuel effondrement partiel ou complet d’un bâtiment. 

Comment mesurez-vous le compactage de sol ?

Les essais de compactage de sol consistent à déterminer le poids de masse volumique sèche en livres par pied cube conformément aux normes de l’American Society for Testing and Materials (ASTM). Trois des procédés les plus couramment sanctionnés par l’ASTM sont le cône de sable, le thermomètre de densité nucléaire et les méthodes de test de compactage Proctor.

Méthode du cône de sable

Ce processus implique l’utilisation d’un appareil volumétrique pour mesurer l’humidité et la densité du sol sur place. Le technicien ou l’ouvrier commence par creuser un petit trou et acheminer le contenu d’un bocal rempli d’un poids prédéterminé de sable dans l’excavation. Le sol excavé et le sable restant sont ensuite envoyés à un laboratoire pour être testés. 

La précision et la fiabilité sont les principaux avantages de cette méthode d’essai. Il est également très rentable, ce qui lui permet de s’adapter aux budgets de construction frugaux. Un inconvénient potentiel est que le processus de test prend plus de temps que les autres méthodes, ce qui pourrait être préjudiciable face à un délai de projet serré. Les essais au cône de sable sont également limités à des types de sol spécifiques. 

Méthode de la jauge nucléaire

Cette méthode d’essai utilise un thermomètre nucléaire, une pièce d’équipement d’essai de densité du sol qui émet un petit nombre de particules radioactives dans le sol via deux isotopes à peu près de la taille de la hauteur de pression d’une tige. Un détecteur spécialement conçu pour la réception de la transmission. Le processus utilise deux modes : une transmission directe, où le technicien place un tringle dans un trou pré-foré dans le sol, et un mode de rétrodiffusion, où le tringle reste dans la machine. 

Un réglage détecte la quantité d’hydrogène dans le sol, tandis que l’autre mesure le niveau de masse volumique humide. Avec les données obtenues à partir de ces deux lectures, le thermomètre nucléaire peut calculer la densité sèche en place du sol. En comparant ce chiffre à la densité sèche maximale déterminée lors des essais en laboratoire, on obtient un pourcentage. Une mesure comprise entre 90 % et 95 % de la masse volumique sèche maximale indiquée est généralement acceptable. 

La méthode du thermomètre nucléaire est avantageuse pour sa rapidité et sa commodité - le processus ne prend que quelques minutes et la machine effectue tous les calculs, ce qui la rend idéale pour les projets de test plus importants. Il fonctionne également bien avec plusieurs types de sol. En revanche, le thermomètre nucléaire est coûteux et nécessite l’expertise de l’utilisateur et le respect de diverses normes réglementaires.

Méthode de compactage Proctor

La méthode Proctor est un test de laboratoire qui détermine le taux d’humidité optimal auquel le sol deviendra le plus dense et atteindra la densité sèche maximale. Le processus d’essai consiste à tasser le sol à une densité connue dans un moule cylindrique en un nombre spécifique de couches égales. Chaque couche reçoit plusieurs coups d’un marteau pour déterminer la masse volumique sèche.

Ce test permet de mieux comprendre les caractéristiques de compactage de différents types de sol lors de la modification de la teneur en humidité dans des conditions contrôlées. Il peut aider à fournir le taux d’humidité optimal lors du compactage des sols pour les bases de routes, les remblais et les remblais de fondation, tout en assurant la stabilité dans tous les projets de roulement de charge. 

Compact Cat Rentals℠ pour vos besoins en matière d’équipement de compactage

Quels que soient les défis auxquels votre entreprise est confrontée en matière de compactage de sol, Location Cat a l’équipement adapté à la tâche. Notre vaste stock comprend des compacteurs, des rouleaux et des pilonneuses de Caterpillar et d’autres fabricants de premier plan. Faites confiance à nos experts pour vous aider à faire un choix éclairé de votre équipement avec des machines de haute qualité, bien entretenues et en parfait état. Nos tarifs sont compétitifs et vous recevrez un excellent service tout au long du processus.

Découvrez notre parc de location de machines de compactage dès aujourd’hui. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou contactez-nous en ligne pour recevoir un devis rapide.

Trouvez des locations Cat près de chez vous
Obtenir un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies