Mesurer et surveiller l’efficacité de l’équipement : un guide pratique

Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

L’efficacité de l’équipement est la façon dont une machine effectue son travail tout en utilisant le moins de ressources possible. Lorsque vous améliorez l’efficacité, vous obtenez plus de valeur de chaque actif et vous contribuez à un résultat net plus solide. Cette valeur se traduit par une meilleure productivité, des coûts réduits et des calendriers plus prévisibles. 

Ce qui détermine l’efficacité de l’équipement

L’équipement que vous utilisez a le plus grand impact sur vos résultats. Assurez-vous d’avoir la bonne taille d’équipement pour le travail. Les unités compactes s’adaptent aux espaces restreints ; Des unités plus grandes ajoutent de la puissance et de la vitesse sur les gros travaux. Adaptez les spécifications à la tâche pour éviter les goulots d’étranglement.

Les modèles plus anciens peuvent perdre en efficacité et manquer de nouvelles fonctionnalités. Tenez compte du modèle et des heures dans la planification afin que la bonne machine gère la bonne charge de travail.

Quel que soit l’équipement, l’entretien régulier permet de maintenir des performances élevées et des pannes légères. Prenez le temps de prioriser les mesures préventives régulières afin de protéger l’économie de carburant, le temps de fonctionnement et la durée de vie du composant.

Et vous voudrez peut-être investir dans les dernières technologies. Les outils modernes tels que la télématique, le GPS et la surveillance à distance fournissent des données en temps réel. Utilisez des systèmes qui donnent un aperçu des performances de leur flotte afin d’optimiser les itinéraires, le carburant et la maintenance.

L’entretien de routine est essentiel à l’efficacité de la machine.

Pourquoi mesurer et surveiller l’efficacité

  • Améliorez la planification et l’exécution du projet : Des données précises vous aident à établir des calendriers, à contrôler les coûts, à réduire les retards et à bien allouer les ressources.
  • Économiser des coûts : Un équipement efficace consomme moins de carburant, nécessite moins de réparations et évite les déchets et les retouches.
  • Augmenter la productivité : Le suivi expose les ressources sous-utilisées et surutilisées afin que vous puissiez déplacer la bonne machine vers la bonne tâche.
  • Renforcer la sécurité : Des machines plus saines et des réparations proactives réduisent le risque de pannes susceptibles de provoquer des incidents.
  • Soutenir une plus grande durabilité : Un fonctionnement efficace réduit la consommation de carburant, les émissions et les déchets dans l’ensemble de vos travaux.
  • Prolonger la durée de vie : Une utilisation équilibrée et une maintenance rapide aident les actifs à durer plus longtemps.

Indicateurs clés à suivre

  • Consommation de carburant : Mesurez les gallons ou les litres par heure et le coût par unité de travail. Les pointes indiquent souvent des problèmes qui nécessitent une attention particulière.
  • Taux d’utilisation : Comparez le temps d’utilisation au temps disponible, y compris les temps d’arrêt et la maintenance planifiée, pour voir dans quelle mesure vous déployez les actifs.
  • Production : Suivez le volume et la qualité sur une période définie afin de repérer les équipements performants et peu performants.
  • Temps d’arrêt : Surveillez les heures d’indisponibilité pour évaluer la fiabilité et l’impact sur les horaires.
  • Entretien : Enregistrez la fréquence, le temps de réparation et le coût par machine pour voir quels modèles offrent l’efficacité requise par vos projets.
Avoir un équipement en bon état de fonctionnement fait partie de la création d’un environnement de travail sûr.

Comment surveiller l’utilisation et l’efficacité

Utilisez les capteurs embarqués, le GPS et les diagnostics pour surveiller la localisation, l’utilisation, le carburant et les alertes en temps réel. Apprenez-en davantage sur la télématique et sur la façon dont elle donne un aperçu des performances de leur flotte. De nombreux systèmes suivent également le comportement de l’opérateur, comme le temps d’inactivité et la vitesse, ce qui vous permet de cibler la formation. Les alertes de géorepérage permettent d’éviter le vol et l’utilisation non autorisée qui entraînent des temps d’arrêt.

Si vous n’êtes pas prêt pour une télématique complète, un logiciel de suivi de base peut enregistrer l’utilisation, les emplacements et les calendriers d’entretien afin que vous restiez au courant de vos besoins.

Les tableaux de bord et les rapports visualisent des indicateurs tels que le carburant et les temps d’arrêt. Utilisez-les pour établir des points de référence, trouver des tendances et guider les décisions qui augmentent l’efficacité.

Examinez également les capteurs avancés et les appareils de l’Internet des objets (IoT). Ils détectent les problèmes à un stade précoce, prédisent les défaillances et prennent en charge l’analyse des vibrations ou des fluides afin que vous puissiez planifier l’entretien au bon moment.

La surveillance des taux d’utilisation aide les entreprises à aligner efficacement l’utilisation des équipements sur les demandes du projet.

Comment améliorer l’efficacité de l’équipement

Fournir une formation adéquate aux opérateurs. Formez chaque opérateur sur les meilleures pratiques, les protocoles d’entretien et le fonctionnement économe en carburant. Une équipe bien formée protège les machines et les performances.

Analysez les données du projet. Comparez les délais, les budgets et la productivité des projets. Utilisez les résultats pour déployer les machines qui offrent historiquement les meilleurs résultats.

Suivez les inspections et l’entretien. Des inspections régulières et un entretien programmé empêchent les petits problèmes de se transformer en pannes. Faites le plein de liquides, calibrez les systèmes et assurez la lubrification des pièces mobiles.

Exécutez une planification efficace. Créez des calendriers qui limitent le temps d’inactivité et équilibrent les charges de travail. Intégrez des fenêtres de maintenance afin d’éviter les temps d’arrêt inutiles.

Mettez à niveau l’équipement obsolète. Remplacez les anciens modèles lorsque leurs inefficacités l’emportent sur leur valeur. Les unités plus récentes ajoutent souvent des fonctionnalités qui permettent d’économiser du temps, du carburant et de l’argent.

Tournez-vous vers la location d’équipement

Les locations vous aident à combler rapidement les lacunes et à accéder à la technologie actuelle sans être propriétaire à long terme. Travaillez avec un fournisseur de confiance comme Cat Rentals℠ pour dimensionner la machine adaptée au travail et au calendrier. 

Comment la surveillance est rentable

Lorsque vous suivez l’efficacité de manière cohérente, vous prenez de meilleures décisions plus rapidement. Voici comment cela se manifeste sur les vrais emplois.

Lorsque vous planifiez et déterminez des temps de cycle et des données de carburant précis, vous pouvez définir des jalons et des niveaux de dotation réalistes. Pour l’état de l’équipement, un service rapide et des charges de travail équilibrées ralentissent l’usure, ce qui permet aux machines de rester productives plus longtemps. Cela signifie qu’il faut prêter attention aux avertissements précoces tels que les fuites, les erreurs de carburant ou les accessoires incorrects qui augmentent les dépenses. De plus, les inspections réduisent les défaillances qui pourraient mettre votre personnel en danger.

Les solutions de surveillance de l’état aident les entreprises à minimiser les temps d’arrêt des équipements tout en améliorant la fiabilité et en prolongeant la durée de vie de la machine.

Rendre les indicateurs exploitables

  • Taux d’utilisation : Suivez les heures d’utilisation divisées par les heures disponibles et divisez-les en temps de travail, d’inactivité et de maintenance afin de voir ce qu’il faut réparer.
  • Temps d’arrêt : Séparez le service planifié des pannes. Tendance : temps moyen entre les pannes et temps moyen de réparation pour repérer les problèmes de fiabilité.
  • Production : Associez le volume ou les unités aux quarts de travail ou aux jours afin de détecter les creux qui suivent certains opérateurs, matériaux ou itinéraires.
  • Consommation de carburant : Comparez des tâches et des machines similaires. Les grandes lacunes indiquent souvent des opportunités de maintenance, de formation ou de routage.
  • Entretien : Suivez les coûts par actif et par heure afin de savoir quand un remplacement surpassera la réparation sur le coût total.

Comment commencer

  • Choisissez un groupe pilote : Choisissez quelques machines à fort impact et définissez des indicateurs de référence pour un mois.
  • Définir les cibles : Mettez-vous d’accord sur les objectifs d’utilisation, de carburant, de temps d’arrêt et de rendement.
  • Standardiser les journaux : Utilisez un format unique pour les inspections, les réparations et les pièces afin que les tendances soient faciles à voir.
  • Cadence d’examen : Organisez des examens hebdomadaires courts avec les responsables sur le terrain et au bureau pour agir en fonction de ce que les données montrent.
  • Développer : Déployez d’autres ressources une fois que vous avez prouvé le processus.
Améliorez vos opérations avec l’équipement de location de Cat Rentals℠

Obtenez l’aide de Cat Rentals℠ et faites avancer vos projets

Prêt à comparer les options ou à réserver du matériel ? Demandez un devis rapide en ligne ou trouvez Cat Rentals le plus proche de chez vous pour obtenir de l’aide sur la disponibilité, la livraison et l’installation. 

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp