Préparation de l’équipement lourd pour le printemps

Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

À mesure que la température commence à augmenter et que de plus en plus de travaux de construction se multiplient, les propriétaires de machines lourdes apprennent la valeur du nettoyage de printemps. S’ils vivent dans un climat avec de longs hivers, les mois froids peuvent interrompre le travail, ce qui signifie de longues périodes de stockage ou d’inactivité pour leur équipement. L’hiver peut faire des ravages sur ces véhicules, avec les températures froides, l’humidité et le mauvais temps. Cependant, avec des soins et une attention appropriés, ces propriétaires de machines peuvent maintenir l’équipement en bon état, évitant ainsi les pannes et prolongeant la durée de vie de la machine.

En quoi consiste exactement la préparation d’un engin de construction pour le printemps ? Le nettoyage de printemps de la construction implique une variété de tâches, de l’entretien régulier aux réparations et à la tenue de registres. Dans ce guide, nous vous guiderons tout au long du processus et vous expliquerons comment les différentes tâches peuvent profiter à votre équipement et à votre fonctionnement.

Aller à une section :

Obtenez un devis rapide

Importance de la préparation

Alors que la plupart des gens sont à l’extérieur pour profiter du beau temps frais, la préparation de votre appareil est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez, mais vous ne pouvez pas sauter cette étape vitale. La préparation de votre machinerie lourde pour le printemps est nécessaire pour une transition en douceur vers la saison de travail. Sans soins appropriés, vous pouvez créer des risques pour la sécurité et des coûts de réparation importants. Vous pourriez consommer plus de carburant que nécessaire en raison d’une fuite ou pousser votre machine à travers un dysfonctionnement du moteur sans vous en rendre compte.

La préparation de votre équipement de construction pour le printemps offre plusieurs avantages, notamment :

  • Élimination des temps d’arrêt : Vous avez peut-être déjà été hors service pendant l’hiver, et la dernière chose que vous voulez est de passer plus de temps sans travail que nécessaire. En préparant votre équipement dès que le temps commence à se réchauffer, vous réduisez votre risque de problèmes de maintenance qui peuvent créer des temps d’arrêt coûteux. Si votre équipement tombe en panne au moment où vous commencez, vous perdez un temps de travail précieux. L’entretien printanier peut assurer le bon déroulement des travaux lorsque vos possibilités de travail commencent à s’intensifier.
  • Protection de votre équipement : Si vous vivez dans un environnement où les températures hivernales atteignent souvent des températures dangereusement basses, votre véhicule peut être exposé à certains risques auxquels vous devrez faire face au printemps. Le métal peut se contracter et se dilater ou changer de forme, provoquant des fissures et devenant cassant, tandis que les joints peuvent se briser et que les fluides peuvent geler. L’hivernage est un élément important de la préparation du véhicule qui permet de minimiser les dommages causés par des températures extrêmement froides avec quelques mesures préventives.
  • Réparation des dommages : La plupart des équipements lourds sont trop gros pour être facilement rangés à l’intérieur pendant l’hiver, vous devez donc les garder à l’extérieur. Préparer votre équipement lourd pour le printemps peut vous aider à réparer les dommages causés par le froid. La glace et la grêle peuvent endommager l’extérieur, tandis que le froid peut provoquer des fissures et d’autres problèmes avec les joints et les fluides.
  • Amélioration de la sécurité : Un mauvais entretien peut entraîner des problèmes de sécurité tels que des risques d’incendie ou des dysfonctionnements de fonctionnement. En veillant à ce que votre machine fonctionne aussi bien à la fin de l’hiver qu’au début, vous et vos employés pouvez assurer votre sécurité, celle de vos employés.
  • Protéger votre investissement : Enfin, votre équipement représente un gros investissement. Si vous continuez à l’utiliser sans résoudre les problèmes et répondre aux besoins d’entretien, vous pouvez endommager davantage vos machines, ce qui nécessite des réparations coûteuses à l’avenir. Si votre machinerie est vitale pour votre travail – comme c’est souvent le cas – la perdre ou attendre la fin d’un travail de réparation majeur peut être un fardeau énorme pour votre travail et vos revenus. Gardez ces outils essentiels en sécurité avec un bon nettoyage de printemps.

Certains équipements auront plus de facilité à s’adapter au temps printanier. Par exemple, les véhicules à chenilles peuvent gérer la gadoue et les conditions humides beaucoup plus facilement que leurs homologues à roues. Les pneus ont tendance à s’enfoncer dans le sol, coulant le véhicule et le piégeant dans la boue.

Une autre condition qui peut faciliter le printemps pour les machines est de les garder à l’intérieur. Bien sûr, toutes les opérations n’auront pas ce luxe, et certains véhicules sont trop grands pour être rangés à l’intérieur. Dans ces cas, l’hivernage de votre machine est particulièrement important.

Comment préparer votre équipement

La préparation de votre équipement lourd pour le printemps variera légèrement d’une industrie à l’autre et d’un véhicule à l’autre, mais le processus couvre toujours des aspects similaires. Vous devrez effectuer des tâches d’entretien de routine et tenir un inventaire de votre équipement. C’est aussi le moment idéal pour effectuer d’autres tâches d’entretien ménager, afin d’être prêt pour la haute saison. En vous débarrassant de tout ce travail, vous pouvez être mieux préparé à plonger lorsque le temps chaud arrive.

Voici quelques conseils pour préparer votre équipement pour le printemps :

1. Effectuer des tâches de maintenance

Le printemps est un excellent moment pour effectuer un entretien périodique. Vous pouvez limiter les dommages sur les composants qui ont peut-être connu des difficultés pendant l’hiver et vous assurer que votre machine est aussi prête que possible. Voici quelques-unes des tâches d’entretien que vous voudrez effectuer :

  • Changez les filtres : Si vos filtres sont bouchés ou sales, ils peuvent réduire l’efficacité et augmenter les contaminants dans votre système. Changez vos filtres au besoin ou nettoyez-les le cas échéant.
  • Changer l’huile hydraulique et l’huile moteur : Remplacez les huiles hydraulique et moteur au printemps pour assurer un fonctionnement propre et efficace du système. Vérifiez dans votre manuel pour vous assurer que vous utilisez le bon type.
  • Vérifiez le liquide de refroidissement : Faites tourner le moteur et inspectez l’apparence de votre liquide de refroidissement. Assurez-vous qu’il est exempt d’impuretés et qu’il reflète sa couleur comme neuve. Étant donné que les températures peuvent encore descendre au printemps, assurez-vous d’obtenir le niveau de liquide de refroidissement approprié pour la météo de votre région.
  • Graisser les composants : Lubrifiez tous les composants principaux au besoin.
  • Nettoyez l’extérieur : Enlevez la neige et la glace à l’aide d’un balai ou d’un compresseur d’air. N’utilisez rien qui pourrait endommager la peinture, comme une pelle. Ne l’utilisez pas avant d’avoir dégelé de la glace autour de la transmission, du moteur ou du mécanisme de balancement. Vous voudrez également nettoyer le train de roulement de votre machine, en enlevant tous les débris. Vérifiez que les chenilles ne sont pas desserrées ou qu’il n’y a pas de tension inappropriée.
  • Nettoyez l’intérieur : nettoyez bien la cabine et remplacez les filtres à air. Le nettoyage de l’intérieur peut rendre l’utilisation plus confortable pour le conducteur et protéger les appareils électroniques sensibles.

Lorsque vous travaillez sur votre machinerie, assurez-vous de garder une trace des tâches que vous effectuez. Mettez à jour vos journaux d’entretien ou commencez à tenir des registres, si vous ne le faites pas déjà. Votre carnet d’entretien conserve un rapport détaillé des informations techniques sur votre machine et les mesures que vous prenez pour la maintenir en bon état. Voici quelques-unes des choses que vous devriez noter :

  • Numéro de série
  • Numéro de modèle
  • Heures de service
  • Type de filtre
  • Qualité de l’huile
  • Identificateurs de pièces
  • Dates des vidanges d’huile
  • Dates de graissage des pièces
  • Historique des réparations

Pour les opérations plus importantes, vous pouvez également utiliser ce temps pour vérifier votre inventaire. Y a-t-il quelque chose de vieillissant qui pourrait nécessiter un remplacement, ou y a-t-il des ajouts que vous pourriez souhaiter ? Voyez-vous une réparation ou un autre problème dans un avenir proche ?

2. Vérifiez vos documents

Le nettoyage de printemps est également un excellent moment pour vérifier vos papiers. Sortez votre classeur ou les dossiers de votre ordinateur et jetez un coup d’œil à ce qui suit :

  • Licence : Assurez-vous que vos licences professionnelles sont à jour ou notez si elles expireront dans l’année. Vous devrez peut-être commencer à travailler sur le renouvellement de votre permis d’exercice ou de formation continue.
  • Exigences de garantie : La plupart des machines exigent que vous preniez certaines mesures chaque année pour rester sous garantie. Passez en revue les conditions de votre garantie et assurez-vous de les respecter. Il peut être utile d’établir un calendrier et un tableau si vous devez effectuer ces tâches plus d’une fois au cours de l’année. En plus de maintenir votre garantie active, l’entretien peut permettre à votre machine de fonctionner plus efficacement.
  • Police d’assurance : Vous n’avez peut-être pas besoin de le faire chaque année, surtout si votre entreprise ne fluctue pas beaucoup, mais ne le négligez pas au fil du temps. Vérifiez que votre collection actuelle d’outils et l’étendue de vos travaux sont couvertes par votre police.

C’est le genre de tâches que vous ne voulez pas oublier, c’est donc une bonne idée de les vérifier une fois par an. Puisque vous travaillez déjà sur le nettoyage de printemps, vous pouvez le faire maintenant. Un autre bon moment pour les faire est l’hiver, lorsque les emplois sont rares.

3. Préparez votre équipement pour l’hiver

Bien que le nettoyage de printemps soit une tâche importante en soi, une autre façon de faciliter le processus consiste à hiverner vos machines à l’avance. Si vous préparez vos véhicules pour le froid et la glace à l’automne, vous pouvez l’aider à mieux résister aux éléments pendant les mois d’hiver. Que vous utilisiez votre véhicule pendant l’hiver ou que vous vous accroupissiez et attendiez le soleil, vous pouvez vous épargner une réparation coûteuse en vous préparant à l’avance.

Voici quelques-unes des tâches que vous pouvez effectuer pour hiverner votre machinerie lourde :

  • Nettoyage : Même si vous voudrez le refaire au printemps, un bon nettoyage de votre équipement peut éliminer tout résidu qui pourrait durcir pendant l’hiver. Il peut devenir difficile à enlever lorsque la neige fond et s’incruste sur votre machine. Envisagez d’utiliser un nettoyeur haute pression pour une partie de la saleté plus difficile à enlever.
  • Élimination de l’eau : N’oubliez pas que l’eau se dilate lorsqu’elle gèle, vous voudrez donc vider tous les composants qui l’utilisent, comme un piège à eau pour le carburant. Cette élimination comprend tous les fluides qui utilisent de l’eau dans des mélanges dilués. Une autre façon de lutter contre le gel est d’utiliser de l’antigel le cas échéant. Assurez-vous de faire attention au point de congélation et d’obtenir la bonne note pour votre climat. Le point de congélation fait référence à la température à laquelle l’antigel commencera à se transformer en glace ou en gadoue. Différents niveaux de mélanges de solutions permettent d’abaisser le point de congélation. Par exemple, une solution eau-antigel 90/10 ne vous protégera que jusqu’à environ 26 degrés Fahrenheit, tandis qu’un mélange 60/40 le maintient en sécurité jusqu’à environ moins 55 degrés Fahrenheit. L’antigel est nécessaire pour empêcher les composants d’éclater avec la glace en expansion.
  • Remplissage des réservoirs de carburant et d’huile hydraulique : Le remplissage de ces réservoirs vous aide à réduire la condensation qui pourrait geler. Vous pouvez également ajouter un stabilisateur et faire fonctionner la machine pendant un moment, afin que tout soit réparti uniformément.
  • Installer des pièges à rongeurs : Comme votre équipement reste inactif pendant des mois, les souris et autres bestioles peuvent le voir comme un excellent lieu de nidification. Ils peuvent s’installer à l’intérieur de votre excavatrice ou mâcher les fils de votre chargeuse compacte. Cela peut être très dommageable pour l’équipement dans son ensemble. Envisagez d’ajouter des pièges à rongeurs dans ou autour de votre machinerie. Mais assurez-vous de ne les mettre que dans des endroits accessibles aux rongeurs, afin que les chiens ou les chats de la ferme ne tombent pas malades ou ne se blessent pas sur vos pièges.
  • Effectuer des inspections générales : Recherchez tout signe de détérioration ou de dommages à vos véhicules. L’exposition au soleil de l’été peut user certaines pièces non métalliques, comme les réservoirs en plastique et les tuyaux en caoutchouc, ce qui les rend moins solides. Surveillez les fissures et recherchez les boulons ou les composants desserrés qui doivent être resserrés.

Lorsque vous hivernez votre véhicule, assurez-vous de retirer la batterie. Il peut continuer à se vider même si votre machine est éteinte. Faites une inspection, nettoyez les câbles et les connexions et recherchez tout signe de corrosion. Ensuite, vous voudrez le stocker dans un endroit chauffé avec une charge complète.

Si vous ne prenez pas soin de la batterie de votre véhicule, vous risquez qu’elle gèle. La solution électrolytique d’une batterie comprend un pourcentage élevé d’eau, et à mesure que la batterie est déchargée, le pourcentage d’eau augmente. Donc, s’il gèle, il peut se dilater et endommager la batterie. Il pourrait fissurer le boîtier ou présenter un risque en libérant de l’acide. Garder la batterie complètement chargée peut abaisser le point de congélation de 32 à moins 76 degrés Fahrenheit, ce qui vous donne beaucoup plus de marge de manœuvre pendant les mois les plus froids.

Une approche qui peut vous être utile est d’utiliser un chargeur d’entretien. Les chargeurs d’entretien fournissent à votre batterie une petite quantité de charge pour la maintenir chargée tout au long du stockage à long terme. Même lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les batteries perdent une petite quantité d’énergie chaque jour. Si vous utilisez un chargeur d’entretien, vous voudrez toujours garder la batterie dans une pièce au-dessus du point de congélation.

Ce qu’il faut vérifier avant le démarrage

Une fois que vous avez terminé votre entretien, il est temps de procéder à une inspection globale - cette étape vous aidera à vous assurer qu’aucune nouvelle surprise n’est apparue au cours de l’hiver, comme des fils cassés ou des fuites. Même sans utilisation régulière, les éléments peuvent faire des ravages sur un équipement fixe.

Voici une liste de ce qu’il faut vérifier avant de commencer à utiliser de l’équipement lourd ce printemps :

  • Feux, clignotants et essuie-glaces : Le mouvement de base et la vue sont des éléments nécessaires pour amener votre appareil là où il doit être. Que vous conduisiez sur une route ouverte ou simplement à travers un champ ou un chantier, vérifiez que vos phares, clignotants et essuie-glaces fonctionnent. Vous voudrez peut-être aussi jeter un coup d’œil à des choses comme les fenêtres et la climatisation.
  • Freins : Bien sûr, vous aurez besoin de freins fonctionnels. Testez-les et assurez-vous qu’ils fonctionnent correctement.
  • Courroie moteur : Selon l’équipement, vous pouvez avoir une ou plusieurs courroies dans votre moteur, comme une courroie serpentine ou trapézoïdale. Inspectez attentivement ces courroies pour détecter des signes d’usure, comme des fissures et des effilochages. Vérifiez également son alignement pour vous assurer qu’il ne s’est pas détaché. Vous devez également vérifier les poulies et les roues folles, en vous assurant qu’elles sont en bon état.
  • Tuyaux : De nombreux équipements ont des tuyaux qui transportent de l’huile ou d’autres produits chimiques dans tout le système. Ceux-ci peuvent devenir des dangers pour l’environnement si vous les laissez se briser, libérant leur contenu dans la terre ou l’approvisionnement en eau. Dans les fermes, les pesticides sont une préoccupation importante. Inspectez vos tuyaux et remplacez-les si vous remarquez des signes d’usure. La lumière du soleil et la chaleur peuvent causer des dommages importants aux surfaces en caoutchouc, comme en témoignent les fissures ou le gonflement à l’extérieur. L’abrasion est une autre préoccupation - recherchez des zones où le tuyau peut frotter contre un autre composant, tel qu’un boulon ou un joint. Si le composant a commencé à user le tuyau, essayez de placer un protecteur entre eux pour protéger le tuyau. Assurez-vous également que le tuyau est exempt de tout pli.
  • Pinces : De nombreux composants tels que les tuyaux et la tuyauterie sont maintenus par des pinces. Ceux-ci sont généralement en métal et peuvent subir l’usure et la corrosion. Ils peuvent rouiller ou se corroder au contact des produits chimiques. Remplacez-les au besoin, mais veillez à ne pas trop les serrer et à ne pas exercer de pression excessive sur les composants qu’ils maintiennent.
  • Joints d’étanchéité : Vérifiez tous vos joints d’étanchéité et assurez-vous qu’ils fonctionnent toujours à pleine capacité. Toute fuite pourrait réduire l’efficacité, endommager votre équipement ou présenter un risque pour la santé. Assurez-vous que les joints fonctionnent toujours et remplacez ceux qui sont usés.
  • Pneus : La pression des pneus peut avoir un impact substantiel sur votre machine et votre travail, en particulier dans l’aménagement paysager et la construction. Cela peut influencer l’élan et la probabilité de laisser des marques ou de compacter le sol. De plus, une pression de pneu précise peut vous faire économiser sur la consommation de carburant. Consultez le manuel de votre équipement pour connaître la pression des pneus appropriée à votre travail et ajustez vos roues en conséquence. Vous voudrez également jeter un coup d’œil à l’usure de la bande de roulement de vos pneus et vous assurer qu’ils ne deviennent pas chauves. Enfin, jetez également un coup d’œil aux jantes, en vous assurant que les écrous de roue sont tous correctement serrés.
  • Perche et bras : Vérifiez les pièces de votre équipement comme la perche, le bras et les accessoires. Vérifiez si des goupilles ou des bagues subissent de l’usure et recherchez des dommages aux conduites.
  • Batterie : Avant de remettre la batterie dans le véhicule, jetez un coup d’œil au compartiment pour vous assurer qu’il est propre et exempt de corrosion ou de corps étrangers. Vous pouvez également vérifier les niveaux d’électrolyte et faire l’appoint de charge.
  • Autocollants et décalcomanies : Au fil du temps, les autocollants sur votre véhicule qui avertissent les autres des dangers peuvent se détacher ou se détériorer. Vérifiez que tous vos autocollants sont en bon état - ils vous aideront à mieux communiquer les dangers, en particulier sur la route, comme un véhicule qui se déplace lentement ou qui prend de larges virages à droite.

Louez de l’équipement lourd au printemps chez Cat Rentals℠

L’entretien printanier est une partie essentielle de la possession d’un équipement de construction. Si cela vous semble un peu difficile à assumer, vous pouvez également louer votre matériel. Lorsque vous louez de la machinerie lourde, nous nous occupons des tâches d’entretien, afin que vous puissiez vous mettre directement au travail. Alternativement, si un travail se présente avant que vous n’ayez eu l’occasion de préparer votre véhicule, une location à court terme peut vous faire déménager sans délai. Que vous ayez besoin d’une location à court ou à long terme, Cat Rentals℠ a ce qu’il vous faut. Nous proposons également des options d’achat, afin que vous puissiez conserver votre équipement toute l’année.

Avec plus de 1 300 sites à travers le monde et une large gamme de produits Cat, nous aidons les ouvriers du bâtiment, les entrepreneurs et bien d’autres personnes à se remettre dans le bain des travaux par temps chaud depuis des années. Consultez nos offres d’équipement ou trouvez un emplacement près de chez vous pour commencer à utiliser Cat Rentals.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp