.png)
Le béton est l’épine dorsale de la plupart des constructions. C’est le mélange d’eau, d’agrégats et de ciment qui se transforme en dalle, en mur ou en semelle sur laquelle vous comptez. Parce que c’est tellement important, vous devez suivre les meilleures pratiques lorsque vous mélangez, fixez et durcissez le béton. De petites erreurs dans ces étapes peuvent se manifester plus tard par des problèmes plus importants.
Le mélange est le mélange que vous utilisez pour un travail spécifique. La résistance et la durabilité dépendent de quelques choix clés :
- Choix du ciment : Le ciment Portland est un type populaire, mais testez n’importe quel produit pour confirmer qu’il répond à vos exigences d’utilisation.
- Taille de l’agrégat : Choisissez la taille qui offre les propriétés physiques que vous souhaitez dans le béton fini.
- Type d’eau : La plupart de l’eau potable fonctionne pour le mélange, mais testez-la d’abord.
- Rapport eau/ciment : Équilibrez la maniabilité avec une cohérence et un réglage appropriés.
- Contrôle de durabilité : Les tests sur site peuvent mesurer la résistance 28 jours après le durcissement.
La prise commence lorsque l’eau frappe le ciment et que le mélange commence à gagner en rigidité. La qualité de sa prise affecte la perméabilité, la résistance, la stabilité du volume, le risque de fissuration, la résistance au gel-dégel et la résistance à l’abrasion. Une bonne règle simple est de maintenir l’environnement au-dessus de 80 % d’humidité relative et au-dessus de 50 °F pendant 3 à 14 jours. La conception du mélange est également importante : un rapport eau/ciment plus faible peut augmenter la résistance et la durabilité, mais il réduit la maniabilité.
Le durcissement est la façon dont vous gérez l’humidité pendant l’hydratation du ciment. Vous pouvez garder la surface humide en accumulant des flaques, en appliquant du sable humide ou en pulvérisant ou en arrosant légèrement d’eau. Vous pouvez également recouvrir la surface d’une feuille de polyéthylène pour ralentir la perte d’humidité.
Le non-respect des meilleures pratiques peut entraîner une fissuration due à la traction ou à l’écaillage, c’est-à-dire qu’un morceau se détache de la structure principale.
Si vous souhaitez examiner le processus de mise en œuvre du béton sur les chantiers de construction en termes simples, nous pouvons vous aider.
Vous avez un projet à venir ? Contactez-nous en ligne pour connaître le prix de l’équipement dont vous avez besoin ou trouvez un magasin de location de Cat près de chez vous pour discuter avec votre équipe locale.
Q : Quelle est la différence entre le mélange, le réglage et le durcissement ?
R : Le mélange définit votre recette. La prise est le durcissement précoce provoqué par la réaction chimique avec l’eau. Le durcissement contrôle la perte d’humidité pendant l’hydratation.
Q : Quelles sont les conditions qui favorisent un bon réglage ?
R : Visez une humidité relative supérieure à 80 % et des températures supérieures à 50 °F pendant 3 à 14 jours.
Q : Combien de temps le béton doit-il durcir avant d’être considéré comme complètement durci ?
R : Alors que le béton commence à durcir en quelques heures, le durcissement complet prend généralement 28 jours. Cette période permet au béton d’atteindre sa résistance et sa durabilité maximales.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage