.png)
La construction basculante est devenue l’une des méthodes de construction les plus utilisées dans l’industrie de la construction. Mais en quoi consiste exactement ce processus, et pourquoi tant d’entreprises le préfèrent-elles à d’autres tactiques ? Nous aborderons ces sujets et bien d’autres encore dans ce guide complet.
La construction basculante est le processus qui consiste à soulever des panneaux de béton pour assembler les murs extérieurs d’un bâtiment. Pour accomplir ce processus, les constructeurs doivent couler du béton dans un coffrage de sol horizontal et soulever le mur hors de ce moule à l’aide d’une grue. Une fois que les murs prennent une position verticale, ils sont placés dans les semelles de fondation et renforcés ensemble jusqu’à ce que le toit soit fixé sur le dessus.
La construction basculante convient aux projets résidentiels et commerciaux de toutes sortes, tels que :
- Entrepôts
- Installations de fabrication
- Immeubles de bureaux
- Magasins de détail
- Centres de distribution
- Écoles
- Logement
- Centres de données
La construction basculante implique plus que le coulage du béton et le levage des murs - ce processus comprend de nombreuses étapes essentielles pour s’assurer que chaque panneau est solide et sécurisé.
1. Conception
Avant de construire les murs en béton, les ouvriers doivent d’abord créer un design de bâtiment qui servira de cadre au projet. Le processus de conception comporte trois étapes principales :
- Évaluation du site : Tout d’abord, l’équipe de construction visite le chantier pour s’assurer qu’elle a un accès complet à la zone et que les conditions sont propices à la construction en béton. Si c’est le cas, ils peuvent approuver le site pour la construction.
- Planification : L’entreprise conçoit ensuite le bâtiment, en déterminant la forme et les dimensions idéales. Ils créeront également une disposition décrivant comment chaque panneau sera disposé avant le levage.
- Documentation : Enfin, l’entreprise de construction s’occupe de tous les documents nécessaires.
2. La construction
L’une des parties les plus intensives du processus de construction basculante est la construction des panneaux de béton qui serviront de murs au bâtiment. Les constructeurs créent ces panneaux en procédant comme suit :
- Construction en dalle de béton : Pour commencer, les travailleurs coulent la dalle de béton et installent des semelles à sa destination pour préparer la mise en place des panneaux.
- Assemblage de la forme du panneau : Maintenant, l’équipe peut commencer à créer les formes de panneaux, qui servent de moules en bois pour le béton. Ils installeront également les composants et les ouvertures nécessaires pour des éléments tels que les portes et les fenêtres.
- Renfort du panneau : Ensuite, les constructeurs construisent une grille d’acier en attachant une série de barres ensemble.
- Installation d’insertion et d’intégration : L’équipe installe ensuite divers inserts et inserts, qui aident à soulever les panneaux et à les fixer à la toiture, à la semelle et les uns aux autres.
- Coulage du béton : Après avoir confirmé qu’il n’y a pas de débris ou d’eau stagnante sur la dalle de sol, l’équipe de construction verse le béton dans les coffrages pour créer les panneaux.
- Isolation : De l’isolant est appliqué sur chaque panneau du bâtiment pour s’assurer que la structure est économe en énergie.
3. Levage
Maintenant que toutes les pièces nécessaires ont été construites, il est temps de commencer à les mettre en place :
- Suppression du formulaire : Une fois que les panneaux se solidifient, les ouvriers enlèvent les formes.
- Raccordement de la grue : L’équipe relie ensuite le premier panneau à la grue à l’aide de câbles et d’un crochet qui se fixe aux inserts.
- Placement des panneaux : Une fois que les travailleurs ont fixé les entretoises au panneau, ils utilisent la grue pour le soulever de la dalle de sol jusqu’à une position verticale sur les semelles. Ils positionnent ensuite le panneau et le mettent en place.
- Sécurisation des panneaux : Pour fixer le panneau, l’équipe relie les entretoises du panneau à la dalle et ses emboîtements à la semelle avant de déconnecter les câbles de la grue.
- Répétez : L’équipage répète ce processus pour chaque panneau jusqu’à ce qu’ils soient tous de niveau, droits et sécurisés.
- Finition : Les constructeurs ajoutent les touches finales au bâtiment, telles que la peinture, le sablage, les teintures, le calfeutrage et les réparations.
- Toiture : Enfin, le toit du bâtiment est installé.
La construction basculante est l’une des méthodes de construction commerciale les plus populaires au pays en raison de ses nombreux avantages révolutionnaires :
- Rentabilité : Les murs basculants nécessitent moins de membres d’équipage et de machines pour être assemblés par rapport à d’autres méthodes de construction, ce qui minimise les coûts de main-d’œuvre et d’équipement.
- Vitesse d’installation : L’érection d’un bâtiment par construction basculante prend beaucoup moins de temps que les autres méthodes, et permet un processus de conception/construction très efficace.
- Flexibilité de conception : Les bâtiments basculants offrent de nombreuses possibilités de conception et d’esthétique, des finitions de bâtiment aux textures murales en passant par les embellissements.
- Efficacité énergétique : Parce que les bâtiments basculants sont composés de béton et d’isolation intégrée, ils favorisent les économies d’énergie.
- Durabilité : Les bâtiments fabriqués à partir de méthodes de construction basculantes sont conçus pour résister à l’épreuve du temps, montrant peu de signes de vieillissement, même 50 ans après l’assemblage. Ces structures sont également résistantes au feu.
Si vous avez besoin d’équipement lourd pour votre prochain projet de construction basculante, vous pouvez louer ce dont vous avez besoin chez Cat Rentals℠. Nous fournissons à nos clients des équipements fiables et rentables aux conditions de location les plus flexibles.
Appelez le 1-800-RENT-CAT pour en savoir plus sur nos produits ou parcourir notre équipement en ligne !