.png)
Quelle que soit la taille de la structure, chaque bâtiment dispose d’une fondation pour aider à répartir son poids, éviter un tassement inégal et l’isoler contre l’humidité du sol. Cependant, les ingénieurs adoptent des approches différentes pour atteindre ces objectifs. Comprendre les différences entre ces approches est de savoir quel type de fondation une maison a.
Il existe deux types de fondations de base – profondes et peu profondes – et différentes variations au sein de ces deux styles.
Les fondations profondes peuvent utiliser des méthodes sur pieux ou en caisson.
Fondations sur pieux
Les fondations sur pieux sont plus courantes parmi les deux types profonds et comprennent des styles d’appui d’extrémité et de friction. Les deux reposent sur des colonnes robustes en béton, en bois ou en acier profondément enfouies dans le sol. Les piliers peuvent être préfabriqués ou coulés sur place.
Les pieux ont été creusés assez profondément pour atteindre les strates rocheuses solides dans l’approche terminale. L’atteinte de cette couche garantit un support plus robuste que celui que le sol environnant peut fournir. La roche aide également à empêcher la structure de se soulever sous des charges latérales comme les vents violents.
Les styles à friction utilisent toute leur surface pour échanger des forces entre le sol plus mou et eux-mêmes afin d’assurer l’intégrité structurelle. Ces colonnes peuvent supporter des poids proportionnels à leur longueur, de sorte que le placement doit être cohérent pour obtenir une répartition uniforme.
Les fondations sur pieux sont principalement utilisées pour les charges de structure plus lourdes et dans les zones où les nappes phréatiques sont élevées.
Fondations Caisson
Certains professionnels appellent également les conceptions de caisson des fondations à arbre foré. L’approche est similaire à celle d’une fondation sur pieux, mais avec des capacités de charge plus élevées, généralement avec le moulage sur site.
Avec cette méthode, une tarière creuse dans le sol pour créer l’arbre ou le caisson, puis une colonne creuse et des barres d’armature renforcent le trou avant la coulée. Une fois que le béton a durci, les travailleurs peuvent retirer le tubage. La répartition de la charge se fait par la résistance du pied ou de l’arbre ou une combinaison des deux.
En raison de leur conception de grande capacité, les ingénieurs choisissent souvent des fondations en caisson pour des structures telles que des viaducs, des jetées, des ponts et des maisons à flanc de colline ou au-dessus de l’eau. La personnalisation de l’arbre permet la résistance à l’eau, les travaux souterrains, le pompage et plus encore.
Les fondations peu profondes se déclinent en plusieurs styles, notamment le tapis, la semelle individuelle, la semelle combinée et le mur d’étrave.
Fondations de tapis
Ce type de fondation est également connu sous le nom de fondation de radeau. Vous pouvez identifier cette conception lorsque la fondation du sous-sol « s’immerge » dans le sol, un peu comme le fond d’un radeau dans l’eau. Il prend en compte l’ensemble de l’empreinte structurelle et utilise la surface du sous-sol pour plus de support porteur.
Les ingénieurs optent généralement pour des fondations en mat dans des situations de charge élevée, ce qui signifie que le poids de la structure réparti sur les murs et les colonnes de fondation est plus lourd. Les fondations en radeau aident à prévenir les tassements inégaux que peuvent subir les semelles individuelles. Par conséquent, elles ressemblent davantage à des semelles combinées et adoptent une perspective globale en tenant compte de chaque composant porteur.
Cette conception de fondation convient le mieux aux structures où les sous-sols sont possibles et le sol est meuble.
Fondations de semelles individuelles
Les fondations à semelles individuelles sont les approches de fondation peu profonde les plus courantes et sont généralement carrées ou rectangulaires. Dans cette configuration, une seule colonne partage la charge avec le sol environnant et le poids qu’elle porte détermine sa largeur. Les ingénieurs peuvent également se référer à cette approche comme à une fondation de coussin.
Étant donné que les fondations de semelles individuelles sont courantes, vous les verrez facilement dans de nombreuses structures. Vous pouvez rapidement identifier cette approche si un bâtiment dispose d’une seule colonne de fondation pour le support.
Fondations de semelles combinées
Une fondation de semelle combinée a des caractéristiques similaires à celles d’une fondation individuelle, mais elle aura deux piliers ou plus partageant la charge sur une seule base plutôt qu’une. Les ingénieurs utilisent cette conception lorsqu’ils souhaitent répartir le poids du bâtiment sur plus d’une colonne. Généralement, les piliers sont suffisamment proches les uns des autres pour qu’il y ait un certain chevauchement dans leurs empreintes porteuses.
Vous pouvez identifier une fondation de semelle combinée lorsque vous observez plusieurs colonnes et une surface de base individuelle.
Fondations murales en tige
La fondation du mur de souche porte de nombreux noms, notamment étalement, semelles lanières ou semelles continues. Les ingénieurs utilisent cette conception lorsque les murs porteurs supportent le poids de la structure plutôt que les piliers, les colonnes et les poutres.
Identifiez cette approche lorsque vous observez des murs dont les parties inférieures sont en béton et environ deux à trois fois la largeur du mur. La répartition du poids sur une plus grande surface permet d’assurer l’intégrité et la stabilité.
Les applications typiques des fondations de murs en souche comprennent les bâtiments sur du sable ou du gravier compacté et ceux comportant des murs en maçonnerie.
Avec plus de 1 300 succursales Cat Rentals℠ dans le monde, il y en a certainement une près de chez vous. Faites votre choix parmi une vaste gamme d’outils et de machines Cat d’origine, ainsi que des équipements de plus de 70 autres grandes marques.
Connectez-vous avec nous en ligne ou trouvez un emplacement à proximité pour faire une demande de réservation dès aujourd’hui !