Lorsque vous planifiez un déménagement, l’une des premières questions est de savoir comment vous allez transporter vos biens. La plupart des gens envisagent de louer un camion de déménagement, mais ce n’est pas la seule option. Une remorque utilitaire peut être mieux adaptée en fonction de la taille, de la distance et du type d’articles que vous déplacez. Ce guide explique les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’une remorque utilitaire afin que vous puissiez décider ce qui convient le mieux à votre déménagement.
Les deux options de véhicules de déménagement les plus courantes sont les camions de déménagement et les remorques utilitaires. Un camion de déménagement est autonome et généralement assez grand pour contenir tous vos biens à la fois. Une remorque, en revanche, s’attache à un pick-up ou à un VUS et offre un espace de transport supplémentaire. Chaque option présente des avantages en fonction de vos besoins.
Une remorque utilitaire est une plate-forme ouverte ou fermée sur roues qui se fixe à un véhicule tracteur. Ils sont disponibles dans de nombreuses tailles, des petites unités à un essieu pour les charges légères aux grandes remorques à deux essieux pour les équipements plus lourds.
Vous pouvez transporter des articles tels que :
- Meubles et appareils électroménagers
- Déménagement de boîtes et de bacs
- Équipement de jardin comme les tondeuses ou les VTT
- Matériaux de construction ou d’aménagement paysager
Parce que les remorques sont polyvalentes, elles sont utiles non seulement pour déplacer des articles ménagers, mais aussi pour des projets avant ou après votre déménagement, comme le transport de débris, d’outils ou de fournitures.
Voici comment les deux options se comparent :
- Coût : Les remorques utilitaires coûtent généralement moins cher à louer que les camions de déménagement, en particulier pour les déménagements locaux où vous avez déjà un véhicule de remorquage.
- Capacité : Les camions de déménagement peuvent accueillir toute une maison en un seul voyage. Les remorques peuvent nécessiter plusieurs voyages en fonction de la taille de la charge.
- Commodité : Avec une remorque, vous pouvez utiliser votre propre véhicule, éviter d’apprendre à conduire un gros camion et garder des passagers ou des animaux domestiques avec vous pendant le déménagement.
- Efficacité énergétique : Le remorquage d’une remorque consomme souvent moins de carburant que la location et la conduite d’un camion de déménagement, en particulier pour les déménagements plus courts.
Si vous déménagez à l’autre bout de la ville ou si vous ne transportez qu’une partie de vos biens, une remorque utilitaire peut être l’option la plus simple et la plus abordable. Pour les déménagements longue distance ou ménage complet, un camion de déménagement pourrait faire gagner du temps en réduisant le nombre de déplacements.
Dans certains cas, il est logique de combiner les deux options. Par exemple, si vous avez besoin d’un camion pour les meubles, mais que vous souhaitez également plus d’espace pour les outils de jardin ou les objets fragiles, une remorque offre une capacité de débordement. Les entrepreneurs ou les déménageurs bricoleurs louent souvent les deux lorsqu’ils déménagent des outils et des articles ménagers en même temps.
Si vous optez pour une remorque utilitaire, gardez ces conseils de sécurité à l’esprit :
- Vérifiez que votre véhicule est conçu pour remorquer le poids de la remorque.
- Équilibrez les charges uniformément et fixez les articles à l’aide de sangles ou d’attaches.
- Vérifiez les phares et les freins de la remorque avant de prendre la route.
- Conduisez plus lentement que d’habitude, ce qui laisse plus d’espace pour le freinage et les virages.
Cat Rentals℠ propose une large gamme de remorques utilitaires pour faciliter le déménagement. Vous pouvez parcourir les remorques de location ou trouver les locations Cat près de chez vous pour communiquer avec votre concessionnaire local dès aujourd’hui.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage