-(1).png)
Les compacteurs, les pilonneuses et les rouleaux jouent tous un rôle de premier plan sur les chantiers de construction. Bien que ces machines remplissent une fonction similaire, chacune a une application spécifique sur le chantier.
Un compacteur utilise des plaques vibrantes pour compacter le sol granulaire et l’asphalte. Une pilonneuse est généralement plus petite qu’un compacteur et utilise l’impact physique au lieu des vibrations pour condenser un sol cohésif ou semi-cohésif dans des zones plus petites. Un rouleau, qui peut être une machine autoportée ou à conducteur marchant, s’appuie sur de grands tambours pour comprimer le matériau.
Ces machines sont disponibles en plusieurs tailles - le choix de la taille appropriée est crucial pour optimiser les résultats de votre projet.
Le choix du compacteur de taille appropriée dépend du type d’équipement et de la composition de la terre ou du sol que vous prévoyez de comprimer. Les classifications générales des options de machines disponibles sont les suivantes :
- Plaque unique : Comme son nom l’indique, cette machine dispose d’une plaque vibrante, ce qui en fait le compacteur le plus léger et le plus agile. La plupart des modèles génèrent une force de 3 000 à 5 000 livres, ce qui les rend bien adaptés pour travailler avec du sable, du gravier ou de la terre dans des zones plus petites et plus confinées.
- Plaque vibrante réversible : Alors qu’un compacteur monoplaque ne peut se déplacer qu’en avant, cette version peut également se déplacer en arrière si nécessaire. Il exerce également plus de force, ce qui lui permet d’exécuter des projets de compactage plus profonds comme la construction d’allées.
- Robuste : Ces machines plus grandes et hautes performances offrent la plus grande force de compactage. Ils fonctionnent mieux lorsqu’ils compriment un sol à forte teneur en argile qui répond moins aux vibrations.
La quantité de force centrifuge générée par les vibrations du compacteur est un critère de sélection de la machine plus précis que sa taille physique. En règle générale, la plupart des unités peuvent comprimer 1 pouce de matériau pour chaque 1 000 livres de force produite.
La fréquence des vibrations est un autre paramètre d’évaluation essentiel. Une fréquence plus basse de 3 000 à 4 000 vibrations par minute permet d’obtenir des résultats optimaux pour les couches plus épaisses de sol ou d’autres matériaux. Un compacteur qui fournit jusqu’à 5 700 vibrations par minute fonctionne mieux pour les couches plus minces.
En tant qu’équipement de compactage manuel, les pilonneuses doivent être petites et légères pour faciliter les manœuvres et le transport. La taille de la chaussure est un facteur déterminant lors du choix d’un pilonneur, car c’est le composant qui entre en contact avec le sol et effectue la compression. Une chaussure plus grande vous permet de couvrir une zone plus étendue, bien que la machine ait tendance à être plus difficile à contrôler à mesure que la taille de la chaussure augmente.
Vous devez également déterminer la taille et le type de moteur de pilonneuse appropriés pour vos applications. Les options disponibles comprennent des versions à deux temps et à quatre temps.
Un moteur à deux temps, également appelé moteur à deux cylindres, comporte moins de pièces mobiles, ce qui simplifie le fonctionnement de la machine et les exigences d’entretien préventif. Le plus gros inconvénient pour de nombreux utilisateurs est le potentiel de couple plus faible, ce qui signifie que le moteur générera moins de puissance. L’économie de carburant peut également être un problème avec une pilonneuse à deux temps.
Une pilonneuse à quatre temps offre un potentiel de puissance plus élevé, ce qui est avantageux pour les tâches de compactage plus difficiles. Ces machines ont plus de pièces et de composants mobiles, ce qui augmente leur poids et la quantité d’entretien. Ils produisent également plus de vibrations, ce qui rend l’équipement plus difficile à contrôler. L’économie de carburant est meilleure qu’un modèle à deux temps et il y a moins d’émissions nocives.
Les rouleaux pleine grandeur sont disponibles en plusieurs types et variations de taille. Les dimensions de la zone que vous devez compacter sont une considération primordiale. Si vous travaillez sur un chantier plus vaste, un modèle autoporté augmentera la productivité en vous permettant de couvrir plus de terrain en moins de temps. Une unité à conducteur marchant est idéale pour les espaces plus confinés ou lorsque vous avez besoin de plus de précision et de contrôle de compactage.
Vous pouvez également choisir entre des rouleaux à tambour unique et des rouleaux tandem plus grands. Le premier est doté d’un tambour à l’avant et de pneus spécialement conçus à l’arrière, offrant plus de contrôle et la capacité de traverser pratiquement n’importe quel type de surface. Ce dernier dispose d’un tambour à l’avant et à l’arrière pour plus de puissance et des résultats de compactage plus rapides. Cependant, l’absence de pneus limite la traction et la stabilité de la machine.
Que vous essayiez de décider quelle taille de compacteur louer ou que vous ayez besoin d’aide pour choisir la bonne pilonneuse ou le bon rouleau, les experts de Cat Rentals peuvent vous orienter dans la bonne direction. Notre vaste catégorie d’équipements de compactage englobe une large gamme de produits des principaux fabricants, garantissant une qualité, des performances et une fiabilité exceptionnelles. Bon nombre de nos locations sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux exigences uniques de votre chantier.
Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou contactez-nous en ligne pour demander une soumission rapide dès aujourd’hui.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage