La bonne façon de conduire dans une zone de construction
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

La construction de routes est essentielle pour maintenir nos routes et nos autoroutes en bon état, et la réalisation de ces projets exige que tout le monde y prête attention. Si vous conduisez dans une zone de construction, vous devez prendre plusieurs mesures pour minimiser le risque d’accidents de la circulation. Suivez ces règles de conduite dans les zones de construction pour assurer la sécurité de tous :

1. Planifiez à l’avance

Faites des recherches sur votre itinéraire avant de partir pour vous préparer aux zones de travaux en cours de route. Si possible, évitez les zones de construction et utilisez des détours balisés.

2. Faites attention

Une fois que vous atteignez la zone de travail, il est crucial de rester alerte et concentré lorsque vous la traversez. Portez une attention particulière à la signalisation, qui fournit des indications essentielles telles que les changements de voie et les réductions de vitesse. Il est également essentiel de minimiser les distractions. Gardez votre pleine concentration sur la route en :

  • Baissez ou éteignez votre radio. 
  • Mettre fin aux appels téléphoniques ou mettre en pause votre conversation avec les passagers.
  • S’abstenir de manger ou de boire.
3. Ralentissez

De nombreuses variables doivent être prises en compte lors de la conduite dans une zone de construction, des fermetures de voies aux changements de circulation en passant par l’activité des travailleurs. En réduisant votre vitesse de conduite, vous serez en mesure de réagir à ces variables de manière plus sûre, réduisant ainsi le risque d’accident. Vous devez également être prêt à vous arrêter à tout moment et laisser beaucoup d’espace aux travailleurs. 

4. Fusionnez rapidement

Lorsque vous approchez d’une fermeture de voie, engagez-vous prudemment dans la voie ouverte dès que possible, en vérifiant s’il y a des voitures dans vos angles morts. Si vous attendez que la voie se termine et que vous forcez le passage, vous mettez la sécurité de tout le monde en danger. 

5. Gardez vos distances

Les types d’accidents les plus courants dans une zone de construction sont les collisions par l’arrière. C’est pourquoi il est préférable de laisser plus d’espace entre vous et la voiture qui vous précède, ce qui vous donne plus de temps pour vous arrêter ou réagir en toute sécurité. Si vous êtes à proximité d’un bus ou d’un camion, donnez-leur plus d’espace et n’essayez jamais de les couper, car les gros véhicules ont des angles morts importants.

Il est également important de garder vos distances avec tout équipement de construction. S’il y a une pièce d’équipement sur votre chemin, laissez suffisamment d’espace entre celle-ci et votre voiture.

6. Suivez les instructions des signaleurs

Les travailleurs des zones de construction qui dirigent la circulation avec des gestes, des drapeaux ou des panneaux sont appelés signaleurs. Lorsque vous voyez un signaleur, obéissez à toutes ses instructions. Vous devez supposer que leurs instructions l’emportent sur tout autre feu de circulation ou panneau. Gardez à l’esprit que leurs directions peuvent ne pas correspondre aux schémas de circulation normaux.

7. Soyez conscient des travailleurs

Soyez à l’affût des travailleurs de la zone de construction en tout temps. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, ils pourraient être juste devant ou sur le côté. Le respect de toutes les limites de vitesse et des panneaux affichés aidera à assurer la sécurité des travailleurs, qu’ils soient sur le bord de la route ou à l’abri des regards.

Louez du matériel par l’intermédiaire de Cat Rentals℠

Si vous avez besoin d’équipement de construction pour votre prochain projet, nos concessionnaires disposent d’un vaste inventaire de machines de location exceptionnelles, y compris des modèles pour simplifier les travaux routiers et améliorer la sécurité dans les zones de construction. Parcourez l’équipement en ligne ou appelez-nous au 1-800-RENT-CAT.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp