Il y a une chose que l’on apprend en travaillant dans le domaine de la construction : le terrassement, ce n’est pas simplement « déplacer de la terre ». Ce n’est pas parce qu’une machine peut accomplir un travail qu’elle le fera de la manière la plus efficace ou la plus rentable. La taille, la puissance, la polyvalence, les conditions du site et le transport peuvent influencer la machine la plus pertinente. La location vous offre la flexibilité d’adapter l’équipement avec plus de précision aux besoins de la tâche, au lieu de devoir « vous débrouiller » avec une machine qui n’est pas idéalement adaptée à la tâche.
Voici quelques points à prendre en compte avant de choisir un équipement pour votre prochain chantier de terrassement :
- Un équipement de taille adaptée au travail. Choisir plus de taille et de puissance que nécessaire peut réduire le rendement énergétique, tandis qu’une puissance et une capacité insuffisantes peuvent ralentir la production. Adaptez la machine aux exigences du travail.
- Prenez en compte les coûts de transport. Comment comptez-vous déplacer la machine ? Les exigences relatives aux remorques et aux tombereaux, aux exigences de la CDL, aux permis et à la livraison peuvent tous avoir une incidence sur le coût total de la location. Réfléchissez à la façon dont la machine se rendra sur le chantier avant de faire votre choix.
- Équilibre entre spécialisation et polyvalence. Un équipement spécialisé peut accomplir une tâche plus efficacement, tandis qu’une machine qui accepte plusieurs accessoires peut être plus productive sur l’ensemble d’un chantier.
- Adaptez la taille de la machine au chantier. Les équipements compacts peuvent être plus productifs sur les chantiers confinés, les zones urbaines ou les zones présentant des obstacles où les gros équipements ont moins d’espace pour manœuvrer en toute sécurité.
Le choix d’un équipement de terrassement se résume généralement à quelques questions pratiques : quel type de travail la machine doit-elle effectuer et quelles conditions de chantier affecteront ses performances ?
Voici comment commencer à restreindre les options.

Réponse :
Ce n’est pas parce qu’une machine peut accomplir un travail qu’elle le fera de la manière la plus efficace ou la plus rentable. Une équipe de location peut vous aider à comparer les options d’équipement aux exigences spécifiques de votre travail et à trouver la solution la plus adaptée. Utiliser cet instantané des tâches courantes et des exemples d’applications d’équipement comme guide de sélection rapide.

Réponse :
Chaque tâche a un ensemble d’exigences et il y a probablement plusieurs machines capables de répondre à ces exigences. Voici cinq éléments clés à prendre en compte lors du choix de l’équipement qui peuvent vous aider à déterminer ce qui convient le mieux à votre tâche.
Considérez les tâches du projet, qu’elles soient spécialisées ou générales
Si le projet est spécialisé, une machine conçue pour cette tâche est probablement plus efficace. Si le travail implique plusieurs tâches, une machine plus polyvalente pourrait mieux fonctionner. Par exemple, une trancheuse peut creuser des tranchées plus rapidement et plus efficacement qu’une pelle hydraulique, mais une pelle hydraulique avec des équipements peut accomplir plusieurs tâches plus rapidement. Dans certains cas, plusieurs machines peuvent être nécessaires pour chaque tâche, mais gardez à l’esprit que vous pouvez bénéficier d’une grande polyvalence avec les équipements que vous pouvez louer avec la machine.
Identifier les conditions du chantier – espace et taille
Analysez la zone dans laquelle vous allez travailler, en particulier les limitations d’espace et le terrain. Ces conditions aident à déterminer la taille et la puissance de l’équipement dont vous aurez besoin, ainsi que des considérations importantes relatives à la sécurité. Appelez avant de creuser. Toujours, toujours, toujours s’assurer qu’il est sûr de creuser. La sécurité est la priorité absolue.
Si votre chantier présente un espace plus étroit en raison d’obstacles tels que des arbres et des bâtiments, envisagez des modèles d’équipement plus petits. Une pelle hydraulique avec peu ou pas d’encombrement arrière peut également bien travailler dans les espaces confinés. Vous pouvez également envisager des équipements mini ou compacts.
Si vous travaillez dans une grande zone dégagée avec peu ou pas de restrictions, le choix d’une pelle hydraulique ou d’une trancheuse plus grande apportera plus de puissance et de productivité à la tâche.
Comprendre les facteurs de sol – Composition et masse volumique
Les conditions du sol guident vos décisions en matière de puissance et de portée. Les configurations de flèche et de bras de pelle hydraulique vont plus loin que les trancheuses, ce qui les rend plus faciles pour creuser plus profondément. Les pelles hydrauliques, les chargeurs compacts rigides et les chargeuses-pelleteuses peuvent utiliser plusieurs équipements, ce qui les rend plus polyvalentes, de sorte qu’une seule machine peut évoluer sur différents terrains.
Si une trancheuse est adaptée, les conditions du terrain vous indiqueront le type de coupe à choisir.
Les trancheuses à roues rocheuses utilisent une roue dentée conçue pour creuser le sol dur et la roche, ce qui en fait le choix le plus fort sur les sites rocheux ou compactés.
Les trancheuses à chaîne utilisent une barre ou un bras avec une chaîne dentée, un peu comme une tronçonneuse. Elles sont conçues pour résister à de nombreuses conditions et peuvent couper plus profond et plus large qu’une roue de roche, ce qui en fait l’option plus polyvalente lorsque le sol varie sur un site ou que la tranchée nécessite une profondeur ou une largeur supplémentaires.
Trancheuses à conducteur porté Proposez plusieurs options de chaînes selon le sol, et la chaîne de votre magasin de location de cat locale est généralement adaptée aux conditions de votre région.
Dimensions clés de la carte - Profondeur, largeur et nivellement d’excavation
Le type et la taille du fossé que vous creusez joueront un rôle important dans votre choix concernant l’équipement.
Si un nivellement est nécessaire, vous devez connaître l’élévation et les dimensions pour vous assurer que votre équipement dispose de la technologie permettant de fournir la précision dont vous avez besoin. Vous voulez obtenir votre offre aussi serrée que possible. Louer un équipement doté de la technologie de nivellement appropriée peut avoir un impact considérable sur votre capacité à remporter des appels d’offres.
Une pelle hydraulique est probablement plus pratique pour des spécifications de plus grande largeur et profondeur. La profondeur de la tranchée détermine la portée de la pelle hydraulique nécessaire pour l’excaver. Adapter la taille du godet de la pelle hydraulique à la largeur de la tranchée.
Le volume de matériau à déplacer dans le projet est également important. Le volume détermine la taille de la trancheuse, de la pelle hydraulique, de l’équipement ou du godet qui réalisera le travail le plus efficacement.
Contrôlez les coûts – Budgizatez du début à la fin
Vous souhaitez maintenir vos coûts d’exploitation aussi bas que possible. La taille de l’équipement a une incidence sur les coûts. Choisir un équipement plus grand que nécessaire peut s’avérer moins économe en carburant. Un équipement avec une puissance et une capacité insuffisantes peut nécessiter plus de temps pour accomplir ses tâches, ce qui augmente les coûts. La taille de la location détermine également la façon dont elle est transportée et le transport peut avoir un impact sur les coûts. Comment prévoyez-vous de déplacer la machine ? Avez-vous la remorque et le camion de taille appropriée ? Avez-vous besoin d’une licence CDL ? Avez-vous besoin de permis ? Toutes ces choses peuvent devenir coûteuses. Votre équipe location peut vous aider à vous assurer que vos coûts sont pris en charge.
Examiner minutieusement votre travail en amont vous aidera, vous et votre équipe de location, à choisir la machine qui répond le mieux à vos besoins, contrôle les coûts et effectue le travail correctement.

Réponse :
La location peut être judicieuse lorsqu’un travail nécessite un équipement que vous ne gardez pas régulièrement dans votre parc, lorsqu’une machine spécialisée peut accomplir une tâche plus efficacement ou lorsque vous avez besoin d’une taille ou d’une configuration différente de celle de l’équipement que vous possédez déjà. Cela peut également être utile lorsqu’un équipement particulier ou une technologie de machine peut améliorer la productivité d’un projet spécifique.
L’objectif est le même que vous louiez ou choisissiez un équipement que vous possédez déjà : adapter la machine au mieux à la tâche. La location peut vous aider à éviter d’investir dans des équipements dont l’utilisation peut être limitée tout en vous donnant un meilleur contrôle sur les coûts de l’équipement. Et si cela empêche une machine existante de fonctionner en dehors de son point optimal, cela peut également contribuer à améliorer la productivité et à réduire les coûts d’exploitation.
La location vous offre également la flexibilité d’utiliser des équipements spécialisés et des technologies uniquement aussi longtemps que le travail l’exige, avec l’aide de votre concessionnaire Cat® local pour maintenir le fonctionnement de l’équipement et maximiser le temps productif. Inclure des options de location dans vos devis peut vous aider à comparer le coût total et la productivité des différentes approches d’équipement avant le début du travail.

Avec Cat Rentals℠ , vous pouvez obtenir l’équipement dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Avec + de 70 marques de confiance, 1 900+ sites dans le monde entier et un accès en ligne 24h/24, 7j/7, Cat Rentals vous offre à la fois flexibilité et économies. Voici quelques-uns des avantages sur lesquels vous pouvez compter :
- Une source unique d’équipements haut de gamme pour répondre à vos besoins
- Polyvalence grâce à un large stock d’équipements et d’outils spécialisés
- Accès en ligne à Cat Rentals 24h/24, 7j/7
- Aucune responsabilité d’entretien ou de réparation à long terme
- Formation et orientation sur l’utilisation et la sécurité des équipements loués
- Expertise, assistance et service fournis par le réseau de concessionnaires Cat
Grâce à des conseils d’experts, des conditions de location flexibles, une assistance sur site et des machines prêtes à l’emploi bien entretenues, nous veillons à ce que vous obtenez ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez le plus besoin. Parcourez notre inventaire complet d’équipements, demandez un devis rapide ou trouvez un concessionnaire près de chez vous.
EN SAVOIR PLUS SUR LES EXPERTS
Ty Roberts est consultant principal en produits de minipelles hydrauliques chez Caterpillar Inc. Il possède une expertise dans les équipements et applications de terrassement.
Richard Clark est gestionnaire de comptes d’entreprise pour Vermeer Corporation, fabricant de trancheuses disponibles chez Cat Rentals.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage