Lorsque votre équipe doit atteindre des endroits surélevés, un élévateur à ciseaux peut être un excellent choix. Étant donné que plusieurs types de plateformes de levage à ciseaux sont disponibles, de nombreuses entreprises choisissent de louer des plateformes de levage à ciseaux pour leur donner la flexibilité dont elles ont besoin pour gérer diverses applications. Les entreprises qui savent comment utiliser efficacement les élévateurs à ciseaux et qui sont conscientes des avantages de la location se mettent en position de terminer les travaux de manière plus rentable et productive.
Lorsque vous envisagez de louer un élévateur à ciseaux, vous voudrez peut-être en savoir plus sur ce qu’ils sont et les types d’entre eux parmi lesquels vous pouvez choisir. De plus, vous voudrez peut-être également apprendre à les utiliser efficacement et les avantages de la location. Notre guide ultime des élévateurs à ciseaux couvre tout ce que vous devez savoir.
Aller à une section :
Les nacelles à ciseaux sont un type d’équipement aérien utilisé pour élever les travailleurs et les matériaux à une hauteur de travail appropriée. Ils sont principalement utilisés dans les applications de maintenance des usines et de construction, et ils sont généralement automoteurs, ce qui signifie qu’ils peuvent être conduits directement sur différentes zones du chantier. Les machines tirent leur nom de leur conception mécanique de levage, qui comprend des supports métalliques entrecroisés et une plate-forme sur le dessus.
Une fois que la machine commence à relever le personnel ou les matériaux vers le haut, ces supports métalliques s’allongent. Lorsque la nacelle à ciseaux descend, les supports métalliques se plient. Les nacelles à ciseaux peuvent atteindre des endroits difficiles d’accès et fournir aux travailleurs une plate-forme stable pour effectuer leur travail. Dans le secteur de la construction, les travailleurs utilisent régulièrement des nacelles à ciseaux pour faciliter le câblage des câbles et les inspections. Les équipes de construction comptent également sur eux pour soulever des matériaux lourds et divers outils vers des zones surélevées.
Différents types de nacelles à ciseaux sont utilisés à des fins diverses dans l’industrie de la construction. En connaissant les différences entre eux, une entreprise de construction peut s’assurer qu’elle dispose d’un élévateur à ciseaux raccord les exigences de son chantier. Les cinq principaux types de nacelles à ciseaux sont hydraulique, diesel, électriques, pour terrain accidenté et pneumatiques.
En savoir plus sur les principaux types de plateformes élévatrices ci-dessous :
1. Élévateurs à ciseaux hydrauliques
Les systèmes de hydraulique manuels ou entraînés par moteur alimentent hydraulique élévateurs à ciseaux. L’huile hydraulique de la machine modifie la pression pour relever et abaisser la plate-forme. Les dispositifs de levage à ciseaux hydrauliques étant simples à utiliser, les conducteurs n’ont pas besoin de suivre une formation intensive. En tant que tel, l’un des avantages de ces élévateurs à ciseaux est qu’un utilisateur peut en utiliser un rapidement.
Lorsqu’il fait froid, hydraulique élévateurs à ciseaux peuvent être plus lents à fonctionner car des températures plus basses rendent huile plus dense. Les modèles plus récents ont pris en compte ces ralentissements et les ont corrigés, mais les modèles plus anciens peuvent connaître des baisses de vitesse et de puissance lorsqu’ils fonctionnent par temps froid.

2. Élévateurs à ciseaux diesel
Les nacelles à ciseaux diesel font partie des nacelles à ciseaux les plus populaires dans le secteur de la construction. Ils excellent sur les chantiers extérieurs, où ils peuvent atteindre 20 à 50 pieds dans les airs. Cette variété de hauteurs les rend bien adaptées à différentes tâches. Ils ont également tendance à avoir une conception plus lourde, ce qui leur donne plus de puissance et une plus grande plate-forme pour que plusieurs travailleurs puissent se tenir debout et travailler.
En général, ces nacelles à ciseaux diesel ne sont adaptées qu’à une utilisation en extérieur. Comme ils fonctionnent au carburant diesel, ils détendent des fumées dans l’air et font beaucoup de bruit, ce qui pourrait être potentiellement nocif ou distraire les travailleurs à l’intérieur. Lorsqu’elles sont utilisées à l’extérieur, les machines disposent d’une ventilation suffisante pour que les fumées se dissipent sans blesser les travailleurs. De plus, l’extérieur aide à disperser les bruits forts générés par ces machines.
3. Élévateurs à ciseaux électriques
Les nacelles électriques à ciseaux constituent une alternative aux nacelles à moteur diesel. Ces machines ne consomment pas de carburant, s’appuyant sur un mécanisme d’entraînement silencieux à commande électrique. En raison de leur absence d’émissions ou de bruit, ils sont bien adaptés aux zones de travail intérieures qui peuvent ne pas avoir suffisamment de ventilation pour utiliser un élévateur diesel en toute sécurité.
Leur énergie électrique a tendance à les rendre moins puissants que les machines à moteur diesel, et ils n’atteignent généralement pas un niveau aussi élevé. La conception plus petite de ces élévateurs à ciseaux présente l’avantage de raccord dans des espaces plus petits dans lesquels un élévateur à ciseaux plus volumineux ne pourrait pas entrer.
.jpg)
4. Élévateurs à ciseaux pour terrain accidenté
Parfois, les chantiers présentent un terrain accidenté qui rend difficile la navigation en toute sécurité pour les nacelle à ciseaux standard. Les nacelles à ciseaux pour terrain accidenté sont conçues pour les chantiers trop difficiles à parcourir avec les nacelles à ciseaux standard. Ces machines sont équipées de pneus extra-robustes et d’une capacité de poids accrue. Ils sont également dotés de fonctionnalités sécurité supplémentaires, telles que des dispositifs de chute et des dispositifs d’arrêt, pour assurer la sécurité des travailleurs dans des environnements potentiellement dangereux.
Les entreprises utilisent souvent des nacelles à ciseaux pour terrain accidenté sur des surfaces irrégulières et des pentes pour fournir aux travailleurs une plate-forme stable sur laquelle travailler. Ils sont également conçus pour fonctionner par mauvais temps, ce qui contribue à assurer la sécurité des travailleurs lorsqu’ils travaillent dans des endroits surélevés sous la pluie et le vent. Les ascenseurs pour terrain accidenté peuvent généralement atteindre des endroits très élevés et sont très larges. Ils sont généralement alimentés au propane liquide, au gaz, au diesel ou à deux combustibles.
5. Élévateurs à ciseaux pneumatiques
Les dispositifs de levage pneumatiques à ciseaux ne nécessitent pas de carburant pour fonctionner. Au lieu de cela, ils utilisent la pression d’air pour alimenter leur mécanisme de levage. Essentiellement, ils fonctionnent en aspirant l’air atmosphérique, puis en le comprimant pour fournir la quantité d’énergie appropriée pour soulever la plate-forme vers le haut. Puisqu’ils utilisent de l’air pour les alimenter, ils ne détendent pas de fumées dangereuses dans l’air, ce qui les rend appropriés pour une utilisation à l’intérieur et les entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone.
Comme les nacelles électriques à ciseaux, elles n’offrent généralement pas autant de puissance que les nacelles diesel. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des environnements car l’air qui les alimente les rend sûrs pour les applications intérieures. De plus, les élévateurs pneumatiques à ciseaux peuvent généralement s’adapter à des espaces plus restreints.
.jpg)
Les nacelles à ciseaux apportent une valeur significative à diverses industries, car elles soulèvent les travailleurs dans les airs et leur donnent une plate-forme stable sur laquelle se tenir debout. En raison de ces capacités, les nacelles à ciseaux sont très populaires parmi les entreprises effectuant des travaux aériens. Les travailleurs ont souvent besoin d’une surface sûre et plane pour travailler en l’air, et ils comptent sur les élévateurs à ciseaux pour le fournir.
En plus de leur capacité à soulever les travailleurs à des positions élevées, les nacelles à ciseaux sont également utilisées pour les travaux nécessitant un équipement aérien avec une mobilité exceptionnelle. Dans des secteurs tels que la construction, la logistique en généralités et les infrastructures, la mobilité des nacelles à ciseaux les rend incroyablement précieuses. Les entreprises peuvent choisir des élévateurs à ciseaux de différentes tailles et capacités de performance pour trouver celui qui répond à leurs besoins.
Vous pouvez trouver des élévateurs à ciseaux utilisés dans les entrepôts pour aider à récupérer les colis et comme ascenseurs à voitures. Ils sont également régulièrement utilisés pour aider les travailleurs à nettoyer les vitres à des hauteurs élevées et dans l’industrie film pour obtenir la photo parfaite. Dans l’industrie de la construction, ils aident à différentes étapes de la construction, offrant aux travailleurs un espace sûr pour se tenir debout tout en utilisant des outils électriques et en effectuant d’autres tâches. Les entreprises de construction utilisent également des élévateurs à ciseaux pour livrer des matériaux dans des zones de travail surélevées.
.jpg)
Les nacelles à ciseaux sont généralement faciles à utiliser, ce qui facilite la formation des membres du personnel à leur utilisation efficace et sûre. L’utilisation correcte d’un dispositif de levage à ciseaux implique trois étapes principales : l’inspection avant démarrage, les procédures de démarrage et les procédures d’arrêt.
En savoir plus sur l’utilisation d’un élévateur à ciseaux ci-dessous :
Étapes d’inspection avant démarrage
Avant d’utiliser un dispositif de levage à ciseaux, il est recommandé d’effectuer une inspection avant le démarrage. Cette inspection permet de s’assurer que le dispositif de levage à ciseaux se trouve dans un environnement sûr pour l’utilisation. Vous utiliserez également l’inspection pour vérifier si le dispositif de levage à ciseaux est en état de fonctionner en toute sécurité. Voici quelques-unes des principales étapes d’une inspection :
- Recherchez les obstacles : Avant d’utiliser un dispositif de levage à ciseaux et de le mettre en position pour un levage, vous devez examiner le chantier à la recherche de dangers potentiels qui pourraient endommager le système de levage à ciseaux ou le coincer. Parmi les obstacles qu’un utilisateur recherche, citons les débris, le remblayer meuble, les fossés, les trous et les dénivelés.
- Vérifiez les dangers au-dessus de la tête : Les dangers au-dessus de la tête peuvent empêcher un élévateur à ciseaux d’atteindre la hauteur dont il a besoin. Les lignes électriques et autres dangers peuvent électrocuter ou blesser les personnes se trouvant sur la plate-forme. En tant que tel, vous devez vérifier ces dangers au-dessus de la tête lors de leur inspection, en ajustant le positionnement du dispositif de levage à ciseaux en fonction de l’emplacement des dangers.
- Assurez-vous que la batterie est chargée : Si vous utilisez une nacelle électrique à ciseaux, vous devez vous assurer que la batterie a la charge nécessaire pour vous faire décoller puis redescendre. Avant d’utiliser la machine, vérifier si les batteries sont complètement chargées avant d’utiliser le dispositif de levage à ciseaux. Si le système de charge de batterie est connecté à une source d’alimentation externe, vous la déconnecterez également avant utilisation.
- Inspectez les commandes et les composants : Enfin, examinez les commandes du dispositif de levage à ciseaux pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement. De plus, vous passerez en revue les différents composants du dispositif de levage à ciseaux, en recherchant les dommages qui pourraient réduire l’efficacité et la sécurité du dispositif de levage à ciseaux.
.jpg)
Procédures de démarrage et d’utilisation
Après avoir effectué l’inspection avant démarrage, utilisez la nacelle à ciseaux pour toutes les tâches pour lesquelles vous en avez besoin. Assurez-vous que tout membre du personnel qui a la responsabilité de conduire et d’utiliser une nacelle à ciseaux doit être formé à son utilisation correcte.
En savoir plus sur les procédures opérationnelles appropriées ci-dessous :
- Commencer le fonctionnement en tirant le bouton d’arrêt d’urgence du panneau de commande. Tant que ce bouton est inséré, le dispositif de levage à ciseaux ne démarre pas.
- Ensuite, trouvez le contacteur qui indique off/plate-forme/base. Appuyer sur « plate-forme » sur ce contacteur.
- Une fois que vous avez sélectionné le contacteur de la plate-forme, vous pouvez entrer dans la plate-forme de l’élévateur.
- Une fois que vous êtes sur la plate-forme, vous pouvez maintenant tirer un autre bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de commande de la plate-forme. Comme l’autre bouton d’arrêt d’urgence, il empêche les processus clés sur la nacelle à ciseaux de fonctionner tant qu’elle n’a pas été retirée.
- Avec le bouton d’urgence retiré, vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur et les leviers de la console du conducteur pour guider l’élévateur à ciseaux.
- Lors de la conduite du dispositif de levage à ciseaux d’un endroit à l’autre, il est important de prendre en note que le dispositif de levage peut être laissé dans la plage élevée, ce qui signifie que la plate-forme est toujours relevée, ou dans la plage basse, ce qui signifie que la plate-forme est abaissée. Si l’utilisateur conduit le dispositif de levage à ciseaux dans une zone dégagée, il est généralement prudent de conserver la plate-forme dans sa plage haute. Lorsque le dispositif de levage à ciseaux fonctionne dans des zones plus étroites ou des endroits avec des obstacles aériens, il est préférable de le maintenir dans sa plage basse.
- Si vous utilisez un élévateur à ciseaux pour des travaux de peinture, c’est une bonne idée de couvrir les mains courantes, les commandes et la plate-forme. Les revêtements empêchent la peinture d’éclabousser ou de pulvériser sur le dispositif de levage à ciseaux.
.jpg)
Procédures d’arrêt
Une fois que vous avez fini d’utiliser un élévateur à ciseaux, suivez quelques pratiques pour vous assurer qu’il est correctement éteint. En éteignant correctement le dispositif de levage à ciseaux, une entreprise prépare ses machines pour le lendemain, les protège contre les dommages et s’assure qu’elles ne sont pas laissées en marche par accident. Voici quelques procédures d’arrêt appropriées :
- Avant d’arrêter le dispositif de levage à ciseaux, s’assurer que la plate-forme est complètement abaissée et replacée dans sa position d’origine. Le mettre hors tension à une position plus élevée peut rendre difficile l’accès aux autres conducteurs et éventuellement endommager le dispositif de levage à ciseaux.
- Une fois la plate-forme complètement abaissée, vous devez ensuite repousser les boutons d’arrêt d’urgence. Ces boutons se trouvent généralement sur la commande de base et la console du conducteur.
- Ensuite, mettre le contacteur de la clé de base sur la position ARRÊT.
- Une fois le dispositif de levage à ciseaux complètement arrêté, votre équipe peut alors défricher tous les matériaux, outils et débris de la plate-forme.
- Une fois le dispositif de levage à ciseaux désactivé et la plate-forme dégagée, vous pouvez recharger un appareil électrique à ciseaux en le branchant sur son chargeur.
.jpg)
Comme pour tout autre type de machinerie lourde, les entreprises doivent s’assurer que les opérateurs et les autres membres du personnel sont en sécurité lorsqu’ils les utilisent. Par exemple, une inspection préalable peut aider un utilisateur à détecter les dangers potentiels avant d’utiliser le dispositif de levage à ciseaux. Vous voudrez peut-être connaître les diverses autres pratiques de sécurité des élévateurs à ciseaux pour protéger les machines et les travailleurs.
Certaines des principales pratiques de sécurité des plateformes élévatrices peuvent être trouvées ci-dessous :
- Vérifiez que les surfaces sont fermes et planes : Les travailleurs ont besoin d’une plate-forme stable pour effectuer leur travail correctement et en toute sécurité. Un ascenseur placé sur une pente, des débris, des trous, des bosses et des chutes peuvent devenir instables, entraînant des blessures potentielles. Les travailleurs utilisent souvent des outils électriques potentiellement dangereux, une surface stable est donc essentielle pour assurer leur sécurité.
- Évitez les sources d’alimentation électrique : Lorsque les travailleurs travaillent en hauteur, ils peuvent être exposés à des sources d’alimentation électrique, telles que des transformateurs et des lignes électriques. Maintenir le dispositif de levage à ciseaux à au moins 10 pieds des lignes électriques peut protéger vos travailleurs contre les blessures et les chocs électriques. D’autres dangers non électriques, tels que les surplombs et les branches, doivent également être évités car ils peuvent gêner les travailleurs.
- N’utilisez pas dans de mauvaises conditions météorologiques : Les blessures surviennent souvent lorsque les travailleurs utilisent des élévateurs à ciseaux dans des conditions météorologiques dangereuses. Les conditions météorologiques dangereuses comprennent la neige, la pluie, le grésil et les vents violents. Ces conditions peuvent entraîner une perte d’équilibre des travailleurs, déstabiliser la plate-forme élévatrice à ciseaux et rendre difficile l’accomplissement efficace des tâches.
- Conduire les dispositifs de levage à ciseaux en toute sécurité : Avant de conduire le dispositif de levage vers un nouvel emplacement, assurez-vous de bien comprendre les exigences de sécurité du fabricant. Certaines nacelles à ciseaux peuvent être conduites en toute sécurité alors que la plate-forme est encore relevée, tandis que d’autres devront l’abaisser complètement. En cas de doute, c’est une bonne idée de garder la plate-forme complètement abaissée avant utilisation.
- Stabilisez le levage et serrez les freins : Avant de relever la plate-forme, assurez-vous qu’elle est stabilisée et que les freins sont serrés. Il est facile d’oublier les freins une fois que vous avez déjà relevé la plate-forme, il est donc préférable de les serrer avant le début de tout travail ou de les faire relever la plate-forme.
- Assurez-vous que l’élévateur n’est pas surchargé : Un élévateur à ciseaux aura une capacité charge, qui ne doit pas être dépassée. Cette capacité de charge fait référence au poids que le dispositif de levage à ciseaux peut blocage en toute sécurité. Surcharger le dispositif de levage à ciseaux peut le casser, entraînant des blessures pour ceux qui s’y trouvent et des dommages aux outils ou aux matériaux qu’il contient. Toujours vérifier auprès du fabricant le poids que le dispositif de levage peut supporter.
- Restez en sécurité lorsque vous travaillez sur la plate-forme : Vous et vos employés devez faire passer votre sécurité en premier lorsque vous êtes sur la plate-forme de la plate-forme élévatrice à ciseaux. Étant donné que vous serez haut au-dessus du sol, tomber de l’ascenseur pourrait entraîner des blessures graves. Certaines directives clés consistent à ne jamais se tenir sur les rambardes ou à les retirer.
- Formez les conducteurs et les travailleurs avant d’autoriser l’utilisation : Avant d’utiliser une nacelle à ciseaux ou d’y monter, assurez-vous qu’elle est formée pour l’utiliser en toute sécurité. Cette formation permet d’éviter les blessures et de protéger les machines contre une mauvaise utilisation.
.jpg)
La location d’un élévateur à ciseaux peut être une excellente décision pour votre entreprise. Parmi les principaux avantages de la location, citons le fait d’avoir plus de choix, la possibilité d’avoir un élévateur à ciseaux uniquement lorsque vous en avez besoin, l’accès à la technologie la plus avancée et des coûts d’entretien réduits.
En savoir plus sur les avantages de la location d’un élévateur à ciseaux ci-dessous :
- Variété de choix : Vos besoins changent d’un emploi à l’autre, et la location de plateformes élévatrices à ciseaux vous permet de vous adapter à de nouvelles conditions. Par exemple, un travail peut nécessiter un élévateur à ciseaux diesel et le suivant peut nécessiter un élévateur à ciseaux électrique. Comme vous n’êtes pas enfermé dans un seul type de nacelle à ciseaux, vous pouvez rapidement vous adapter aux besoins de différents travaux.
- Ne louez que lorsque vous en avez besoin : Choisir de louer signifie également que la société de location vous enlève le levage à ciseaux lorsque vous avez fini de l’utiliser. La location vous aide à réduire les coûts, car vous n’avez pas à payer pour le stockage lorsque les machines ne sont pas utilisées. Le fait de n’avoir à payer pour des plateformes élévatrices à ciseaux que lorsque vous en avez besoin réduit les déchets et est très rentable, surtout lorsque vous n’avez pas besoin de plateformes élévatrices pour la majorité de vos travaux.
- Accès aux dernières technologies : L’un des principaux avantages de la location est que les sociétés de location disposent souvent des nacelles à ciseaux les plus avancées technologiquement dans leur stock. Ainsi, vous pouvez utiliser ces levages améliorés sur votre chantier. Les nacelles à ciseaux plus avancées offrent à votre équipe des fonctions de sécurité supplémentaires et une efficacité améliorée.
- Pas de frais d’entretien : Lorsque vous louez, vous avez l’avantage de ne pas avoir à vous soucier des coûts d’entretien. La société de location s’occupe de l’entretien du matériel de location et de toute panne de machine sur votre chantier. Une bonne société de location réparera ou remplacera généralement l’équipement en panne sans frais pour vous.
.jpg)
Cat Rentals℠ est prêt à équiper votre équipe avec l’élévateur à ciseaux adapté à vos besoins. Avec plus de 1 300 sites dans le monde, il y a probablement une succursale locale à proximité de votre lieu de travail. En choisissant parmi notre grande variété de plateformes élévatrices à ciseaux, vous serez heureux de constater que nous offrons des tarifs compétitifs et des contrats de location flexibles. Une fois que vous avez loué la nacelle à ciseaux, notre service ne s’arrête pas. Notre équipe est prête à fournir des services d’entretien et de réparation d’urgence à tout moment remarque.
Parcourez notre sélection de nacelles à ciseaux de location. Si vous avez des questions, trouvez votre magasin local pour parler à un représentant qualifié.
.jpg)
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage
.jpg)