La construction est un travail salissant. La construction des infrastructures de nos villes à partir de zéro envoie beaucoup de poussière et de débris dans l’air, et le processus peut créer une quantité substantielle d’encombrement sur un chantier. Bien que certaines entreprises puissent renoncer au nettoyage de chantier ou le reporter à la fin d’un travail, il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un chantier de construction propre est important.
1. Sécurité du personnel
La sécurité de votre équipe est une priorité absolue lors de tout travail. Le maintien d’un chantier propre peut réduire le risque de blessures au travail. Au fur et à mesure que les débris et l’encombrement s’accumulent sur le chantier, le risque qu’un de vos employés se blesse augmente. Vos employés ont beaucoup de choses à surveiller, et il peut être facile de trébucher sur des obstacles auxquels ils ne s’attendent pas et de tomber sur des surfaces ou des objets dangereux. Garder la zone de travail propre éliminera de nombreuses causes potentielles de blessures.
2. Sécurité de l’équipement
Tout comme un chantier en désordre peut présenter des risques pour vos employés, l’encombrement peut également endommager votre équipement. Des débris invisibles peuvent entraîner une erreur de l’utilisateur pendant le fonctionnement de la machine, et les résultats peuvent faire une brèche dans le chéquier de l’entreprise. La mise en place d’une politique de nettoyage régulier des chantiers tous les jours peut permettre à votre entreprise d’économiser sur les coûts de réparation ou de remplacement de l’équipement de construction.
3. Conformité réglementaire
Les grandes entreprises prennent des mesures importantes pour protéger leur personnel et leur équipement, mais les organismes de réglementation comme l’OSHA fixent des normes élevées pour garantir des environnements de travail sûrs. Le non-respect des protocoles de sécurité peut entraîner des amendes coûteuses, il est donc utile de se familiariser avec les normes d’entretien de l’OSHA et de les appliquer aux procédures quotidiennes de votre équipe.
4. Efficacité au travail
La sécurité est le principal facteur qui contribue à l’importance d’un chantier de construction propre, mais le fait de garder la zone de travail bien rangée peut également augmenter votre efficacité. Lorsque votre chantier est en désordre, il devient plus difficile pour vos employés de s’y retrouver et de travailler rapidement. De plus, les gros dégâts prennent beaucoup de temps à nettoyer si vous attendez que le travail soit terminé. L’intégration du nettoyage sur le chantier dans les procédures quotidiennes normales aidera vos travailleurs à rester au courant du désordre afin qu’ils puissent travailler plus rapidement chaque jour.
5. Opinion publique
Lorsque vous évaluez la valeur d’une zone de construction propre, tenez compte du fait que l’état visuel de votre chantier est la principale ressource du grand public pour se faire une idée de votre entreprise. Les passants auront une opinion plus favorable de votre entreprise s’ils voient un chantier ordonné pendant que votre équipe travaille ou après les heures de travail. Maintenir une bonne apparence pourrait être la clé pour obtenir votre prochain gros contrat.
Cat Rentals℠ est une source fiable d’équipements de construction robustes qui vous aideront à accomplir vos tâches plus rapidement, ce qui vous laissera plus de temps pour vous concentrer sur l’entretien d’un chantier propre. Pour en savoir plus sur les produits de nettoyage de site de nos concessionnaires ou sur d’autres activités de location, ou pour demander un devis rapide, appelez le 1-800-RENT-CAT ou consultez nos listes d’équipements en ligne. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez d’abord voir l’équipement en personne, Le concessionnaire Cat le plus proche de chez vous fera tout ce qu’il faut pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin.