Dans le monde de l’équipement lourd, la chargeuse est l’une des machines les plus polyvalentes et les plus utilisées. Les chargeuses sur pneus intermédiaires font partie de ces machines adaptables et, une fois que vous aurez compris leurs utilisations, vous vous retrouverez à les utiliser sur le terrain dès que vous en aurez l’occasion.
Une chargeuse sur pneus est une machine lourde avec un grand godet monté à l’avant. Plutôt que des chaînes continues, cette machine utilise des roues durables, ce qui lui permet de naviguer sur les routes sans endommager l’asphalte fini. La chargeuse sur pneus est l’une des nombreuses autres chargeuses d’une famille d’équipements, y compris les chargeurs compacts rigides et les pelleteuses.
Les chargeuses sur pneus intermédiaires de Caterpillar se réfèrent à un volume de godet et à un poids en ordre de marche spécifiques. Nos modèles intermédiaires ont une capacité minimale de 3 yards cubes godet et poids en ordre de marche vont de 30 000 livres à un peu moins de 80 000. Ces modèles ont également entre 200 et 500 chevaux.
La chargeuse sur pneus de taille moyenne, située entre ses modèles de taille compacte et de grande taille, offre une grande polyvalence pour un large éventail de projets. Une fois que vous avez compris ses utilisations, vous pouvez trouver une myriade d’applications pour une chargeuse sur pneus intermédiaire sur votre chantier.
Lorsque vous envisagez d’utiliser une chargeuse sur pneus intermédiaire, vous devez tenir compte de l’espace dont vous disposez pour travailler et de la quantité de matériaux avec laquelle vous comptez travailler. Ces facteurs vous aideront à identifier la taille et la capacité de godets adaptées à votre application.
Les fonctions des chargeuses sur pneus intermédiaires se divisent en quatre catégories de base : excavation, chargement, transport et nivellement.
Excavation
La grande pelle sur une chargeuse sur pneus intermédiaire se prête facilement aux travaux d’excavation. La nécessité de creuser apparaît sur de nombreux chantiers différents, qu’il s’agisse d’installer des conduites de gaz sur une zone de raccord ou de poser les bases d’une nouvelle construction.
Les modèles intermédiaires peuvent couvrir des godets de petit comme de grand volume pour gérer des besoins d’excavation étendus. Des godets plus grands peuvent vous aider à en faire plus en moins de temps. Alors que les grosses chargeuses sur pneus offrent des capacités élevées, vous gagnez en maniabilité avec un modèle intermédiaire.
Chargement en cours
Dans les applications de machinerie lourde, les matériaux tels que les roches, la saleté et les déchets doivent être transférés d’un endroit à un autre. Les chargeuses sur pneus intermédiaires sont des équipements précieux pour le remplissage des camions à benne basculante qui transportent des matériaux vers d’autres zones d’un chantier.
Tout comme les applications d’excavation, les utilisations de chargement dépendent du volume de votre godet. Il est également intéressant de note qu’une sortie de chargement plus élevée nécessitera une puissance plus importante. De nombreux chantiers de construction généraux ont des exigences de chargement, mais n’exigent pas des capacités extrêmes comme dans le secteur minier.
Transport
Les chargeuses sur pneus n’ont pas besoin de remblayer les camions basculants pour transporter les matériaux d’un endroit à l’autre. De nombreuses équipes utiliseront ces machines pour transporter des pierres, de la terre et d’autres matériaux vers différentes zones du site. Les godets de chargeuse sur pneus peuvent manipuler des matériaux légers et lourds, notamment :
- conduit
- Briques
- Paillis
- Copeaux de bois
- Sol
- Sable
Lorsque vous recherchez une chargeuse sur pneus intermédiaire pour votre application, tenez compte du poids et de la masse de vos matériaux. Les modèles de taille moyenne sur la petite extrémité sont idéaux pour le paillis et la terre, tandis que les plus grandes capacités peuvent traiter des briques et des barres métalliques.
Nivellement
Bien que les chargeurs compacts rigides, les chargeuses-pelleteuses et les tracteurs soient les équipements les plus couramment utilisés pour le nivellement des terres, les chargeuses sur pneus peuvent également prendre en charge ce travail. Si vous réglez le godet à angle droit, il peut incliner la terre selon vos spécifications. Le nivellement arrière peut également vous aider à obtenir la bonne classe sans endommager la terre.
Cette application nécessite un utilisateur qualifié, mais elle reste une option. Si vous avez besoin de travaux de nivellement rapides et que vous disposez d’une chargeuse sur pneus moyenne, cela peut être une bonne possibilité pour votre équipe.
La chargeuse sur pneus intermédiaire étant si polyvalente, elle a sa place dans de nombreuses industries d’équipements lourds. Vous pouvez trouver des chargeuses sur pneus dans :
Les chargeuses sur pneus intermédiaires s’adaptant facilement à de nombreux travaux, elles constituent une excellente option de location à court terme pour les exploitations de toutes tailles. Chez Cat Rentals℠, nous vous connectons à un réseau de concessionnaires offrant un large choix de chargeuses sur pneus dotées d’une technologie de pointe et d’un rendement énergétique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos modèles de chargeuses sur pneus, vous pouvez trouver votre concessionnaire Cat local ou parler à un membre de l’équipe au 1-800-RENT-CAT. Vous pouvez également parcourir nos chargeuses sur pneus en ligne ou utiliser le formulaire de demande de devis rapide pour louer tout ce dont vous avez besoin auprès des personnes qui font tout ce qu’il faut.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage
.jpeg)