.png)
Qu’on le veuille ou non, la construction routière est une expérience fréquente et frustrante pour de nombreux conducteurs. Mais qu’en est-il des travailleurs qui mettent leur vie en danger chaque jour ? Entre 2003 et 2017, 123 travailleurs en moyenne ont perdu la vie sur les chantiers de construction routière chaque année. En plus des risques normaux liés à un chantier de construction, les zones de construction routière doivent également faire face à des véhicules à grande vitesse à proximité, à des engins lourds et à des dangers environnementaux. Rendre le lieu de travail sûr devient soudainement beaucoup plus compliqué.
Heureusement, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour minimiser le risque que vos travailleurs fassent partie de ce nombre. Avec des précautions de sécurité appropriées, des comportements au travail, des EPI appropriés et plus encore, vous pouvez mieux les protéger contre les dangers de la zone de travail. Nous avons compilé une liste de conseils pour la sécurité sur les chantiers de construction routière, afin d’aider vos travailleurs à rester en sécurité dans les zones de travaux de construction routière.
Aller à une section :
Causes courantes de blessures dans la construction routière
La plupart des conducteurs sont bien conscients du niveau de prudence nécessaire pour promouvoir des pratiques de conduite sécuritaires près des lieux de travail routiers. Entre les panneaux lumineux et les avertissements annonçant les conséquences d’une grève d’un travailleur, on pourrait penser qu’il s’agit du danger le plus important auquel sont confrontés les ouvriers du bâtiment. Après tout, ces voitures roulent à grande vitesse et peuvent faire de sérieux dégâts. Bien que les collisions dues à la circulation constituent toujours une menace importante et dangereuse, une autre préoccupation pressante sur les chantiers routiers est celle des accidents avec d’autres véhicules de construction et de l’équipement mobile. Entre les deux dangers, plus de la moitié de toutes les blessures mortelles sur les chantiers de construction routière entre 2011 et 2016 impliquaient des incidents entre piétons et véhicules.
De ce nombre, près du quart impliquait des camions, suivis des véhicules routiers à usages multiples comme les camionnettes, les VUS et les véhicules de tourisme. Les camions à benne basculante ont été la cause de près de la moitié des décès, tous types de camions confondus.
Alors que les ouvriers de la construction ont connu le plus grand nombre de décès, les brigadiers scolaires courent le risque le plus élevé, avec 40,9 décès pour 100 000 travailleurs équivalents temps plein (ETP). Le taux pour l’ensemble de l’industrie de la construction n’est que de 0,9. Ce poste de brigadier scolaire ou de signaleur s’applique aux personnes qui se tiennent à proximité de véhicules à grande vitesse où la visibilité et les conditions peuvent nuire considérablement à la capacité du conducteur de voir le travailleur et augmenter le risque de blessure de celui-ci. Un autre poste à haut risque est celui d’opérateur d’équipement de pavage et de revêtement.
Les conditions qui peuvent augmenter le risque pour les travailleurs routiers comprennent :
- Le mauvais temps, qui peut causer des routes glacées et glissantes, du brouillard, de fortes pluies et des vents violents
- Faible visibilité, y compris la nuit, la neige, le brouillard et la brume
- Espaces de travail restreints, ce qui peut augmenter la proximité des travailleurs avec les dangers

Dans l’industrie de la construction, quatre dangers majeurs ont été identifiés par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Ensemble, ces quatre dangers mortels représentaient près de 60 % des décès de travailleurs de la construction en 2018. Bien que les chutes soient le principal coupable, les incidents de collision se sont établis à 11,1 %. Les dangers sont les suivants :
- Chutes : Les travailleurs peuvent tomber sur de longues distances à partir de zones telles que des côtés et des trous non protégés, des surfaces de marche et de travail inadéquates et un équipement de protection individuelle (EPI) mal porté. Des systèmes antichute appropriés, une protection périmétrique et des procédures de travail sûres peuvent aider à les prévenir.
- Heurtés : Ces incidents sont plus fréquents sur les chantiers de construction routière et comprennent les collisions avec des véhicules et de l’équipement, ainsi que le renversement d’équipement, une défaillance du gréement ou des matériaux meubles. Pour éviter ces incidents, les travailleurs doivent rester conscients de leur environnement et porter des vêtements à haute visibilité, comme des gilets et des casques de sécurité.
- Coincé entre les deux : Cette catégorie de danger comprend également les renversements d’équipement, ainsi que les dangers liés à l’effondrement de l’excavation ou à des pièces mal protégées. Pour réduire au minimum les blessures coincées entre les blessures, il faut maintenir des systèmes et de l’équipement de protection de l’excavation bien gardés.
- Électrocutions : Des lésions électriques peuvent survenir par contact avec des sources d’alimentation telles que des lignes électriques aériennes, des circuits sous tension et des cordons endommagés. Un œil vigilant est crucial pour prévenir l’électrocution. Identifiez les lignes de services publics et les dangers possibles et maintenez des distances de sécurité avec elles. Assurez-vous que les travailleurs n’utilisent pas d’outils sans dispositifs de sécurité électrique appropriés et en bon état.
Assurez-vous que vos employés sont bien conscients de ces menaces et armez-les de l’équipement nécessaire pour se protéger. Dans la section suivante, nous verrons comment rester en sécurité dans les zones de travaux de construction routière.
Conseils de sécurité pour les zones de travaux routiers
Chaque élément du chantier, de l’entrée à la conduite de machinerie lourde, peut être risqué si les travailleurs ne savent pas quoi rechercher ou comment utiliser correctement leurs outils. Voici quelques conseils de sécurité pour les travailleurs pour les travaux de construction routière, ainsi que des tâches administratives qui peuvent aider à rendre la zone de travail plus sûre.
.png)
1. Comportement
L’une des approches les plus fondamentales en matière de sécurité consiste à inculquer des comportements sûrs à vos employés. Les informer des dangers et de la façon de réagir de manière appropriée aux risques peut aider à approfondir ces idées :
- Soyez vigilant : Les travailleurs doivent être vigilants en tout temps, surtout autour des véhicules en mouvement. Avant de changer de position ou de commencer une nouvelle tâche, ils doivent regarder attentivement autour d’eux pour détecter tout danger potentiel ou équipement à proximité. Les angles morts peuvent être difficiles à surmonter pour les conducteurs de véhicules, c’est pourquoi il incombe à chaque travailleur sur le site de faire attention.
- Comprendre les signaux de communication : Tous les travailleurs, qu’ils soient à pied ou dans la cabine d’une machine, doivent être sur la même longueur d’onde. Ils doivent connaître leurs signaux de communication et les utiliser généreusement, afin que les autres soient au courant de ce qui se passe sur le chantier. Une formation suffisante peut contribuer à améliorer l’utilisation et la connaissance de ces signaux.
- Favoriser un environnement de responsabilité : Tout le monde sur un site partage la responsabilité de la sécurité de ses collègues et d’elle-même. Des superviseurs aux ouvriers en passant par les opérateurs de machines, chaque personne peut causer des blessures graves si elle ne respecte pas les règles de sécurité et ne se comporte pas de manière responsable. Encouragez ce genre de comportement avec tout le monde sur votre chantier de construction.
.png)
2. Véhicules
N’oubliez pas que les véhicules à moteur, qu’il s’agisse d’engins de circulation ou de construction, sont l’un des dangers les plus importants pour les travailleurs de la construction sur les autoroutes. Suivez les procédures de sécurité appropriées pour réduire au minimum les dangers :
- Utilisez les freins de stationnement : Chaque fois que votre véhicule n’est pas utilisé, gardez les freins de stationnement serrés. S’ils sont stationnés sur une colline ou une pente, placez des blocs devant ou derrière les pneus.
- Portez la ceinture de sécurité : Même si l’équipement ne se déplace qu’à basse vitesse, la ceinture de sécurité est une nécessité. Des poids massifs en cas de renversement et le danger des véhicules à grande vitesse à proximité peuvent rendre dangereuses même les petites collisions. Exigez le port de la ceinture de sécurité en tout temps.
- Restez attentif à l’utilisation d’équipements en mouvement : Soyez toujours prudent lorsque vous vous approchez de machines, qu’elles soient en mouvement ou non. Ne le faites pas sans signaler à l’opérateur votre intention et obtenir une réponse en retour. Ne vous tenez pas non plus directement devant ou derrière un véhicule en mouvement, car il peut être difficile pour l’opérateur de vous voir autour de l’équipement et des angles morts.
- Reconnaître les personnes sur le terrain : De même, les conducteurs de véhicules doivent reconnaître les travailleurs qui les entourent. Ils ne doivent pas déplacer l’équipement sans établir un contact visuel avec les travailleurs à proximité à pied.
- Ne montez pas sur l’équipement : Si la machine est en mouvement, ne montez pas dessus. Gardez une distance de sécurité avec toute pièce mobile.
.png)
3. Sécurité générale
Comprendre votre environnement est essentiel dans un environnement de construction. Les travailleurs doivent connaître les mesures de sécurité de base et les suivre scrupuleusement. Parmi les projets particulièrement répandus dans la construction en bordure de route, citons les suivants :
- Portez l’EPI approprié : Nous reviendrons sur l’EPI dans la section suivante, mais les travailleurs doivent porter leur EPI en tout temps et en fonction de la tâche à accomplir. Des vêtements à haute visibilité sont généralement exigés en tout temps, ainsi que des casques de sécurité et des bottes à embout d’acier. Certains équipements, comme les respirateurs et les protections auditives, ne sont nécessaires que si l’environnement l’exige. Par exemple, travailler avec de la poussière lourde ou des outils bruyants en aurait besoin. Les vêtements haute visibilité sont cruciaux sur un chantier de construction, surtout en cas de faible luminosité. De plus, les travailleurs ne doivent pas porter de vêtements amples qui pourraient se coincer dans les machines à proximité.
- Éloignez-vous de l’équipement dangereux : Sachez quelles distances sont sûres et lesquelles pourraient être dangereuses. Ne vous tenez jamais sous des équipements suspendus tels que des godets et des rampes. Tous les travailleurs doivent savoir à quoi ressemble une distance de sécurité et la maintenir partout où de la machinerie lourde est en place. Si vous travaillez à proximité de lignes électriques, assurez-vous de comprendre la distance minimale que les travailleurs et la machinerie doivent maintenir.
- Connaître les habitudes de travail : Les travailleurs doivent avoir une bonne compréhension du chantier de construction. Cela inclut de connaître les voies du canal et les points d’entrée et de sortie pour les véhicules, ainsi que les zones où la marche est interdite.
- Connaître les signes de maladies et de risques pour la santé liés à la chaleur : En particulier pendant les mois les plus chauds où la construction routière est à son apogée, les coups de chaleur, les coups de soleil et la déshydratation peuvent être des problèmes majeurs pour les travailleurs. Les employés doivent connaître les signes et les symptômes et être en alerte, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs collègues. Rester hydraté et porter des vêtements légers, des lunettes de soleil et de la crème solaire peut aider à combattre certains des effets de la chaleur et de la lumière du soleil.
.png)
4. Rôles spécifiques
Bien que tout le monde soit responsable de la sécurité générale d’une zone de construction, certaines personnes ont des tâches spécifiques liées à la sécurité à effectuer :
- Superviseurs : Dans un rôle d’autorité, le superviseur doit s’assurer que les travailleurs adoptent des comportements sûrs. Cela signifie qu’ils doivent porter leur EPI, rester à l’écart des dangers et conduire les véhicules de manière appropriée. Le superviseur peut fortement influencer la mise en place ou non de mesures de sécurité sur un chantier.
- Signaleurs : Les personnes ayant ce rôle doivent être constamment en alerte, avec une solide connaissance du flux de circulation et de la zone de travail. Ils doivent également s’assurer que tous les dispositifs de canalisation du trafic sont aux bons endroits. Ils seront dans une position risquée sur les routes et auront besoin de savoir où ils doivent être, quels sont les signaux manuels acceptés et de ne jamais tourner le dos à la circulation. Ils doivent toujours être positionnés à une distance des autres travailleurs afin que les automobilistes puissent les identifier plus facilement. Souvent, les signaleurs utilisent des radios pour communiquer entre eux afin d’améliorer la clarté. Les signaleurs devraient avoir le pouvoir d’interrompre les opérations si un danger apparaît et qu’un superviseur du contrôle de la circulation n’est pas immédiatement présent.
- Guetteurs : Sur de nombreux chantiers, les guetteurs sont spécialement désignés pour surveiller les situations dangereuses. Ils doivent avoir une solide compréhension des exigences de sécurité et savoir quels signes peuvent indiquer un accident. Ils doivent également connaître leurs signaux de la main et maintenir des distances de sécurité.
.png)
5. Tâches administratives
En tant que personne ayant plus de contrôle sur le chantier, les tâches administratives telles que les contrôles techniques et les méthodes de formation peuvent aider à réduire les risques sur un chantier de construction :
- Effectuez une évaluation des risques : Avec l’aide des normes d’organisations telles que l’OSHA et la Federal Highway Administration (FHWA), la réalisation d’une évaluation approfondie des risques peut vous aider à identifier les dangers sur le site et à déterminer les mesures que vous prendrez pour réduire ou éliminer les risques pour les employés.
- Assurez une formation de qualité : Une formation appropriée guide vos employés sur l’utilisation appropriée de la machinerie volumineuse et d’autres aspects de la navigation sur un chantier de construction. Sans formation approfondie, les travailleurs peuvent se blesser gravement ou blesser d’autres personnes de nombreuses façons.
- Gardez vos distances avec la circulation : Essayez de garder les travailleurs aussi loin que possible de la circulation et assurez-vous que vos signaleurs savent où ils doivent se tenir en toute sécurité. Les signaleurs doivent également être facilement identifiables.
- Créez un schéma de circulation clair et sûr : Pour vous assurer que les véhicules et les travailleurs peuvent manœuvrer en toute sécurité dans la zone de construction, vous devrez établir un itinéraire sûr et le marquer clairement. Les mesures de contrôle de la circulation doivent être très visibles et conformes à toutes les normes afin que les automobilistes puissent identifier la zone de travaux et les éventuels observateurs qui dirigent les voitures.
- Évaluez l’utilisation de votre véhicule : Assurez-vous que le véhicule que vous utilisez correspond à la tâche. Évitez les équipements inutilement rapides ou puissants, et pensez à des choses comme la vitesse de la circulation à proximité et le caractère de votre lieu de travail. Essayez d’utiliser l’outil le plus sûr possible qui fera quand même le travail.
- Augmenter la visibilité : Compte tenu du nombre de façons dont une faible luminosité peut avoir un impact considérable sur la sécurité des travailleurs, l’adoption de mesures pour augmenter la visibilité peut aider considérablement. Nous avons déjà mentionné les vêtements haute visibilité, mais vous pouvez également ajouter des fonctionnalités de visibilité dans l’espace de travail lui-même. Placez du ruban réfléchissant sur votre équipement et installez des lumières portatives au besoin, en tenant compte d’éviter l’éblouissement qui pourrait distraire les automobilistes qui passent. Faites appel à des observateurs pendant les périodes de faible visibilité.
- Passez en revue vos barrières de sécurité : adaptez les barrières aux exigences de la circulation. S’il fait jour, des cônes orange peuvent suffire, mais un trafic dense pourrait nécessiter des barrières temporaires.
- Connaissez vos services publics : Assurez-vous que toutes les lignes de services publics sont clairement indiquées, afin de réduire les risques d’électrocution.
- Surveillez le niveau de bruit : Vérifiez le niveau de bruit pour voir si vous devez fournir des cache-oreilles ou des bouchons d’oreille. Les deux peuvent aider à réduire le risque de perte auditive pour les travailleurs dans des environnements bruyants. L’OSHA a mis en place certaines limites de décibels avant qu’une protection auditive ne soit requise.
- Fournir des articles de refroidissement en abondance : Pendant les mois chauds, protégez les travailleurs de la déshydratation et du stress thermique en mettant de l’eau à disposition, ainsi que des ventilateurs et des serviettes rafraîchissantes. Les liquides qui aident à reconstituer les électrolytes sont également une bonne idée.
- Caractéristiques des travaux routiers : Envisagez de mettre en œuvre des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent améliorer la sécurité, comme des bandes rugueuses et des panneaux d’affichage variables qui peuvent aider les automobilistes à mieux comprendre le chantier de construction.
- Fournissez l’EPI approprié : En comprenant parfaitement les risques auxquels vos travailleurs seront exposés, vous pouvez choisir plus précisément le bon EPI. Assurez-vous que chaque pièce d’équipement est bien adaptée à la tâche et aux risques encourus.
.png)
Normes de sécurité pour les chantiers de construction routière
Au fil des ans, un ensemble d’organisations sont intervenues pour faire de la zone de travaux routiers un endroit plus sûr. L’une des plus importantes est l’OSHA, qui a mis en place de nombreuses réglementations pour les efforts de sécurité des travailleurs. L’OSHA a créé les exigences en matière d’EPI et bien plus encore.
Un autre acteur important dans les normes de sécurité routière est la FHWA. Ils ont créé le Manual on Uniform Traffic Control Design (MUTCD), qui identifie les normes pour les mécanismes de contrôle de la circulation, requises dans presque tous les chantiers routiers. Ils définissent également les besoins en vêtements et en équipements à haute visibilité.
Ces deux organisations se réfèrent aux lignes directrices établies par l’American National Standards Institute (ANSI). L’ANSI élabore des normes pour diverses industries, produits et services dans tout le pays.
Parmi les autres organisations utiles, citons le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et le National Highway Work Zone Safety Program (NHWZSP). Les deux fournissent plus d’informations sur les mécanismes de contrôle de la circulation, les pratiques de sécurité et plus encore.
.png)
1. Exigences en matière d’EPI
Une partie importante des exigences de l’OSHA concerne ses directives en matière d’EPI. L’équipement de protection individuelle est un élément essentiel pour assurer la sécurité des personnes sur les chantiers. Les catégories pour lesquelles l’OSHA fournit des réglementations comprennent :
- Protection des yeux et du visage : Lorsque des objets étrangers comme de la poussière, des éclats ou des produits chimiques pourraient pénétrer dans l’œil, le travailleur doit porter des lunettes de sécurité ou un écran facial. Les systèmes électriques sous tension garantissent également une protection oculaire.
- Protection des pieds : Dans les zones de construction, les travailleurs doivent porter des chaussures de travail ou des bottes dont les semelles sont antidérapantes et résistantes aux perforations. S’ils travaillent à proximité d’équipements lourds ou de chutes d’objets, ils auront également besoin de chaussures à embout de sécurité, comme des bottes à embout d’acier.
- Protection des mains : Les gants doivent s’adapter à la tâche à accomplir. Par exemple, les travaux électriques nécessitent des gants et des manchons isolés, le travail avec des objets pointus nécessite des gants épais et résistants aux coupures et les tâches de soudage nécessitent des gants de soudage. Il existe de nombreux autres types de gants à utiliser en conséquence.
- Protection de la tête : Les travailleurs doivent porter un casque de sécurité si des objets peuvent tomber d’en haut ou s’ils peuvent subir des chocs ou des contacts avec des objets fixes et des risques électriques. Si l’un de ces incidents se produit, le travailleur doit remplacer le chapeau immédiatement.
- Protection respiratoire : Les appareils de protection respiratoire sont nécessaires si un travailleur peut respirer de l’air contaminé par de la poussière, des fumées, des vapeurs, etc. Même si les travaux routiers se déroulent à l’extérieur, de fortes concentrations de fumées, de produits chimiques ou de poussière peuvent rendre un respirateur nécessaire.
- Protection contre les chutes : Bien que les hauteurs ne soient pas aussi courantes dans les travaux routiers que dans d’autres applications de construction, vous devez toujours être conscient de tous les systèmes antichute qui peuvent être nécessaires pour votre travail.
Dans chaque cas d’EPI, les travailleurs doivent être formés à l’utilisation correcte et à la façon d’identifier une pièce d’équipement qui doit être mise hors service. Aucun EPI ne doit être utilisé s’il est endommagé, usé ou s’il pourrait autrement nuire à la sécurité du travailleur. De plus, le port précis de l’EPI est nécessaire pour qu’il fonctionne correctement. Un casque de sécurité qui n’est pas bien ajusté peut glisser en cas d’impact, et un respirateur qui n’a pas de joint étanche à l’air est un casque qui permet toujours à l’air contaminé d’atteindre le porteur. Veiller à ce que tous les travailleurs adoptent des pratiques appropriées lors de l’utilisation de l’EPI.
Louez de l’équipement de construction routière et de sécurité auprès de Cat Rentals℠
Les zones de construction de travaux routiers sont un endroit particulièrement dangereux. Bien que nous ne soyons peut-être pas encore en mesure d’éliminer complètement les causes de blessures ou de décès dans le secteur de la construction routière, nous pouvons réduire considérablement les risques en suivant des procédures d’exploitation strictes et des normes de sécurité pour les chantiers de construction routière.
Lorsqu’il s’agit de rendre la route plus sûre pour les automobilistes et vos travailleurs, Cat Rentals℠ dispose d’une gamme d’outils de travail routier de haute qualité. Nous avons de l’équipement de sécurité comme des panneaux de flèches et des tours d’éclairage, ainsi que de la machinerie lourde comme des finisseurs d’asphalte, des récupérateurs de routes et plus encore. En plus de notre collection de produits Cat, nous disposons également d’équipements provenant de 70+ fournisseurs OEM et d’un excellent service client. La location d’équipements de travaux routiers peut offrir flexibilité et économies. Parcourez nos équipements de travaux routiers dès aujourd’hui et découvrez comment Cat Rentals peut vous aider à rendre les chantiers plus sûrs. Louez les outils dont vous avez besoin auprès de personnes qui savent ce qu’il faut.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

.png)