Comment choisir un compresseur d’air pour votre chantier
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

De nombreux travailleurs sur les chantiers utilisent des compresseurs d’air pour alimenter leurs outils. Cependant, avec de nombreux types et tailles de compresseurs d’air disponibles, vous devez comprendre toutes les bases avant de décider lequel convient le mieux à votre situation. En savoir plus sur ce qu’il faut prendre en compte lors du choix d’un compresseur d’air.

Quelle taille de compresseur d’air devriez-vous louer ?

Lorsque vous choisissez un compresseur d’air de location, vous devez toujours commencer par réfléchir à l’utilisation que vous devez en faire. Tenez compte des exigences relatives aux outils que vous utiliserez et assurez-vous de commencer vos calculs avec un nombre qui dépasse ces minimums. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez vous concentrer sur ces cinq facteurs qui influencent les performances :

1. Exigences en matière d’alimentation électrique

Vos besoins en alimentation électrique peuvent varier en fonction du type de projet que vous réalisez et de la nature du chantier. Vos trois options sont les suivantes :

  • Alimentation au gaz : Si vous n’avez pas une bonne source d’énergie sur votre chantier, un compresseur d’air à essence est un excellent choix. Cependant, notez qu’il sera bruyant et nécessitera une ventilation pendant l’utilisation.
  • Électrique : Les compresseurs d’air électriques sont les types les plus courants et fonctionnent bien pour les petites équipes et les projets. Ils sont faciles à utiliser et fonctionnent assez silencieusement.
  • Hydraulique : Les compresseurs d’air hydrauliques sont des options moins populaires mais toujours viables. Cette conception tire son énergie du circuit hydraulique d’un véhicule ou d’un équipement, ce qui en fait un bon choix si vous avez beaucoup d’hydraulique sur votre site.

2. Pression et refoulement de l’air

Ces deux mesures sont cruciales car elles vous indiquent le nombre et la taille des outils que vous pouvez utiliser avec votre compresseur d’air. Les livres par pouce carré (psi) sont la pression d’air produite par votre compresseur. De nombreux modèles ont un psi qui peut alimenter des outils de petite ou moyenne taille, bien que vous puissiez en obtenir un avec plus de psi pour des besoins plus importants.

Les pieds cubes par minute (cfm) sont la quantité d’air fournie par le compresseur. Plus le cfm est faible, plus les outils que vous pouvez alimenter sont petits. Si vous avez besoin d’un compresseur d’air pour des outils de grande taille ou de qualité industrielle, visez un cfm supérieur à 50.

3. Capacité d’air

La capacité de votre compresseur d’air et la taille de votre réservoir sont cruciales pour les performances. Les équipes de construction et autres équipes de travail auront probablement besoin d’un gros compresseur d’air à haute pression.

Vous pouvez choisir parmi ces différents types et tailles de réservoirs de compresseurs d’air :

  • Crêpe
  • Ponton
  • Double pile
  • Brouette

Les options de capacité peuvent varier entre 1 et 80 gallons. Pour la plupart des applications, un réservoir de 20 gallons offre une capacité suffisante tout en étant assez facile à stocker. 

4. Cycle de service

Une durée de conduction est le temps entre l’administration de l’air et le remplissage. Plus votre compresseur est grand, moins il a besoin de temps pour se reposer et se remplir avant de pouvoir expulser à nouveau de l’air. Vous pouvez obtenir un compresseur d’air avec une durée de conduction comprise entre 25 et 100 %. Les plus bas du spectre ont besoin de plus de temps entre l’expulsion et le remplissage de l’air, tandis que les pourcentages les plus élevés fournissent de l’air aussi rapidement qu’ils l’utilisent.

5. Configuration du compresseur

La configuration d’un compresseur d’air influence son fonctionnement et l’utilisation que vous pouvez en faire. Considérez ces cinq options :

  • Vis rotative : Les rotors maillés emprisonnent et pressurisent l’air dans ce compresseur. Ces modèles ont tendance à être plus coûteux et nécessitent un entretien plus spécialisé.
  • Propulsé par piston : Un compresseur d’air à piston est doté de pistons alternatifs qui compriment l’air et le forcent à pénétrer dans le réservoir. Ils sont le type de compresseur d’air le plus populaire.
  • Faire défiler : Les compresseurs d’air à spirale utilisent deux spirales pour déplacer les poches d’air au centre de l’équipement. Ces compresseurs spécialisés sont couramment utilisés dans les unités CVC plutôt que pour alimenter des outils pneumatiques.
  • Centrifuge : Un compresseur d’air centrifuge utilise un diffuseur pour pressuriser l’air. Ce compresseur est l’un des plus grands types, ce qui le rend adapté à la fabrication ou aux usines chimiques et électriques.
  • Axial : Des profils aérodynamiques rotatifs créent et déplacent l’air sous pression dans les compresseurs axiaux. Ceux-ci se trouvent principalement sur les navires et les avions, ils ne sont donc pas courants sur les chantiers.

Une fois que vous avez sélectionné un type de compresseur d’air, vous devrez également choisir entre des configurations horizontales ou verticales pour tirer le meilleur parti de l’espace dont vous disposez.

Louez le compresseur d’air dont vous avez besoin avec Cat Rentals℠

Maintenant que vous savez comment choisir un compresseur d’air de location, Cat Rentals℠ est là pour vous aider à trouver la bonne taille et le bon type pour chaque travail. La location est une option rentable qui vous permet d’essayer différents équipements avant d’acheter ou de vous procurer des machines pour des besoins à court terme.

Parcourez les locations d’équipement aérien dès aujourd’hui pour commencer ou contactez-nous en ligne pour plus d’informations !

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies