Une pelouse peut prendre des coups avec le temps. Une grande circulation piétonnière, une humidité insuffisante, des infiltrations et des applications de matières organiques peuvent provoquer un compactage du sol, une condition malsaine qui peut donner à une pelouse un aspect mince et faible. L’aération est une tâche d’entretien régulière qui peut contribuer à une pelouse plus épaisse et plus saine.
L’aération est un processus mécanique qui utilise de l’équipement spécialisé pour percer de petits trous dans la surface d’une pelouse, déplaçant la terre, l’herbe et le chaume. Cette technique fournit une alimentation en air souterrain en déplaçant l’oxygène et le dioxyde de carbone entre les pores de la terre et l’atmosphère, empêchant ainsi la privation d’oxygène et réduisant les niveaux nocifs de dioxyde de carbone.
L’aération régulière de la pelouse offre une foule d’avantages :
- Réduit le compactage du sol : Le sol compacté empêche l’air, l’eau et l’engrais d’atteindre le système racinaire d’une pelouse. L’aération diminue la densité du sol, ce qui se traduit par une herbe plus épaisse et moins d’endroits épars.
- Empêche l’accumulation de chaume : Le chaume est une couche de matière organique qui peut s’accumuler autour de la base des plantes de graminée et empêcher l’eau et les nutriments de les atteindre. L’aération injecte dans le sol des micro-organismes qui décomposent le chaume.
- Favorise l’épaisseur : Lorsqu’elle est combinée à un sursemis, l’aération stimule la germination des graines et crée un environnement optimal pour la croissance et le développement de l’herbe. Le résultat est une pelouse luxuriante et épaisse, saine et esthétique.
- Prépare les plantes pour la saison hivernale : L’herbe devient dormante lorsque le temps plus froid arrive. L’aération et l’application d’engrais à l’automne favorisent l’absorption des nutriments tout au long de l’hiver, ce qui donne une pelouse plus verte au printemps.
- Réduit le stress dû à la chaleur et à la sécheresse : Pour les propriétaires qui vivent dans des régions chaudes ou frappées par la sécheresse, l’aération peut atténuer les effets néfastes d’un sol sec en permettant à l’eau et à l’humidité d’atteindre le système racinaire.
- Améliore l’absorption d’engrais : La fertilisation fournit des nutriments essentiels au système racinaire d’une pelouse. En réduisant le compactage du sol, l’aération permet aux racines de recevoir l’apport régulier des nutriments dont elles ont besoin pour rester en bonne santé.
- Empêche la formation de flaques d’eau : Un sol compacté peut résister à la pénétration de l’eau de pluie, ce qui entraîne la formation de flaques d’eau sur une pelouse. L’aération aide à favoriser l’absorption de l’eau en diminuant la densité du sol, ce qui empêche le ruissellement.
Le meilleur moment pour aérer une pelouse est lorsque l’herbe est en pleine saison de croissance. Le climat et la géographie jouent un rôle important dans la détermination du moment le plus approprié. Les propriétaires des climats nordiques qui cultivent des graminées de « saison fraîche » doivent aérer au début du printemps ou à l’automne. Dans le sud des États-Unis, où les graminées de « saison chaude » abondent, le processus devrait se produire à la fin du printemps ou au début de l’été.
De plus, l’aération est moins éprouvante pour l’équipement si elle est effectuée lorsque le sol est humide. Évitez d’aérer lorsque le sol est trop sec ou saturé.
Étant donné que l’aération est un processus occasionnel, la location d’équipement pour faire le travail est généralement la solution la plus pratique et la plus rentable. Cat Rentals℠ près de chez vous a tout ce dont vous avez besoin pour gérer la tâche. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou contactez-nous en ligne pour plus d’informations et une soumission rapide.