Tractopelle ou excavatrice : laquelle devriez-vous louer ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les tractopelles et les excavatrices sont des incontournables des projets de construction et de terrassement . Les deux machines creusent et déplacent des matériaux, mais chacune a des forces uniques. Savoir comment ils se comparent vous aidera à prendre la bonne décision de location.

Qu’est-ce qu’une chargeuse-pelleteuse ?

Une chargeuse-pelleteuse est équipée d’un bras d’excavation arrière et d’un godet de la chargeuse avant. C’est l’une des machines les plus polyvalentes grâce à une gamme d’accessoires d’outils de travail tels que des rippers, des marteaux, des balais et des chasse-neige. Les roues permettent aux tractopelles de manœuvrer rapidement et facilement sur les chantiers et les routes.

Qu’est-ce qu’une excavatrice ?

Conçues principalement pour l’excavation, les excavatrices excellent également dans le levage, le chargement, la démolition et d’autres tâches de chantier. La plupart des modèles sont équipés d’un train de roulement à chenilles, mais des versions à roues sont également disponibles. L’un ou l’autre type fonctionne bien avec des godets ou d’autres accessoires tels que des marteaux, des  râteaux, des grappins et des compacteurs pour étendre leurs fonctionnalités.

Tractopelle vs excavatrice : principales différences

Lorsque vous choisissez entre une tractopelle et une excavatrice, tenez compte de ces points :

  • Polyvalence : Les chargeuses-pelleteuses combinent le chargement et l’excavation dans une seule machine, éliminant ainsi le besoin et le temps de changer d’équipement.
  • Puissance et portée : Les excavatrices sont conçues pour s’adapter aux exigences du travail, offrant une force d’excavation exceptionnelle et une portée étendue.
  • Manœuvrabilité : Grâce à leur conception à roues, les tractopelles sont faciles à transporter et à naviguer dans des espaces restreints ou encombrés.
  • Rotation à 360 degrés : Les excavatrices sont dotées d’une rotation complète de la cabine à 360 degrés, ce qui permet aux opérateurs d’creuser, de soulever et de déverser sans repositionnement.

En bref, les excavatrices offrent une force d’excavation et une portée maximales, tandis que les tractopelles offrent une flexibilité polyvalente. Si votre projet nécessite de creuser seul, l’excavatrice gagne généralement. Si vous avez besoin d’un outil à la fois pour l’excavation et la manutention des matériaux, la tractopelle pourrait être le meilleur choix.

Quelle machine correspond à votre secteur d’activité ?

Voici comment les industries utilisent généralement ces machines :

  • Construction générale : Les excavatrices offrent d’excellentes performances d’excavation et de levage, de la construction résidentielle à petite échelle aux grands projets de terrassement commerciaux. Les rétrocaveuses offrent une flexibilité accrue pour le chargement, le creusement de tranchées et les travaux utilitaires sur des chantiers à tâches mixtes.
  • Démolition : Les excavatrices sont les machines de prédilection pour la démolition, surtout lorsqu’elles sont associées à des accessoires spécialisés tels que des multiprocesseurs, des pulvérisateurs et des cisailles. Leur puissance et leur portée les rendent idéaux pour démolir des structures en toute sécurité et efficacement. 
  • Aménagement paysager : Les chargeuses-pelleteuses brillent dans l’aménagement paysager grâce à leur capacité à déplacer des matériaux tels que des roches, des arbres et des plantes avec leur chargeur frontal. Ils sont suffisamment polyvalents pour même planter des arbres. Les excavatrices peuvent également effectuer des tâches d’aménagement paysager, mais sont moins efficaces pour la manutention de matériaux.
  • Exploitation minière : Les excavatrices dominent en raison de leur puissance et de leur endurance. Les grandes pelles hydrauliques déplacent des charges lourdes et creusent des fosses profondes. Les tractopelles peuvent encore jouer un rôle de soutien, en aidant à la manutention des matériaux et à la construction de routes ou de chemins.
  • Agriculture : Les tractopelles sont largement utilisées dans l’agriculture pour creuser des trous et balayer des débris. Les excavatrices peuvent être utilisées à l’occasion pour des travaux d’excavation spécialisés, mais elles sont moins courantes dans les travaux agricoles quotidiens.

Si votre projet nécessite un creusement lourd constant, choisissez une excavatrice. Pour les travaux avec des exigences changeantes tout au long de la journée, une pelle rétrocaveuse offre plus de polyvalence.

Tractopelles vs excavatrices
Cat Rentals℠ peut vous aider à décider

Avec plus de 1 300+ sites dans le monde, Cat Rentals dispose d’experts pour vous aider à comparer les machines. Nous louons des excavatrices et des tractopelles à des tarifs compétitifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Appelez le 1-800-RENT-CAT en tout temps, demandez un devis rapide ou trouvez une location de Cat près de chez vous.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies