Gestion des équipements de construction : guide complet

Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

L’équipement de construction est l’un des actifs les plus précieux de votre entreprise. Une gestion efficace permet d’économiser de l’argent, de prolonger la durée de vie de la machine et de respecter le calendrier des projets. Ce guide complet explique en détail la gestion des équipements de construction : ce que c’est, pourquoi c’est important et comment mettre en œuvre des stratégies qui améliorent l’efficacité et réduisent les coûts. Vous apprendrez également comment la location d’équipement chez Cat Rentals℠ peut soutenir votre plan de gestion.

Qu’est-ce que la gestion des engins de chantier ?

La gestion des engins de construction consiste à suivre, évaluer et optimiser votre flotte. Il couvre tout, de l’entreposage et de l’entretien à la planification financière et aux décisions de location. Une bonne gestion vous permet d’équilibrer les coûts et l’utilisation, d’éviter les pannes et de faire des choix judicieux d’achat ou de location.

À la base, la gestion de l’équipement répond à ces questions :

  • Combien nous coûte chaque machine ?
  • Les machines sont-elles utilisées efficacement ou restent-elles inactives ?
  • Faut-il louer, acheter ou vendre du matériel ?
  • Les opérateurs utilisent-ils les machines de manière sûre et correcte ?

Pourquoi la gestion de l’équipement de construction est-elle importante ?

De solides pratiques de gestion de l’équipement offrent des avantages mesurables, notamment :

  • Réduction des coûts de possession et d’exploitation 
  • Durée de vie plus longue de l’équipement
  • Moins de pannes et de retards
  • Une meilleure sécurité pour les opérateurs et les équipages
  • Amélioration de l’échéancier et de la rentabilité des projets
  • Décisions plus faciles en matière de location ou d’achat

Meilleures pratiques pour la gestion des équipements de construction

Voici des stratégies éprouvées pour améliorer la façon dont vous gérez votre flotte.

1. Stockez correctement l’équipement

Un mauvais stockage raccourcit la durée de vie de l’équipement. L’humidité, la poussière et l’exposition aux éléments peuvent provoquer de la rouille, de la contamination et des défaillances de pièces. Dans la mesure du possible, rangez les machines à l’intérieur. Si ce n’est pas une option, utilisez des housses de protection conçues pour le stockage d’équipements de plein air.

Rangez également le carburant et les liquides de refroidissement dans des contenants propres et scellés. La contamination par des liquides peut endommager les moteurs et réduire la fiabilité de la machine. Un entreposage adéquat protège votre investissement et augmente la valeur de revente.

2. Créez des règles et des directives

Les règles garantissent que les opérateurs manipulent l’équipement en toute sécurité et correctement. Créez des directives basées sur les manuels du fabricant, les recommandations de sécurité et les conseils du concessionnaire. Couvrez des domaines tels que l’utilisation appropriée, les calendriers d’entretien préventif et les procédures de stockage.

Communiquez clairement ces règles à tout le personnel. La cohérence réduit les mauvaises utilisations, réduit les risques d’accident et aide les machines à fonctionner plus efficacement.

3. Surveiller l’état de l’équipement

Des inspections régulières permettent d’éviter que de petits problèmes ne deviennent des défaillances majeures. Vérifiez les problèmes tels que : 

  • Faibles niveaux de liquide de refroidissement ou de carburant
  • Filtres sales
  • Pneus ou chenilles usés
  • Fissures dans les cadres ou les soudures
  • Pare-brise endommagés
  • Pièces manquantes ou desserrées 

Les journaux de surveillance quotidiens créent une responsabilisation et facilitent la planification des réparations avant que les pannes ne se produisent.

4. Utilisez l’assistance du concessionnaire

Les concessionnaires ont l’expertise et les ressources nécessaires pour effectuer des réparations de haute qualité. En travaillant avec un concessionnaire Cat, vous vous assurez d’obtenir des pièces d’origine et un service expert. Cela réduit le risque de réparations inappropriées qui entraînent des coûts plus importants par la suite.

Le soutien du concessionnaire facilite également la budgétisation, car les coûts de service sont plus prévisibles que ceux des réparations effectuées par des tiers. 

5. Planifier la maintenance préventive

La maintenance préventive est essentielle pour les performances à long terme. Planifiez des tâches de routine telles que : 

  • Vidanges d’huile et de filtres
  • Remplacement des freins 
  • Contrôles des fluides hydrauliques
  • Inspection de la pression des pneus
  • Remplacement de chenilles ou de bandes de roulement

Suivez les recommandations du fabricant, mais adaptez-vous aux environnements difficiles. Par exemple, les conditions poussiéreuses peuvent nécessiter des changements plus fréquents du filtre à air. 

6. Utilisez les temps d’arrêt à bon escient

Les temps d’arrêt ne sont pas nécessairement synonymes de perte de temps. Utilisez-le pour : 

  • Inspections et nettoyage supplémentaires
  • Formation et certification des opérateurs
  • Préparation de l’équipement pour le prochain travail
  • Commande de pièces de rechange ou d’accessoires 
  • Rattraper le retard sur la paperasse et les dossiers de la flotte
7. Améliorer la communication 

Les opérateurs sont généralement les premiers à remarquer les problèmes. Facilitez-leur le signalement des problèmes à la direction. Mettez en place des canaux de communication clairs pour les rapports de dommages, les préoccupations financières et les retards de planification.

Une communication rapide permet d’accélérer les réparations, de réduire les temps d’arrêt et de réduire les coûts imprévus tels que la rémunération des heures supplémentaires. 

8. Capacité de la piste et compatibilité

Chaque machine a des limites de charge et des accessoires compatibles. La surcharge de l’équipement ou l’utilisation de pièces incompatibles peut entraîner des dommages, des risques pour la sécurité et des retards coûteux. Suivez toujours les directives du fabricant pour garantir des opérations sûres et efficaces. 

Questions clés à poser dans la gestion des équipements de construction

Poser les bonnes questions aide les gestionnaires à évaluer les flottes et à se préparer aux projets futurs. Posez-vous des questions telles que : 

  • Avons-nous l’équipement dont nous avons besoin pour les travaux à venir ? 
  • Faut-il louer plutôt qu’acheter pour des projets spécifiques ? 
  • Quels sont les coûts réels d’exploitation et de transport de nos machines ? 
  • Comment pouvons-nous maximiser l’efficacité avec moins de machines ? 
  • Quel entretien préventif faut-il prévoir dès maintenant ?

Pourquoi la location fait partie de la gestion des équipements

La location d’équipements de construction est souvent le choix le plus judicieux, surtout pour les projets spécialisés ou à court terme. Il réduit les coûts, réduit les risques et vous donne accès aux dernières technologies sans engagements à long terme.

Parmi les autres avantages de la location, citons la flexibilité de répondre à la demande sur plusieurs projets et l’accès à une plus large gamme de modèles et d’accessoires 

FAQ sur la gestion des équipements de construction

Qu’est-ce que la gestion des engins de chantier ? 

Il s’agit de la pratique consistant à évaluer, entretenir et suivre votre flotte afin de réduire les coûts et d’améliorer les performances.

Quel est le rôle de l’entretien préventif ? 

Il permet d’éviter les pannes, de prolonger la durée de vie des machines et de respecter le calendrier des projets.

Devenez partenaire de Cat Rentals℠ 

Cat Rentals soutient votre stratégie de gestion d’équipements de construction avec une large gamme de machines et d’accessoires de modèles récents. Nous offrons des conditions flexibles, un entretien fiable et une assistance experte auprès des concessionnaires afin que vous puissiez maintenir l’efficacité et la productivité de votre flotte.

Parcourez notre inventaire d’équipement de location , demandez un devis ou trouvez votre détaillant  local pour en savoir plus. 

Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp