Meilleurs accessoires de déneigement à louer
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

La neige peut s’accumuler rapidement. Pour garder les routes, les terrains et les chemins ouverts, vous avez besoin du bon accessoire de déneigement sur une machine que vous possédez déjà. La location est souvent le choix le plus rentable pour les travaux saisonniers, et de nombreux modèles de terrassement excellent également dans les tâches hivernales. Si vous débutez dans le déneigement, utilisez ce guide pour comparer les meilleurs accessoires et choisir ce qui convient à votre site, à votre équipe et à votre budget.

Commencez avec une machine compatible

La plupart des flottes disposent déjà d’équipements capables de pousser, de transporter ou de projeter de la neige. Les plus courants comprennent les chargeuses compactes, les tractopelles et les chargeuses sur pneus. Pour les pentes à faible pression au sol ou glacées, une chargeuse à chaînes compacte offre une traction et une stabilité supplémentaires.

Les six meilleurs accessoires d’hiver

1. Les balais

  • Idéal pour : Accumulations légères jusqu’à environ deux pouces sur des surfaces lisses où le risque de glissade est élevé et la vitesse importante
  • Comment ça marche : Les balais hydrauliques balaient rapidement la neige de la surface pour que la circulation puisse reprendre.
  • N’oubliez pas que les balais déplacent la neige plutôt que de la placer. Ils sont moins efficaces dans la neige lourde ou mouillée et offrent un contrôle limité sur l’endroit où la neige se retrouve.

2. Godets

  • Idéal pour : Petits à moyens tas lorsque vous pouvez charger dans des camions ou stocker dans une zone désignée

  • Comment ça marche : Un accessoire de godet ramasse et transporte les matériaux pour le placement ou le chargement.

  • N’oubliez pas que les godets ajoutent de la précision, mais déplacent moins de neige par passage que les outils de poussée larges.

3. Lames

  • Idéal pour : Les allées, les trottoirs et le déblaiement général des terrains où l’andainage aide à garder les voies ouvertes

  • N’oubliez pas que les lames plus petites s’adaptent aux espaces restreints. Les modèles plus grands couvrent les routes et ouvrent les terrains plus rapidement.

4. Poussées

  • Idéal pour : Les grandes zones pavées ouvertes telles que les parkings, les pistes et les longues lignes droites

  • N’oubliez pas que le mouvement droit déplace la neige efficacement, puis vous devez l’empiler ou la charger au point de déversement.

5. Charrues

  • Idéal pour : Les routes et les voies de circulation qui ont besoin d’une piste propre et praticable rapidement

  • Comment ça marche : Un accessoire de chasse-neige utilise des arêtes tranchantes pour pénétrer la neige et la jeter de côté pendant que la lame roule sur la surface.

  • N’oubliez pas que les chasse-neige excellent dans le déblaiement continu là où la neige ne cesse de tomber.

6. Ventilateurs

  • Idéal pour : Les zones où vous devez jeter la neige loin des trottoirs, des voitures ou des bâtiments ou où l’espace pour l’empilement est limité

  • Comment ça marche : Les souffleuses à neige ramassent et déchargent la neige droit devant ou sur le côté pour la placer où vous le souhaitez.

  • N’oubliez pas que les souffleuses gèrent les andains profonds et les bancs de poudre, mais se déplacent plus lentement que les poussées sur de larges lots.

Comment choisir le bon accessoire

Utilisez ces vérifications pour faire correspondre l’outil à la tâche sans trop dépenser.

  • Type de projet : Décidez si vous dégagez les entrées à fort trafic, les longues voies ou les terrains larges. Par exemple, un balai peut assurer la sécurité des promenades de l’hôpital entre les passages, tandis qu’une poussée dégage rapidement les grandes zones de stationnement.
  • Plan de déneigement : Précisez si vous allez pousser la neige hors d’une voie, l’empiler sur place ou la charger dans des camions pour la transporter. Les compartiments permettent le chargement. Les poussées et les charrues déplacent le volume. Les souffleuses placent la neige avec précision.
  • Caractéristiques du site : Mesurer les largeurs, les obstacles et l’espace de virage. Les lames et les poussées conviennent aux sites plus grands et ouverts. Les godets aident sur les propriétés étroites où le placement compte.
  • Type de surface : adaptez l’outil aux surfaces pavées telles que les allées, les parkings et les trottoirs. Les chasse-neige sont conçus pour les routes où l’andainage aide à garder les voies dégagées.
  • Ajustement de la machine : vérifiez la taille, la puissance, la capacité de poids et la configuration de la machine de base. Assurez-vous que le système hydraulique, les coupleurs et la visibilité soutiennent l’accessoire que vous choisissez.
  • Conditions d’enneigement : Choisissez des seaux ou des balais pour les petites accumulations. Poussées de pic et lames pour une couverture lourde. Utilisez des souffleuses lorsque vous devez déplacer la neige proprement.
  • Budget : Comparez les tarifs de location et choisissez l’outil qui répond à vos objectifs sans frais supplémentaires. La location permet d’éviter le stockage et l’entretien du matériel saisonnier.
Louez vos accessoires de neige chez Cat Rentals℠

Vous pouvez louer l’accessoire dont vous avez besoin pour une semaine, un mois ou une saison et le retourner lorsque les prévisions changent. Parcourez l’inventaire complet en ligne, demandez un devis rapide ou trouvez Cat Rentals℠ près de chez vous pour discuter avec votre équipe locale.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies