Lorsque votre équipe doit atteindre des endroits surélevés, une nacelle à ciseaux peut être un excellent choix. Étant donné que plusieurs types d’élévateurs à ciseaux sont disponibles, de nombreuses entreprises choisissent de louer des élévateurs à ciseaux pour leur donner la flexibilité dont elles ont besoin pour gérer diverses applications. Les entreprises qui savent comment utiliser efficacement les nacelles à ciseaux et qui sont conscientes des avantages de la location se mettent en mesure de réaliser les travaux de manière plus rentable et productive.
Lorsque vous envisagez de louer une nacelle à ciseaux, vous voudrez peut-être en savoir plus sur ce qu’elles sont et les types d’élévation que vous pouvez choisir. De plus, vous voudrez peut-être également apprendre à les utiliser efficacement et les avantages de la location. Notre guide ultime sur les nacelles à ciseaux couvre tout ce que vous devez savoir.
Aller à une section :
Les nacelles à ciseaux sont un type d’équipement aérien utilisé pour élever les travailleurs et les matériaux à une hauteur de travail appropriée. Ils sont principalement utilisés dans les applications d’entretien des installations et de construction, et ils sont généralement automoteurs, ce qui signifie qu’ils peuvent être entraînés directement vers différentes zones du chantier. Les machines tirent leur nom de leur conception mécanique de levage, qui comporte des supports métalliques entrecroisés et une plate-forme sur le dessus.
Une fois que la machine commence à soulever le personnel ou les matériaux vers le haut, ces supports métalliques s’allongent. Lorsque l’élévateur à ciseaux descend, les supports métalliques se plient. Les nacelles à ciseaux peuvent atteindre des endroits difficiles d’accès et fournir aux travailleurs une plate-forme stable sur laquelle effectuer leur travail. Dans le secteur de la construction, les travailleurs utilisent régulièrement des élévateurs à ciseaux pour faciliter le câblage et les inspections des câbles. Les équipes de construction comptent également sur eux pour soulever des matériaux lourds et divers outils vers des zones surélevées.
Différents types d’élévateurs à ciseaux sont utilisés à diverses fins dans l’industrie de la construction. En connaissant les différences entre eux, une entreprise de construction peut s’assurer qu’elle dispose d’un élévateur à ciseaux adapté aux exigences de son chantier. Les cinq principaux types de nacelles à ciseaux sont hydrauliques, diesel, électriques, tout-terrain et pneumatiques.
Apprenez-en plus sur les principaux types d’élévateurs à ciseaux ci-dessous :
1. Élévateurs à ciseaux hydrauliques
Les systèmes hydrauliques manuels ou motorisés alimentent les élévateurs à ciseaux hydrauliques. L’huile hydraulique de la machine modifie la pression pour soulever et abaisser la plate-forme. Étant donné que les nacelles à ciseaux hydrauliques sont simples à utiliser, les opérateurs n’ont pas besoin de suivre une formation approfondie. En tant que tel, l’un des avantages de ces nacelles à ciseaux est qu’un opérateur peut en utiliser une rapidement.
Lorsqu’il fait froid, les élévateurs à ciseaux hydrauliques peuvent être plus lents à fonctionner car les températures plus basses rendent l’huile plus dense. Les modèles plus récents ont tenu compte de ces ralentissements et les ont corrigés, mais les modèles plus anciens peuvent voir leurs vitesses et leurs puissances diminuer lorsqu’ils fonctionnent par temps froid.
2. Nacelles à ciseaux diesel
Les nacelles à ciseaux diesel font partie des nacelles à ciseaux les plus populaires dans le secteur de la construction. Ils excellent dans les chantiers extérieurs, où ils peuvent atteindre 20 à 50 pieds dans les airs. Cette variété de hauteurs les rend bien adaptés à différentes tâches. Ils ont également tendance à avoir une conception plus lourde, ce qui leur donne plus de puissance et une plate-forme plus grande sur laquelle plusieurs travailleurs peuvent se tenir debout et travailler.
Généralement, ces nacelles à ciseaux diesel ne conviennent qu’à une utilisation en extérieur. Comme ils fonctionnent au diesel, ils libèrent des fumées dans l’air et font beaucoup de bruit, ce qui pourrait être potentiellement nocif ou distraire les travailleurs à l’intérieur. Lorsqu’elles sont utilisées à l’extérieur, les machines ont une ventilation suffisante pour que les fumées se dissipent sans nuire aux travailleurs. De plus, l’extérieur aide à disperser les bruits forts que ces machines génèrent.
3. Élévateurs à ciseaux électriques
Les nacelles à ciseaux électriques offrent une alternative aux nacelles à moteur diesel. Ces machines ne brûlent pas de carburant, s’appuyant sur un mécanisme d’entraînement silencieux et électrique. En raison de leur absence d’émissions ou de bruit, ils sont bien adaptés aux zones de travail intérieures qui peuvent ne pas avoir assez de ventilation pour utiliser un élévateur diesel en toute sécurité.
Leur énergie électrique a tendance à les rendre moins puissants que les machines à moteur diesel, et ils n’atteignent généralement pas autant d’altitude. La conception plus petite de ces nacelles à ciseaux présente l’avantage de s’adapter à des espaces plus petits dans lesquels une nacelle à ciseaux plus volumineuse ne pourrait pas entrer.
4. Élévateurs à ciseaux tout-terrain
Parfois, les chantiers présentent un terrain accidenté qui est difficile à naviguer en toute sécurité pour les élévateurs à ciseaux standard. Les nacelles à ciseaux tout-terrain sont conçues pour les chantiers trop difficiles à parcourir pour les nacelles à ciseaux standard. Ces machines sont construites avec des pneus robustes et une capacité de poids accrue. Ils sont également dotés de caractéristiques de sécurité supplémentaires, telles que des dispositifs de retenue et des arrêts, pour assurer la sécurité des travailleurs dans des environnements potentiellement dangereux.
Les entreprises utilisent souvent des nacelles à ciseaux tout-terrain sur des surfaces inégales et des pentes pour fournir aux travailleurs une plate-forme stable sur laquelle travailler. Ils sont également conçus pour fonctionner par mauvais temps, ce qui aide à assurer la sécurité des travailleurs lorsqu’ils travaillent dans des endroits surélevés sous la pluie et le vent. Les ascenseurs tout-terrain peuvent généralement atteindre des endroits très élevés et sont très larges. Ils sont généralement alimentés au propane liquide, au gaz, au diesel ou à la bicarburation.
5. Élévateurs à ciseaux pneumatiques
Les nacelles à ciseaux pneumatiques ne nécessitent pas de carburant pour fonctionner. Au lieu de cela, ils utilisent la pression de l’air pour alimenter leur mécanisme de levage. Essentiellement, ils fonctionnent en aspirant l’air atmosphérique, puis en le comprimant pour fournir la quantité appropriée de puissance pour soulever la plate-forme vers le haut. Comme ils utilisent l’air pour les alimenter, ils ne dégagent pas de fumées dangereuses dans l’air, ce qui les rend appropriés pour une utilisation en intérieur et les entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone.
Comme les nacelles à ciseaux électriques, elles n’offrent généralement pas autant de puissance que les nacelles diesel. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des environnements, car l’air qui les alimente les rend sûrs pour les applications intérieures. De plus, les élévateurs à ciseaux pneumatiques peuvent généralement s’adapter aux espaces plus restreints.
Les nacelles à ciseaux apportent une valeur significative à diverses industries, car elles élèvent les travailleurs dans les airs et leur offrent une plate-forme stable sur laquelle se tenir debout. En raison de ces capacités, les élévateurs à ciseaux sont très populaires parmi les entreprises effectuant des travaux aériens. Les travailleurs ont souvent besoin d’une surface sûre et uniforme sur laquelle travailler lorsqu’ils sont dans les airs, et ils comptent sur des élévateurs à ciseaux pour la fournir.
En plus de leur capacité à soulever les travailleurs à des positions élevées, les nacelles à ciseaux sont également utilisées pour les travaux nécessitant un équipement aérien avec une mobilité exceptionnelle. Dans des secteurs tels que la construction, la logistique générale et les infrastructures, la mobilité des nacelles à ciseaux les rend incroyablement précieuses. Les entreprises peuvent choisir des élévateurs à ciseaux de différentes tailles et capacités de performance pour trouver celui qui répond à leurs besoins.
Vous pouvez trouver des élévateurs à ciseaux utilisés dans les entrepôts pour aider à la récupération des colis et comme ascenseurs pour voitures. Ils sont également régulièrement utilisés pour aider les travailleurs à nettoyer les fenêtres à des hauteurs élevées et dans l’industrie cinématographique pour obtenir la photo parfaite. Dans l’industrie de la construction, ils aident à diverses étapes de la construction, offrant aux travailleurs un espace sûr pour se tenir debout tout en utilisant des outils électriques et en effectuant d’autres tâches. Les entreprises de construction utilisent également des élévateurs à ciseaux pour livrer des matériaux dans des zones de travail surélevées.
Les élévateurs à ciseaux sont généralement faciles à utiliser, ce qui facilite la formation des membres du personnel à leur utilisation efficace et sûre. L’utilisation correcte d’une nacelle à ciseaux comporte trois étapes principales : l’inspection avant le démarrage, les procédures de démarrage et les procédures d’arrêt.
En savoir plus sur l’utilisation d’une nacelle élévatrice à ciseaux ci-dessous :
Étapes d’inspection avant le démarrage
Avant d’utiliser une plate-forme élévatrice à ciseaux, il est préférable d’effectuer une inspection avant le démarrage. Cette inspection permet de s’assurer que l’élévateur à ciseaux se trouve dans un environnement sûr pour l’utilisation. Vous utiliserez également l’inspection pour vérifier si l’élévateur à ciseaux est en état de fonctionner en toute sécurité. Voici quelques-unes des principales étapes d’une inspection :
- Recherchez les obstacles : Avant d’utiliser une nacelle à ciseaux et de la mettre en position pour une nacelle, vous devez regarder autour du chantier pour détecter les dangers potentiels qui pourraient endommager la nacelle à ciseaux ou la coincer. Certains des obstacles qu’un opérateur recherche sont les débris, le remblai mou, les fossés, les trous et les chutes.
- Vérifiez les obstacles aériens : Les obstacles aériens peuvent empêcher une nacelle à ciseaux d’atteindre la hauteur dont elle a besoin. Les lignes électriques et autres dangers similaires peuvent électrocuter ou blesser les personnes sur la plate-forme. En tant que tel, vous devez vérifier ces dangers aériens lors de leur inspection, en ajustant le positionnement de l’élévateur à ciseaux en fonction de l’emplacement des dangers.
- Assurez-vous que la batterie est chargée : Si vous utilisez une nacelle à ciseaux électrique, vous devez vous assurer que la batterie est suffisamment chargée pour vous permettre de prendre l’air, puis de redescendre. Avant d’utiliser la machine, vérifiez si les batteries sont complètement chargées avant d’utiliser l’élévateur à ciseaux. Si le système de charge de la batterie est connecté à une source d’alimentation externe, vous le déconnecterez également avant de l’utiliser.
- Inspectez les commandes et les composants : Enfin, examinez les commandes de l’élévateur à ciseaux pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement. De plus, vous examinerez divers composants de l’élévateur à ciseaux, en vérifiant les dommages qui pourraient réduire l’efficacité et la sécurité de l’élévateur à ciseaux.
Procédures de démarrage et d’exploitation
Après avoir terminé l’inspection avant le démarrage, passez à l’utilisation de l’élévateur à ciseaux pour toutes les tâches pour lesquelles vous en avez besoin. Assurez-vous que tout membre du personnel qui a la responsabilité de conduire et d’utiliser une nacelle à ciseaux doit être formé sur la façon de l’utiliser correctement.
En savoir plus sur les procédures d’exploitation appropriées ci-dessous :
- Commencez l’opération en retirant le bouton d’arrêt d’urgence du panneau de commande. Tant que ce bouton est inséré, l’élévateur à ciseaux ne démarrera pas.
- Ensuite, trouvez le contacteur clé qui indique off/platform/base. Appuyez sur « platform » sur cet interrupteur.
- Une fois que vous avez sélectionné l’interrupteur de plate-forme, vous pouvez entrer dans la plate-forme de l’ascenseur.
- Une fois que vous êtes sur la plate-forme, vous pouvez maintenant sortir un autre bouton d’arrêt d’urgence sur le panneau de commande de la plate-forme. Comme l’autre bouton d’arrêt d’urgence, il empêche les processus clés de l’élévateur à ciseaux de fonctionner jusqu’à ce qu’il soit retiré.
- Une fois le bouton d’urgence retiré, vous pouvez maintenant utiliser le contrôleur et les leviers de la console du conducteur pour guider l’élévateur à ciseaux.
- Lors de la conduite de l’élévateur à ciseaux d’un endroit à l’autre, il est important de noter que l’élévateur peut être laissé à portée haute, ce qui signifie que la plate-forme est toujours surélevée, ou à plage basse, ce qui signifie que la plate-forme est abaissée. Si l’opérateur conduit l’élévateur à ciseaux dans une zone ouverte, il est généralement sûr de garder la plate-forme dans sa plage haute. Lorsque l’élévateur à ciseaux fonctionne dans des zones plus étroites ou des endroits avec des obstructions aériennes, il est préférable de le maintenir à sa plage basse.
- Si vous utilisez une nacelle à ciseaux pour des travaux de peinture, c’est une bonne idée de couvrir les mains courantes, les commandes et la plate-forme. Les revêtements aident à empêcher la peinture d’éclabousser ou de pulvériser sur l’élévateur à ciseaux.
Procédures d’arrêt
Une fois que vous avez fini d’utiliser une plate-forme élévatrice à ciseaux, suivez quelques pratiques pour vous assurer qu’elle est correctement éteinte. En éteignant correctement l’élévateur à ciseaux, une entreprise prépare ses machines pour le lendemain, les protège contre les dommages et s’assure qu’elles ne sont pas laissées allumées par accident. Voici quelques procédures d’arrêt appropriées :
- Avant d’arrêter l’élévateur à ciseaux, assurez-vous que la plate-forme est complètement abaissée et remise dans sa position d’origine. L’éteindre à une position plus élevée peut rendre difficile l’accès des autres opérateurs et éventuellement endommager l’élévateur à ciseaux.
- Une fois la plate-forme complètement abaissée, vous voudrez alors repousser les boutons d’arrêt d’urgence. Ces boutons sont généralement situés sur la commande de base et sur la console du conducteur.
- Ensuite, mettez la clé de base en position d’arrêt.
- Une fois l’élévateur à ciseaux complètement arrêté, votre équipe peut alors enlever tous les matériaux, outils et débris de la plate-forme.
- Une fois l’élévateur à ciseaux retiré et la plate-forme dégagée, vous pouvez recharger un élévateur à ciseaux électrique en le branchant sur son chargeur.
Comme pour tout autre type de machinerie lourde, les entreprises doivent s’assurer que les opérateurs et les autres membres du personnel sont en sécurité lorsqu’ils les utilisent. Par exemple, une inspection préalable à la vérification peut aider un opérateur à détecter les dangers potentiels avant d’utiliser l’élévateur à ciseaux. Vous voudrez peut-être être au courant de diverses autres pratiques de sécurité des élévateurs à ciseaux pour protéger les machines et les travailleurs.
Certaines des principales pratiques de sécurité des élévateurs à ciseaux peuvent être trouvées ci-dessous :
- Vérifiez que les surfaces sont fermes et planes : Les travailleurs ont besoin d’une plate-forme stable pour faire leur travail correctement et en toute sécurité. Un ascenseur placé sur une pente, des débris, des trous, des bosses et des dénivelés peuvent devenir instables, entraînant des blessures potentielles. Les travailleurs utilisent souvent des outils électriques potentiellement dangereux, de sorte qu’une surface stable est essentielle pour assurer la sécurité des travailleurs.
- Évitez les sources d’alimentation électrique : Lorsque les travailleurs travaillent en hauteur, ils peuvent être exposés à des sources d’alimentation électrique, telles que des transformateurs et des lignes électriques. Garder l’élévateur à ciseaux à au moins 10 pieds des lignes électriques peut protéger vos travailleurs contre les blessures électriques et les chocs. D’autres dangers non électriques, tels que les surplombs et les branches, doivent également être évités, car ils peuvent gêner les travailleurs.
- N’utilisez pas dans de mauvaises conditions météorologiques : Des blessures surviennent souvent lorsque les travailleurs utilisent des nacelles à ciseaux dans des conditions météorologiques dangereuses. Les conditions météorologiques dangereuses comprennent la neige, la pluie, le grésil et les vents violents. Ces conditions peuvent faire perdre l’équilibre aux travailleurs, déstabiliser l’élévateur à ciseaux et rendre difficile l’exécution efficace des tâches.
- Conduisez les nacelles à ciseaux en toute sécurité : Avant de conduire l’élévateur vers un nouvel emplacement, assurez-vous de comprendre les exigences de sécurité du fabricant. Certaines nacelles à ciseaux peuvent être conduites en toute sécurité alors que la plate-forme est encore relevée, tandis que d’autres auront besoin qu’elle soit complètement abaissée. En cas de doute, c’est une bonne idée de garder la plate-forme complètement abaissée avant de l’utiliser.
- Stabilisez l’élévateur et serrez les freins : Avant de soulever la plate-forme, assurez-vous qu’elle est stabilisée et que les freins sont réglés. Il est facile d’oublier les freins une fois que vous avez déjà soulevé la plate-forme, il est donc préférable de régler les freins avant le début des travaux ou le soulèvement de la plate-forme.
- Assurez-vous que l’élévateur n’est pas surchargé : Un élévateur à ciseaux aura une capacité de charge qui ne doit pas être dépassée. Cette capacité de charge fait référence au poids que l’élévateur à ciseaux peut supporter en toute sécurité. Une surcharge de l’élévateur à ciseaux peut le faire casser, entraînant des blessures pour les personnes qui s’y trouvent et des dommages à tous les outils ou matériaux qu’il contient. Vérifiez toujours auprès du fabricant pour voir combien de poids l’élévateur peut supporter.
- Restez en sécurité lorsque vous travaillez sur la plate-forme : Vous et vos travailleurs devez faire passer votre sécurité en premier lorsque vous êtes sur la plate-forme de l’élévateur à ciseaux. Étant donné que vous serez en hauteur par rapport au sol, tomber de l’ascenseur pourrait entraîner des blessures graves. Certaines directives clés sont de ne jamais se tenir sur les garde-fous ou de les enlever.
- Former les opérateurs et les travailleurs avant d’autoriser l’utilisation : Avant d’utiliser une nacelle à ciseaux ou de monter dessus pour travailler, assurez-vous qu’elle est formée pour l’utiliser en toute sécurité. Cette formation peut prévenir les blessures et protéger la machine contre une mauvaise utilisation.
La location d’une nacelle à ciseaux peut être une excellente décision pour votre entreprise. Parmi les principaux avantages de la location, citons le fait d’avoir plus de choix, la possibilité d’avoir une plate-forme élévatrice à ciseaux uniquement lorsque vous en avez besoin, l’accès à la technologie la plus avancée et des coûts d’entretien réduits.
Apprenez-en plus sur les avantages de la location d’une nacelle à ciseaux ciseaux ci-dessous :
- Variété de choix : Vos besoins changent d’un emploi à l’autre, et la location d’élévateurs à ciseaux vous permet de vous adapter à de nouvelles conditions. Par exemple, un travail peut nécessiter une nacelle à ciseaux diesel et le suivant peut nécessiter une nacelle à ciseaux électrique. Étant donné que vous n’êtes pas enfermé dans un seul type d’élévateur à ciseaux, vous pouvez rapidement vous adapter aux besoins de différents travaux.
- Ne louez que lorsque vous en avez besoin : Choisir de louer signifie également que la société de location vous enlève l’élévateur à ciseaux lorsque vous avez fini de l’utiliser. La location vous permet de réduire les coûts, car vous n’avez pas à payer pour le stockage lorsque les machines ne sont pas utilisées. N’avoir à payer pour des élévateurs à ciseaux que lorsque vous en avez besoin réduit les déchets et est très rentable, surtout lorsque vous n’avez pas besoin d’élévateurs à ciseaux pour la majorité de vos travaux.
- Accès à la dernière technologie : L’un des principaux avantages de la location est que les sociétés de location ont souvent les élévateurs à ciseaux les plus avancés sur le plan technologique dans leur inventaire. Par conséquent, vous pouvez utiliser ces élévateurs mis à jour sur votre chantier. Les nacelles à ciseaux plus avancées offrent à votre équipe des caractéristiques de sécurité supplémentaires et une efficacité améliorée.
- Pas de frais d’entretien : Lorsque vous louez, vous avez l’avantage de ne pas avoir à vous soucier des frais d’entretien. Le loueur s’occupe de l’entretien du matériel de location et s’occupe des éventuelles pannes de machines sur votre chantier. Une bonne société de location réparera ou remplacera généralement l’équipement en panne sans frais pour vous.
Cat Rentals℠ est prêt à équiper votre équipe avec l’élévateur à ciseaux adapté à vos besoins. Avec plus de 1 300 sites dans le monde, il y a probablement une succursale locale près de votre lieu de travail. En choisissant parmi notre grande variété de nacelles à ciseaux, vous serez heureux de constater que nous offrons des tarifs compétitifs et des contrats de location flexibles. Une fois que vous avez loué l’élévateur à ciseaux, notre service ne s’arrête pas. Notre équipe est prête à fournir des services d’entretien et de réparation d’urgence à tout moment.
Parcourez notre sélection de location de nacelles à ciseaux. Si vous avez des questions, trouvez votre magasin local pour parler à un représentant qualifié.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

.jpg)