.png)
Les scies portatives et les scies à conducteur accompagnant sont des outils précieux sur tous les chantiers de construction. Avant de décider d’en louer un, il est essentiel que vous déterminiez celui qui est bénéfique pour votre application. Les scies portatives et les scies à conducteur accompagnant sont toutes deux utiles et fonctionnent bien dans des circonstances particulières.
Comme leur nom l’indique, vous pouvez blocage et transporter des scies portatives partout où vous en avez besoin sur le chantier. Les scies portatives sont idéales lorsque la vitesse prime sur la précision. Il existe deux principaux types de scies portatives, qui servent toutes deux à des fins distinctes.
1. Scies à tronçonner
Les tronçonneuses sont faciles à déplacer sur le chantier. Beaucoup d’entre eux ont des lames entre 13 et 14 pouces. Les lames sont circulaires, abrasives et peuvent couper différents matériaux. Chez Cat Rentals℠, nous proposons plusieurs modèles de scies à tronçonner, notamment :
- Diamant SC7314 : Utiliser cette scie avec une LAME de 14 pouces. Le système interne de la scie est conçu pour optimiser les performances en réduisant les vibrations pendant le fonctionnement.
- Multiquip HS81A : Louez cette scie Multiquip, qui a également une LAME de 14 pouces. Il peut couper à une profondeur allant jusqu’à 5 pouces.
- Husqvarna K750 14 : Essayez la scie Husqvarna sur votre prochain chantier. Il dispose d’une puissance de 5,0 chevaux et d’une LAME de 14 pouces.
- Wacker Neuson BTS 935 L3 : Louez cette scie pour une LAME légèrement plus petite, à 13,8 pouces et 4,4 chevaux, sans sacrifier la qualité.
Une scie à main est un bon choix si vous devez créer des ouvertures murales ou effectuer des travaux de surface, tels que le passage de trous dans une dalle. Les scies à tronçonner portatives sont couramment utilisées pour couper l’asphalte, les tuyaux et le béton.
2. Scies à carreaux
Les scies à carreaux ou à table sont un autre bon choix. Bien qu’il ne s’agisse pas de la même configuration que les scies manuelles ordinaires, elles effectuent des opérations similaires. Les scies à carrelage sont principalement utilisées pour couper des carreaux de céramique. Ils sont spécialement conçus pour les propriétés de la céramique, c’est pourquoi vous aurez probablement besoin de l’une de ces scies portables si vous faites quoi que ce soit avec des carreaux. Cependant, de nombreuses scies à carreaux sont également compatibles avec d’autres matériaux.
Que vous travailliez avec des carreaux de béton, l’un des avantages de l’utilisation d’une scie à carreaux est qu’elle est plus précise qu’un coupe-carreaux. Chez Location Cat, vous pouvez louer deux types de scies à table :
- MP3 Multiquip : La scie circulaire peut couper à des profondeurs allant jusqu’à 5 pouces. Il est équipé de fonctions d’amélioration des performances et a une conception légère pour la portabilité. Vous pouvez utiliser cette scie pour couper des tuiles, des briques, des pierres, des pavés et des blocs imbriqués.
- TPX7 multiquip : La LAME de cette scie Multiquip mesure 7 pouces. La scie a des capacités de refroidissement par eau pour s’assurer qu’elle fonctionne à la bonne température sans surchauffe. Vous pouvez utiliser cette scie dans plusieurs conditions.
Les scies à conducteur accompagnant sont plus grandes et souvent utilisées dans les applications de béton ou de maçonnerie. La différence entre ces scies et les scies portatives réside dans la position de l’utilisateur. L’utilisateur se tiendra derrière la scie, tenant les poignées pendant qu’il coupe différents matériaux.
Ces scies fonctionnent souvent un peu plus rapidement que leurs homologues portables, ce qui peut être bénéfique dans certaines situations. Les scies à conducteur marchant permettent des coupes précises et nettes, et elles fonctionnent bien pour les matériaux suivants :
- Asphalte
- Trottoirs
- Étages d’entrepôt et de sous-sol
- Allées en béton
- Autoroutes
Vous pouvez également utiliser ces scies pour découper des rainures en dalles. Certaines des scies de notre stock vous permettront même d’effectuer des travaux de creusement de tranchées et de réparation.
Chez Location Cat, vous pouvez trouver plusieurs types de scies à conducteur accompagnant, telles que :
- Diamant-CC3535JBV-26 : Il s’agit d’une scie de taille moyenne avec un entraînement automoteur. Il est simple à utiliser et dispose d’un couple exceptionnel.
- Épandeur de fraiseuse-scie 1 : Cette scie est facile à manœuvrer et est livrée avec un guide de coupe avant. Il a une construction en caisson pour réduire les vibrations et augmenter la stabilité pendant le fonctionnement.
- Multiquip-SP2S13H20 : Cette scie peut couper à des profondeurs allant jusqu’à 7,5 pouces. Elle est dotée d’un moteur de 13 chevaux pour maximiser la puissance, et le guide de position de la scie vous permet d’effectuer des coupes droites.
- Multiquip-SP2S20H : Cette scie à dalle automotrice Multiquip est dotée d’une protection de LAME de 20 pouces et coupe à des profondeurs allant jusqu’à 7,5 pouces. Il fonctionne avec un moteur de 18 chevaux.
- Target-Pro 65III D 30 : Cette scie à béton Target a une capacité de LAME de 30 pouces. Il fonctionne avec un moteur diesel et peut couper des profondeurs allant jusqu’à 12,0 pouces.
Déterminez quelle scie convient à votre application et louez-en une auprès du concessionnaire de location Cat près de chez vous. Pour en savoir plus sur nos produits, demander un devis ou poser des questions, composez le 1-800-RENT-CAT ou parcourez nos équipements en ligne dès aujourd’hui.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage
.jpeg)