Équipement de construction électrique
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les engins de construction électriques peuvent être un atout puissant sur les chantiers de construction. Continuez à lire pour savoir ce qu’est un équipement électrique et comment il peut profiter à votre entreprise de construction.

Aller à une section :

Équipement électrique vs équipement diesel

La machinerie lourde électrique fonctionne différemment des options diesel. Votre équipement diesel est équipé d’un moteur qui nécessite du carburant pour l’alimenter. Lorsque vous choisissez un équipement de construction diesel, vous devez avoir suffisamment de carburant pour durer vos projets. Les équipements de construction diesel émettent du dioxyde de carbone, de sorte que ces machines doivent fonctionner dans des espaces ouverts qui ne nuiront pas aux opérateurs ou aux autres employés. 

Les engins de construction électriques sont alimentés par une batterie lithium-ion rechargeable. Ces options vous permettent de faire fonctionner l’équipement pendant toute la durée de vie de la batterie sans avoir besoin de faire le plein. De nombreuses batteries ont des densités de puissance élevées, ce qui leur donne suffisamment de carburant pour résister à des journées de travail complètes sur les chantiers et répondre aux besoins en énergie de la construction. Pour une résistance accrue, certains modèles sont livrés avec deux batteries. 

La batterie lithium-ion soutient et alimente le moteur électrique. Lorsque la batterie est faible, vous pouvez la brancher pour la laisser se recharger à pleine capacité.

Les équipements de construction hybrides offrent flexibilité et durabilité

Lors de la mise en œuvre de solutions électriques sur vos chantiers, vous pouvez faciliter la transition avec des options hybrides. Les engins de construction hybrides fonctionnent sur batterie et sur un moteur diesel. Ces choix offrent la flexibilité et la durabilité qui accompagnent l’utilisation d’un modèle électrique combiné à la puissance du diesel. 

4 Avantages des équipements de construction électriques

Les engins de construction électriques offrent de nombreux avantages aux projets et aux équipes. L’utilisation de l’équipement adapté à vos besoins peut vous aider à atteindre vos objectifs de croissance et d’amélioration ou à mettre en œuvre des pratiques plus sûres sur les sites. 

1. Éliminer les émissions de carbone

Lorsque vous souhaitez augmenter la durabilité, les équipements de construction électriques éliminent les émissions de carbone. Comme cette solution fonctionne sur une batterie rechargeable et un moteur à moteur électrique, elle n’émet pas de sous-produit lorsqu’elle fonctionne. Cette option est excellente pour mettre en œuvre des solutions plus écologiques et soutenir l’environnement. L’absence d’émissions signifie que les équipements électriques sont également adaptés à une utilisation en intérieur.

2. Augmenter la fonctionnalité et la sécurité

L’équipement électrique est incroyablement polyvalent. De nombreux fabricants et concessionnaires investissent dans l’équipement électrique, ce qui permet aux entreprises de construction d’accéder à de nombreuses fonctionnalités parmi les plus récentes de l’industrie. De plus, de nombreuses options d’équipements de construction électriques sont plus légères et compactes, ce qui les rend adaptées aux espaces plus petits et plus restreints de vos chantiers. Les modèles plus petits fonctionnent bien dans les espaces intérieurs, et l’absence d’émissions rend les équipements électriques plus sûrs pour vos employés. 

Les options hybrides vous aident à optimiser les avantages des engins de construction diesel et électriques. Le diesel est idéal lorsque vous avez du carburant, mais pas une source d’énergie électrique. Si votre batterie est déchargée, un modèle hybride signifie que vous pouvez passer au moteur diesel et maintenir vos opérations. L’hybride permet de se déplacer facilement entre les espaces intérieurs et extérieurs avec le même équipement sans compromettre la santé et la sécurité des employés avec les émissions diesel. 

3. Réduire les coûts 

Lorsque vous souhaitez économiser de l’argent sur des projets, les équipements de construction électriques peuvent vous aider. Comme cet équipement fonctionne sur sa batterie rechargeable, vous pouvez éviter les coûts de carburant diesel. Les modèles électriques optimisent également la consommation d’énergie en s’éteignant lorsqu’ils ne sont pas en marche. 

L’entretien est également plus facile avec les équipements électriques. Les batteries lithium-ion et les moteurs électriques nécessitent moins d’entretien régulier pour une fonctionnalité optimale, ce qui permet à vos équipes de rester concentrées sur leurs tâches quotidiennes. Ces modèles ont généralement moins de pièces, nécessitant également moins de réparations et d’entretien.

Vous pouvez réduire les coûts grâce à des opérations de chantier plus efficaces

Bien que les équipements de construction électriques puissent faire économiser de l’argent aux équipes sur le carburant, vous pouvez également réduire les coûts grâce à des opérations et des fonctionnalités de chantier plus efficaces. Vos équipes peuvent passer moins de temps à faire le plein d’énergie pour commencer leurs tâches plus tôt. La réduction des risques de réparations et de remplacements signifie que vos équipes ont un meilleur accès à l’équipement, ce qui leur permet de respecter les délais et de continuer à travailler sur les projets.  

4. Réduire la pollution sonore

Faire moins de bruit sur les chantiers de construction augmente le confort et diminue les effets des nuisances sonores. Ce type de pollution peut avoir de nombreux effets néfastes sur les personnes, notamment : 

  • Perte auditive
  • Augmentation du stress
  • Mauvais sommeil
  • Pression artérielle élevée

L’équipement de construction électrique peut aider votre entreprise à rendre l’expérience plus agréable pour les clients, les employés et toute personne se trouvant à proximité de votre chantier. Sans le moteur diesel complexe, l’équipement électrique est beaucoup plus silencieux. Lorsque vous travaillez dans une zone animée ou un quartier résidentiel, l’utilisation d’équipements électriques peut attirer moins d’attention sur vos opérations et permettre aux résidents de poursuivre leur journée comme d’habitude. 

Vos employés et les opérateurs d’équipements peuvent également bénéficier d’un confort accru lors de l’utilisation d’équipements électriques. Le bruit peut affecter leur audition et leur humeur lorsqu’ils doivent se tenir à côté d’équipements bruyants toute la journée. Les employés devront peut-être porter un équipement de protection encombrant pour protéger leurs oreilles. Parce que l’équipement électrique est plus silencieux, vous pouvez aider à protéger les oreilles de vos employés et à créer un environnement où ils peuvent mieux communiquer avec ce type d’équipement. 

Que votre site n’accueille que vos employés ou qu’il se trouve dans une zone résidentielle, vous pouvez protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées grâce à un équipement qui réduit la pollution sonore. 

Types d’équipements de construction électriques
Types d’engins de construction électriques

Au fur et à mesure que les fabricants développent de nouvelles technologies et solutions électriques, de plus en plus d’options électriques deviendront disponibles. Vous pouvez déjà trouver plusieurs types d’équipements de construction courants dans les modèles électriques, notamment : 

  • Chariots élévateurs : En tant qu’équipement de construction standard, les chariots élévateurs ont adopté le passage à l’énergie électrique. Ce type d’équipement a un marché concurrentiel, encourageant les fabricants à mettre en œuvre des caractéristiques de qualité avec les chariots élévateurs électriques. Par exemple, vous pouvez trouver des modèles qui incluent des rappels automatiques pour les problèmes de service et d’auto-diagnostic.  
  • Excavatrices : Les excavatrices sont des engins de terrassement puissants , vous permettant de déplacer des matériaux et de creuser efficacement. Différentes tailles, y compris des modèles de mini-pelles, les rendent de plus en plus polyvalentes, de sorte que vous pouvez les appliquer à tous les chantiers et projets. Les modèles électriques peuvent encore étendre leurs fonctionnalités pour répondre aux besoins du projet et de l’environnement. 
  • Chargeurs : À l’instar des excavatrices, les chargeuses aident les équipes de construction à transporter des matériaux et à effectuer des tâches sur les chantiers de construction. Les accessoires les rendent plus personnalisables en fonction de vos besoins, ce qui vous permet d’augmenter vos fonctionnalités sans acheter de nouvel équipement. Différentes options de direction et de chenille permettent d’adapter votre équipement à votre site. Avec les chargeurs électriques, vous pouvez réduire le bruit et augmenter l’efficacité. 

Les entreprises de construction remettent souvent à plus tard l’investissement dans les nouvelles technologies. À mesure que les solutions électriques deviennent plus populaires, votre entreprise peut mieux répondre aux attentes des clients et aux normes de l’industrie en intégrant des équipements de construction électriques. Si vous n’êtes pas prêt à investir, vous pouvez essayer de la machinerie électrique pour vos opérations avec une location d’équipement.

investissez dans des équipements de construction électriques avec les concessionnaires Cat Rentals
Investissez dans l’équipement de construction électrique avec les concessionnaires Cat Rentals℠

Lorsque votre entreprise de construction souhaite bénéficier d’un engin de construction électrique, la location vous permet d’adapter le cahier des charges de votre projet à l’utilisation de votre matériel. Avec la location, vous pouvez changer de machinerie lourde pour chaque projet et augmenter l’efficacité en investissant dans plusieurs modèles pour diverses tâches. Cette option vous permet également d’accéder aux meilleurs équipements du marché et de tester les technologies les plus récentes, y compris les équipements électriques. 

Pour soutenir davantage la transition de l’industrie de la construction vers les équipements d’énergie électrique, Caterpillar a dévoilé quatre prototypes électriques à la fin du mois d’octobre 2022. Ces options fonctionnent sur un prototype de batterie avec un chargeur AC pour plus d’énergie. Les quatre modèles comprennent des mini-pelles et des pelles moyennes, une chargeuse sur pneus moyenne et une chargeuse sur pneus compacte. Grâce à ces innovations, Caterpillar espère continuer à adopter le développement durable et l’innovation.

Pour la location d’équipement de qualité et une sélection complète, Cat Rentals℠ compte plus de 1 300 succursales dans le monde. Vos concessionnaires locaux peuvent vous associer à l’équipement le mieux adapté à vos projets et vous aider à comprendre les avantages des équipements de construction électriques. 

Trouvez un concessionnaire près de chez vous dès aujourd’hui et découvrez comment la location d’équipement électrique peut soutenir votre prochain projet.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies