.jpeg)
Le transport de micro ou mini-pelles nécessite une planification détaillée et le plus grand soin pour assurer un transfert sûr et réussi d’un point A à un point B. Vous devez tenir compte de plusieurs choses, du véhicule de transport aux matériaux d’arrimage et aux techniques de fixation. Ce guide complet peut vous aider à rendre le processus aussi transparent que possible si vous vous occupez vous-même du transport.
La location d’une micro-pelle peut rationaliser l’efficacité opérationnelle et apporter le succès à votre entreprise. Assurez son transport sûr et efficace grâce aux conseils et aux meilleures pratiques suivants.
1. Choisir le bon véhicule de transport
Quelle est la taille et le poids de l’équipement ? Le premier facteur que vous devez prendre en compte est les dimensions de l’excavatrice. Les micro-pelles sont des machines compactes qui s’adaptent aux remorques et aux camions à plateau. Bien qu’ils soient généralement petits, certains véhicules ont des spécifications qui peuvent ne pas convenir à certains véhicules de transport.
Connaissez la largeur, la longueur, la hauteur et le poids exacts de la micro-pelle pour trouver le transport le plus adapté. Il est essentiel que le véhicule tracteur ait la puissance de transport et la capacité de poids nécessaires pour supporter la charge. Respecter le poids nominal brut maximal du véhicule (PNBV), qui varie en fonction de l’État ou de la municipalité.
La réalisation d’une analyse complète des risques est également cruciale pour identifier les dangers possibles pendant le transport. Pour bien atténuer les risques, tenez compte des dimensions de l’équipement, du véhicule de transport, des outils de fixation et de l’itinéraire de transfert.
2. Utilisation d’un équipement d’arrimage approprié
Le transfert en toute sécurité de la micro-pelle dépend en grande partie de l’équipement de fixation approprié. Minimisez le risque d’accident avec les outils de fixation suivants :
- Maillons de chaîne sécurisés : Utilisez des chaînes serrées et sécurisées pour vous assurer que l’excavatrice ne bouge pas ou ne rebondit pas pendant le transport.
- Points d’arrimage appropriés : Harnais de l’équipement aux points d’ancrage désignés pour sécuriser l’unité et éviter de l’endommager.
- Qualités appropriées de reliure de chaîne et de crochet : Choisissez les bonnes qualités de reliure de chaîne et de crochet en fonction de la résistance et de la capacité de charge.
3. Comprendre les bonnes techniques de chargement et de fixation
Suivez les conseils de chargement et de fixation appropriés pour éviter de se déplacer ou de tomber pendant le transport :
- Garez le véhicule de transport sur un sol ferme et plat avant de conduire la machine dans la remorque.
- Désengagez les fonctions de ralenti automatique lorsque vous déplacez la machine sur la rampe.
- Identifiez le meilleur emplacement sur la remorque pour une répartition transparente du poids.
- Abaissez les accessoires essentiels de l’excavatrice, comme le godet, la lame et la flèche.
- Fixez les chaînes de manière linéaire avec une force vers le bas.
- Utilisez plusieurs attaches pour fixer l’appareil de tous les côtés.
- Fixez fermement tous les dispositifs d’arrimage et fixez les points d’ancrage.
- Attachez les chaînes en excès autour du maillon restant pour éviter qu’elles ne se détachent.
- Examinez les qualités de chaîne et les tailles de crochet et assurez-vous qu’elles correspondent aux points d’ancrage.
- Inspectez régulièrement la conformité et la sécurité des fixations pendant le transport.
Obtenez l’aide d’opérateurs formés sur les guides de fixation appropriés pour éviter d’endommager l’équipement et les accidents de la route. Avoir les conseils d’un expert vous donnera la tranquillité d’esprit et la confiance que la mini-pelle sera livrée en toute sécurité.
4. Planification d’un itinéraire de transfert en douceur
Après avoir chargé et sécurisé l’équipement, tracez l’itinéraire le plus linéaire. Visez un itinéraire avec moins de virages et d’arrêts pour un transport plus sûr et plus efficace. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors de la planification :
- Largeurs de route
- Dégagements de pont
- Défis des terrains et des surfaces
5. Respect des règles de sécurité pendant le transfert
Tout transport d’équipement lourd doit être conforme aux directives d’arrimage du fret établies par la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Assurez-vous d’avoir tous les permis applicables pour éviter de lourdes amendes et des incidents de circulation indésirables, surtout si l’excavatrice est considérée comme une charge surdimensionnée.
Une fois que vous avez satisfait à toutes les exigences de conformité, équipez le véhicule de transport de panneaux et de bannières appropriés. Il est crucial que les autres conducteurs connaissent la charge que vous transportez pour plus de sécurité pendant le transport.
De mauvaises pratiques de transport et une fixation incorrecte peuvent endommager l’équipement ou provoquer des accidents et des blessures sur la route. Suivez les techniques de fixation appropriées et les protocoles de sécurité généraux pour minimiser les risques et assurer un transport sûr et réussi.
Si vous louez une micro-pelle, vous devez vous concentrer sur le travail à accomplir, et non sur le transport. Choisissez un fournisseur de location qui peut transférer l’équipement dont vous avez besoin sur votre chantier.
Chez Cat Rentals℠, nous disposons de l’équipement et de l’expertise nécessaires pour transporter votre équipement de location efficacement et en toute sécurité. Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir un devis de location rapide et faites-nous savoir où votre micro-pelle doit aller.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage