-(1).png)
Étant donné que l’industrie de la construction a toujours été un contributeur important aux émissions de gaz à effet de serre, de nombreuses entreprises et entrepreneurs du bâtiment se sont engagés à mieux protéger l’environnement. En raison de l’accent mis à l’échelle mondiale sur la durabilité, de nombreux constructeurs commencent leurs efforts en choisissant des matériaux de construction plus respectueux de l’environnement. En prime, bon nombre de ces solutions durables permettent de réaliser d’importantes économies par rapport à celles traditionnellement utilisées dans la construction.
Les matériaux durables ne sont pas nouveaux, car certains constructeurs ont mis en œuvre ces solutions alternatives depuis des décennies. Cependant, à mesure que les pénuries, l’augmentation des coûts et les préoccupations concernant la recyclabilité des matériaux de construction conventionnels augmentent, une évolution plus large de l’industrie vers les ressources alternatives est logique.
Savoir pourquoi certains matériaux sont plus durables que d’autres est une première étape essentielle pour rendre vos opérations de construction plus respectueuses de l’environnement. La durabilité implique de sélectionner des matériaux qui aident à prévenir l’épuisement des ressources naturelles de la planète. Voici quelques-uns des facteurs déterminants qui définissent la durabilité des matériaux de construction :
- Recyclabilité : Comprendre quels types de matériaux sont recyclables est un élément essentiel de l’adoption d’un processus de construction plus durable. Les matériaux traditionnels comme l’acier, le bois, le plastique et le béton sont recyclables dans une certaine mesure, tandis que d’autres matériaux comme les fenêtres conventionnelles et la céramique ne le sont pas. L’étape la plus importante pour devenir plus conscient du développement durable est de s’assurer que les déchets et les matériaux de construction restants se retrouvent dans une installation de recyclage plutôt que dans une décharge.
- Disponibilité locale : L’utilisation de matériaux d’origine locale est bénéfique pour l’environnement en réduisant l’énergie, le carburant et les émissions associés au transport. Le même concept s’applique aux équipements de construction que vous utilisez pour votre projet. Même si vous possédez du matériel, la location est parfois beaucoup plus avantageuse, surtout si votre chantier est loin de l’emplacement central de votre entreprise.
- Quantité de contenu recyclé : Le choix de matériaux fabriqués à partir de contenu recyclé est une autre étape cruciale dans la pratique de la construction durable. Les murs faits de canettes d’aluminium vides, les structures faites de pneus d’automobile et les parpaings constitués de sacs de plastique ne sont que quelques exemples d’idées novatrices.
- Durabilité : La durabilité est un facteur de durabilité essentiel car elle se traduit par un entretien minimal, moins de réparations et une durée de vie plus longue, ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite.
- Fabrication verte : Un autre élément crucial à prendre en compte dans la poursuite de la durabilité est de choisir un fournisseur qui pratique la fabrication écologique. Il est possible de fabriquer des ressources de construction en utilisant des matériaux sans toxines et des sources d’énergie renouvelables tout en éliminant les déchets de manière respectueuse de l’environnement. Beaucoup de ces fournisseurs font la promotion de leurs efforts en matière de durabilité pour se différencier de la concurrence.
Parmi les matériaux de construction les plus durables disponibles aujourd’hui, citons :
- Béton pliable : Le béton pliable est un matériau très durable, beaucoup plus résistant et nécessitant moins de réparations que le béton traditionnel, qui est cassant et facilement cassable. Les fabricants infusent du béton pliable avec du dioxyde de carbone pour maximiser sa résistance tout en utilisant moins de ciment et en réduisant les émissions de carbone.
- Fenêtres en verre intelligentes : Le verre intelligent utilise une technologie de pointe qui permet au verre de s’adapter à la façon dont un bâtiment utilise le chauffage ou la climatisation, ce qui permet de réduire les coûts des services publics. Pendant les mois les plus froids, le verre devient transparent pour favoriser l’absorption de la chaleur du soleil. Pendant les mois les plus froids, le verre devient translucide pour bloquer la chaleur de l’extérieur.
- Murs et sols en bambou : Le bambou offre bon nombre des mêmes avantages que le bois traditionnel tout en ayant un cycle de récolte nettement plus court. De plus, le bambou produit un minimum de déchets, car les constructeurs peuvent utiliser des tiges entières et composter les restes.
- Plastique recyclé : Le plastique est devenu l’un des matériaux de construction les plus durables. Au lieu de s’approvisionner et de broyer de nouveaux ingrédients, les fabricants produisent du béton à partir de sacs en plastique recyclés et de déchets broyés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
- Matériaux récupérables : La réutilisation de vieux matériaux tels que le bois, le caoutchouc et la brique a toujours été un principe de durabilité essentiel. Ce concept donne une seconde vie aux matériaux et permet d’éviter que les déchets ne se retrouvent dans les décharges. Dans de nombreux cas, ces matériaux coûtent moins cher et peuvent améliorer l’apparence et la fonctionnalité d’un bâtiment.
Lorsque les constructeurs choisissent plus souvent ces matériaux durables et adoptent les bonnes pratiques de recyclage, tout le monde en profite. Plusieurs avantages spécifiques incluent :
- Préserver les ressources naturelles de la planète.
- Promouvoir l’économie locale.
- Améliorer l’efficacité énergétique et générer des économies.
- Réduire les déchets et minimiser l’utilisation des sites d’enfouissement.
- Améliorer la durabilité d’un bâtiment et augmenter sa durée de vie.
- Construire une structure plus confortable et plus saine.
- Rendre le monde meilleur.
Lorsque vous choisissez des matériaux durables pour votre projet de construction, il est également essentiel d’utiliser les équipements les plus économes en énergie, les plus productifs et les plus durables. Le réseau de concessionnaires Cat Rentals℠ vous met en relation avec une gamme complète d’équipements de construction haute performance qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et favorisent le développement durable. Trouvez le concessionnaire Cat le plus proche de chez vous ou parcourez notre sélection d’équipements pour en savoir plus.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage