-(1).png)
Plusieurs options s’offrent à vous si vous cherchez à louer du matériel pour l’excavation, le terrassement ou la manutention. Deux pièces d’équipement standard pour accomplir ces tâches sont les trancheuses et les excavatrices.
Comment savoir lequel convient le mieux à votre projet ? Explorez les différences entre les trancheuses et les excavatrices, ainsi que des conseils pour décider quelle machine louer pour le travail.
Aller à une section :
- Qu’est-ce qu’une excavatrice ?
- Types d’excavatrices
- Qu’est-ce qu’une trancheuse ?
- Types de trancheuses
- Quelle est la différence entre une trancheuse et une excavatrice ?
- Considérations clés lors de la location d’une trancheuse ou d’une excavatrice
- Meilleures utilisations des trancheuses
- Meilleures utilisations des excavatrices
- Faut-il louer une trancheuse ou une excavatrice ?
Selon l’OSHA, une excavation est une coupe, une dépression ou une cavité formée par l’enlèvement de terrain. Il peut être de n’importe quelle forme, taille ou profondeur. Le nivellement d’une allée, la pose d’une fondation et le creusement d’une piscine sont tous des exemples d’excavation.
Une excavatrice est un équipement de construction lourd contenant un godet, un bras, une cabine et une flèche. Il est situé sur un train de roulement avec des roues ou des chenilles. Les excavatrices sont principalement utilisées pour creuser, soulever et transporter différents matériaux, tels que la terre et le gravier. Ils peuvent couper et enlever la terre pour préparer les surfaces à une variété de tâches de construction et d’aménagement paysager.
Quelles sont les différentes pelles que vous pouvez louer ? Examinons quelques types d’excavatrices et leur fonctionnement.
1. Excavatrices à benne traînante
Une pelle à benne traînante utilise un réseau de câbles de levage qui se fixe à un godet. L’autre côté du godet est relié à une dragline qui relie la cabine. La dragline tire le godet vers l’opérateur pendant que la corde lève et abaisse le godet.

Les pelles à benne traînante sont préférables pour les projets à grande échelle comme l’exploitation minière, l’appréhension des canaux et l’excavation sous-marine. Leur taille et leur poids importants les rendent déraisonnables pour les petits travaux et les petits espaces.
2. Excavatrices compactes
Les pelles compactes ont des flèches et des godets orientés vers l’opérateur. Cette configuration permet aux accessoires de s’étendre au-dessus de la cabine plutôt qu’autour d’elle. Par conséquent, l’excavatrice peut gérer plus efficacement les virages difficiles et les espaces étroits.
Les pelles compactes sont idéales pour les applications avec des objets éloignés les uns des autres et un espace minimal. Ils sont souvent utilisés pour des tâches telles que le nettoyage de site, le creusement de piscine et l’enlèvement de débris. Cependant, ils sont moins fiables sur les surfaces glissantes et inégales.
3. Excavatrices sur pneus
Comme leur nom l’indique, les pelles sur pneus fonctionnent sur des roues plutôt que sur des chenilles. Cette configuration leur permet de manœuvrer plus efficacement l’asphalte, le béton et d’autres surfaces planes, tout en offrant les mêmes capacités de puissance. Par conséquent, elles sont l’excavatrice typique de choix pour les projets de travaux routiers.
Leur centre de gravité plus élevé leur confère moins de stabilité que les trains d’atterrissage à chenilles. Ils sont moins viables pour les projets impliquant un terrain accidenté.
4. Excavatrices sur chenilles
Contrairement aux pelles sur pneus, les pelles sur chenilles fonctionnent sur deux grandes voies. Ils sont bien adaptés aux applications de construction et d’exploitation minière lourdes. Ils peuvent niveler sans problème les collines et les paysages irréguliers.

Ces unités utilisent des mécanismes d’alimentation hydraulique pour soulever la terre lourde et les débris. Bien que plus lentes que les autres excavatrices, les pelles sur chenilles offrent une stabilité et un équilibre impressionnants sur les terrains accidentés. Leur orientation chaîne et roue leur permet d’escalader et de glisser en toute sécurité sur les collines. Ils exercent également une pression au sol inférieure à celle des machines à roues.
5. Excavatrices à longue portée
Les pelles hydrauliques à longue portée sont dotées d’une flèche et d’un bras extensibles, ce qui permet aux opérateurs de manœuvrer facilement dans des endroits difficiles d’accès. Beaucoup peuvent atteindre plus de 100 pieds horizontalement. Ils peuvent s’attaquer à des projets de démolition difficiles, tels que la destruction de murs au-dessus de plans d’eau.
Vous pouvez également connecter différents accessoires au bras pour effectuer d’autres tâches telles que le broyage, la coupe et le cisaillement. Comme vous pouvez probablement l’imaginer, ces machines massives sont moins pratiques pour les petits espaces restreints.

Une trancheuse est un type d’équipement de terrassement lourd qui creuse exactement ce que son nom suggère - une tranchée avec des parois lisses et une base plate. Une tranchée est une excavation étroite créée sous la surface du sol. Selon l’OSHA, les tranchées ont une largeur maximale de 15 pieds. En règle générale, leur profondeur dépasse leur largeur.
Les trancheuses sont principalement utilisées pour créer des tranchées pour :
- Installer, réparer et entretenir des tuyaux.
- Pose de câbles ou de fils électriques.
- Mise en place des conduites de drainage, de plomberie et d’égouts.
La taille d’une trancheuse peut aller d’un grand modèle autoporté à un accessoire pour un tracteur ou une chargeuse compacte. Il est doté d’une chaîne métallique avec des dents en acier à haute résistance. Ces composants permettent à la trancheuse de creuser dans le sol pour soulever et déplacer de grandes quantités de matériaux. Les trancheuses peuvent déchirer la terre densément tassée et les lourdes racines des arbres en raison de leur taille et de leur force immenses.
Voici quelques différents types de trancheuses et comment elles fonctionnent.
1. Trancheuses à conducteur marchant
Les trancheuses à conducteur marchant sont généralement abordables, économiques et écologiques, ce qui réduit les perturbations environnementales. Ils nécessitent une commande manuelle avec un ensemble de poignées pour la direction. Bien qu’ils justifient un travail plus physique, ils peuvent facilement manœuvrer dans des espaces compacts. Ils causent également des dommages minimes au terrain.
Étant donné que ce type de trancheuse offre moins de puissance, il est judicieux que vous ne creusiez qu’une tranchée étroite de quelques pieds de profondeur. Il est trop léger pour les applications à haute puissance.
2. Trancheuses autoportées

Les trancheuses autoportées sont généralement plus grandes que leurs homologues à conducteur marchant. Ils peuvent produire des tranchées plus profondes, plus larges et plus longues à des vitesses plus élevées. Ils fonctionnent bien pour les projets nécessitant de plus grandes profondeurs d’excavation, une grande puissance et des terrains plus difficiles comme les sols rocheux ou les trottoirs. Contrairement aux modèles à conducteur marchant qui ne produisent qu’environ 13 à 25 chevaux, de nombreuses trancheuses autoportées génèrent environ 50 chevaux.
Si vous avez besoin de louer de l’équipement pour des travaux plus importants et que vous n’avez pas de restrictions d’espace, une trancheuse autoportée peut être votre meilleure option. Bien que les trancheuses autoportées puissent gérer efficacement les terrains accidentés, tout en nécessitant moins de main-d’œuvre physique de la part de l’opérateur, leur taille les rend inadaptées aux petits chantiers et aux espaces restreints. Ils ont également tendance à couper avec moins de précision.
Méthodes de coupe de la trancheuse
Les trancheuses à conducteur marchant et autoportées sont disponibles en deux types de coupe :
- Roue : Une trancheuse sur pneus contient un disque où différentes pièces de coupe, telles que des scies, des bêches et des pelles, peuvent être installées. Ces composants de coupe sont disponibles en différents matériaux et formes, en fonction des exigences du travail et du terrain. Les trancheuses sur pneus peuvent extraire des sols durs et meubles. Beaucoup peuvent briser la chaussée, le béton et la pierre plus rapidement et plus précisément que les marteaux hydrauliques.
- Chaîne : Une trancheuse à chaîne contient une barre ou un bras avec une chaîne dentée ressemblant à une tronçonneuse. Il est doté d’une courroie ou d’une chaîne qui creuse des tranchées profondes et étroites et coupe les sols durs. Les éléments de coupe qui peuvent être installés sur la chaîne, ainsi que la longueur et l’épaisseur de la lame, peuvent varier en fonction de l’application. Une trancheuse à chaîne peut manœuvrer à différentes profondeurs, angles et terrains. Les trancheuses à chaîne offrent également plus de contrôle sur la profondeur de coupe que les trancheuses sur roues.
Bien que les trancheuses et les excavatrices aient des objectifs similaires, quelques facteurs les distinguent.
1. Qualité de coupe
Le type de fossé et la qualité du travail sont probablement les différenciateurs les plus évidents entre les excavatrices et les trancheuses. Les dents du godet de l’excavatrice produisent une fosse déchiquetée avec une base et des parois inégales. Parce que l’excavatrice crée un fossé avec un dessus considérablement plus large que le bas, vous vous retrouvez avec un remblai substantiel.
Pendant ce temps, une trancheuse peut creuser des tranchées lisses et droites. La machine a des parois verticales et des fonds plats, ce qui permet de creuser des tranchées plus propres et plus précises. La plupart des trancheuses produisent des coupes plus nettes que les excavatrices, même sur des terrains particulièrement rocheux. Les dents sur le bras de la trancheuse peuvent rapidement ramasser de petits fragments de roche tout en gardant tout propre.
2. Efficacité

Les trancheuses ont tendance à faire le travail plus efficacement que les excavatrices. Une trancheuse peut rapidement produire une tranchée et déposer le remblai de chaque côté. L’équipe peut ensuite suivre derrière avec un bulldozer, en poussant le remblai dans la tranchée. La plupart des trancheuses peuvent facilement s’attaquer à des roches lourdes et à des sols denses.
Une excavatrice crée de gros morceaux de matériau qui ne peuvent pas être réutilisés immédiatement. Les travailleurs doivent généralement transporter des remblais utilisables, ce qui prolonge le temps et le coût du travail. Contrairement aux trancheuses, les godets d’excavatrice ont du mal à s’adapter aux terrains rocheux. Cela signifie que la roche doit être transportée, pulvérisée par un concasseur de roches, puis ramenée sur le site pour servir de remblai.
Le temps presse lorsqu’il s’agit de projets de construction et d’aménagement paysager. Dans de nombreux cas, une machine de creusement de tranchées peut accomplir des tâches plusieurs fois plus rapidement qu’une excavatrice.
3. Polyvalence
Bien que les excavatrices ne soient pas aussi rapides que leurs homologues creuses de tranchées, elles sont plus polyvalentes. Les excavatrices peuvent s’adapter à de nombreux types de terrains et créer des tranchées inclinées. Leurs roues leur permettent de manœuvrer sur du béton rugueux et inégal, de l’asphalte et de multiples types de sols.
Ils peuvent également creuser beaucoup plus profondément que les excavatrices. Pour mettre les choses en perspective, les trancheuses creusent généralement entre 1 et 18 pieds de profondeur, selon la taille de la machine. La plupart des excavatrices peuvent atteindre des profondeurs de plus de 40 pieds. Une excavatrice est la grande gagnante si vous devez creuser une tranchée plus large et plus profonde.
De plus, les excavatrices sont d’excellentes multitâches. Par exemple, vous pouvez creuser une tranchée, puis remplacer les accessoires par une autre application.
D’un autre côté, les trancheuses sont plus limitées dans leurs réglages. Par rapport aux excavatrices, elles ont tendance à être moins efficaces à des profondeurs, des largeurs et des conditions de sol variables. Cela les rend peu pratiques pour les projets d’excavation complexes et ceux qui nécessitent de passer d’une tâche à l’autre.
Avant de décider de louer une trancheuse ou une excavatrice pour votre projet, il est important de penser à votre chantier, aux spécifications de creusement, au budget et à d’autres facteurs. Voici quelques considérations lors du choix du bon équipement de terrassement.
1. Conditions de travail
Pensez à la zone dans laquelle vous allez travailler, en particulier en termes d’espace limité et de terrain. Ces variables peuvent vous aider à déterminer la taille et les besoins en énergie de votre équipement. Si vous travaillez avec un sol meuble, un trottoir ou un parking fini, ou une autre surface sensible, vous pourriez vous tourner vers une excavatrice plus légère qui ne fera pas de ravages sur le terrain.
De plus, envisagez un modèle plus petit si votre chantier dispose d’un espace restreint en raison d’obstacles, tels que des arbres et des bâtiments voisins. Une excavatrice avec un déport arrière minimal ou nul peut contourner efficacement ces obstacles. Optez pour un godet plus petit et de haute précision si vous devez travailler autour de lignes et de tuyaux souterrains.
Si vous travaillez dans un espace spacieux avec peu ou pas d’obstacles - et que vous avez besoin de plus de puissance pour des travaux à plus grande échelle - choisissez un modèle d’excavatrice ou de trancheuse plus grand pour gérer ces tâches plus efficacement.
2. Composition du sol
Les conditions du sol influenceront la quantité d’énergie nécessaire pour le travail. Les excavatrices peuvent s’enfoncer plus profondément dans la terre que les trancheuses, ce qui les rend idéales pour creuser des trous plus profonds dans une terre dense. Si le sol est recouvert de roches, de chaussée ou de glace, la machine peut avoir besoin d’une pioche ou d’un marteau pour pénétrer dans le matériau.
De plus, le godet doit supporter le poids du sol. Les sols avec des roches lourdes ou de l’argile nécessiteront des godets robustes, tandis que des godets légers devraient suffire pour un sol sec ou du sable léger.
3. Profondeur et largeur de creusement

Le type et la taille du trou que vous creusez joueront un rôle fondamental dans votre décision. Choisissez une trancheuse si vous creusez une tranchée étroite d’au moins 15 pouces de large. Par exemple, vous pouvez utiliser cette machine pour créer une petite ouverture dans le sol pour la pose de tuyaux.
Pendant ce temps, une excavatrice est plus pragmatique pour des spécifications de largeur et de profondeur plus grandes. De plus, plus le trou que vous creusez est large, plus vous aurez besoin de puissance. La taille du godet de l’excavatrice déterminera la largeur de l’espace.
Cela signifie que lors de la construction d’un fossé plus large et plus profond, l’unité doit être suffisamment grande et puissante pour gérer un godet plus grand. Bien que vous puissiez utiliser plusieurs fois une excavatrice avec un godet plus petit, cela prendrait beaucoup plus de temps que nécessaire.
4. Budget
Le budget a tendance à être une préoccupation majeure lors de l’achat d’équipement, car vous devez tenir compte des coûts d’entretien et de stockage. Cependant, cela devrait toujours être pris en compte dans votre décision lors de la location d’une trancheuse ou d’une excavatrice.
Dans la plupart des cas, plus l’équipement est volumineux, plus les frais de location sont élevés. Vous n’obtiendrez pas un retour sur investissement optimal si une machine est excessive pour votre projet. Essayez de choisir la plus petite machine possible qui remplit la tâche avec succès.
Par exemple, supposons que vous deviez creuser le sol d’un fossé profond dans une zone compacte où une excavatrice de taille standard ne conviendrait pas. Dans ce cas, il est judicieux de louer une mini-pelle. De même, vous feriez mieux de louer une petite trancheuse à conducteur marchant si vous n’avez besoin de creuser qu’une tranchée de 3 à 4 pieds.
5. Projet
La profondeur et la largeur d’excavation sont des considérations essentielles lors du choix d’un équipement de location. Cependant, si le projet implique plusieurs tâches, creuser n’est qu’un aspect de la décision. En plus de creuser, vous devrez peut-être également déplacer de la terre, des roches et d’autres matériaux sur le chantier. Comme nous l’avons vu précédemment, les excavatrices sont incroyablement flexibles pour les applications polyvalentes.

Si votre projet justifie plusieurs tâches sans nécessiter la puissance supplémentaire d’une tractopelle, envisagez de louer une excavatrice compacte à chargeuse compacte. Cette solution est réalisable pour les petits chantiers où il est nécessaire de creuser et de niveler la zone pour former le terrain souhaité. Pendant ce temps, les excavatrices tractopelles sont meilleures pour les grands projets qui nécessitent plusieurs accessoires d’équipement.
Quels que soient vos besoins en matière d’excavation ou de terrassement, les nombreux accessoires disponibles pour différentes pelles en font un incontournable pour les projets polyvalents.
Pour vous aider à déterminer si vous devez louer une trancheuse ou une excavatrice pour votre projet, nous examinerons certaines utilisations populaires de chaque machine. Nous recommandons de louer une trancheuse pour les applications suivantes :
- Découpe de surfaces rocheuses : Les trancheuses sur pneus sont idéales pour couper les terrains tenaces comme la chaussée, le béton et la roche. Ils sont idéaux lorsque vous devez créer des tranchées droites et propres. Ils peuvent également gérer des projets de remplacement de patchs et de joints sur les rues et les autoroutes.
- Couper et couper les racines des arbres : La lame d’une trancheuse peut agir comme une lame de tondeuse à gazon rotative pour trancher les racines des plantes et des arbres.
- Projets de drainage : Au lieu de creuser plusieurs pieds de terre, vous pouvez utiliser une trancheuse pour créer des tranchées pour le ruissellement de l’eau ou des eaux usées. Une trancheuse portable vous permet de creuser le sol afin que la tuyauterie d’irrigation puisse passer sous terre.
- Pelletage : Une petite trancheuse à conducteur marchant est utile pour les projets de creusement rapides nécessitant des profondeurs de 3 à 4 pieds.
- Applications utilitaires : Les trancheuses peuvent creuser la terre pour que vous puissiez faire passer des tuyaux, des fils ou des câbles sous terre. Ils peuvent également creuser le sol lorsque vous devez atteindre ces composants pour l’enlèvement, l’entretien ou la réparation.
De plus, voici quelques utilisations standard pour les excavatrices :

- Manutention des matériaux : En renforçant votre pelle à l’aide d’une pince, vous pouvez répondre à diverses exigences en matière de manutention. Vous pouvez soulever et transporter des matériaux qu’un accessoire de godet standard ne serait pas en mesure de contenir, tels que de gros tuyaux, des rochers et des rochers.
- Terrassement et enlèvement des débris : L’excavation et le terrassement sont peut-être les utilisations les plus courantes des excavatrices. Qu’il s’agisse de creuser des trous ou des tranchées, de niveler un terrain ou d’effectuer des tâches générales d’aménagement paysager, son godet et ses dents peuvent creuser et ramasser sans problème des matériaux comme la terre, la roche et la terre. Vous pouvez creuser une tranchée pour établir une fondation, installer de la tuyauterie ou des fils ou créer une zone de plantation de graines. Une excavatrice équipée d’une pince peut dégager les matériaux du chantier, ce qui en fait un outil idéal pour l’enlèvement des débris.
- Démolition : Vous pouvez équiper votre excavatrice d’un accessoire de brise-roche pour effectuer différentes tâches de démolition, comme casser du béton ou de la pierre.
- Excavation souterraine et sous-marine : Les excavatrices peuvent creuser des passages souterrains, également appelés tunnels. L’équipement de la machine avec des accessoires de godet et de tarière peut donner des résultats optimaux. De plus, certaines pelles peuvent travailler dans l’eau, en particulier lorsqu’elles sont calées avec des bras de fixation allongés et des chaînes à rouleaux.
- Foresterie : Une excavatrice peut rationaliser les projets forestiers en déplaçant, coupant et cisaillant les branches pour créer des voies d’accès. Il existe de nombreux accessoires, comme des broyeurs et des cisailles, pour la manipulation d’arbres et d’autres matériaux forestiers.
Nous vous recommandons de louer une trancheuse si :
- Vous devez faire des coupes droites, nettes et précises.
- Vous creusez une petite tranchée ou vous devez terminer rapidement de petits projets.
- Votre projet ne nécessite pas d’alterner entre plusieurs tâches.
Nous vous conseillons de louer une excavatrice si :
- Vous creusez une tranchée plus large et plus profonde.
- Vous passez d’une tâche à l’autre tout au long du projet.
- Vous travaillez sur un projet plus important et plus long.
Que vous cherchiez à louer une trancheuse ou une excavatrice, vous pouvez trouver des machines de qualité chez Cat Rentals. Vous pouvez profiter des avantages suivants lorsque vous nous choisissez pour vos besoins en location d’équipement :
- Accès à un vaste inventaire d’équipements méticuleusement inspectés et entretenus
- Options rentables et conditions de location flexibles
- La possibilité d’essayer avant d’acheter
Notre équipement de location comprend les dernières technologies et fonctionnalités pour des projets plus productifs. De plus, notre réseau de concessionnaires fiable vous garantit de recevoir des conseils et un soutien d’experts à chaque étape du processus de location. Parcourez notre sélection de trancheuses et d’excavatrices de location et demandez un devis rapide dès aujourd’hui.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage