Monte-personnes et échelles

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Qu’est-ce qui est le mieux : un ascenseur ou une échelle ? Vous devez vous poser cette question avant d’entreprendre toute application de construction ou d’infrastructure réseau. Les exigences d’un projet peuvent obliger vos conducteurs à atteindre des endroits élevés, et il est important de choisir l’équipement qui leur permettra de travailler efficacement et en toute sécurité.

Alors qu’une échelle peut être un excellent outil pour certaines applications difficiles d’accès, la dernière technologie donne à la location d’ascenseurs un avantage dans presque toutes les situations. La polyvalence et la robustesse sont essentielles lorsque vous travaillez sur des projets très exigeants, alors tenez compte de ces avantages avant de choisir un ascenseur ou une échelle.

Capacité supérieure

De nombreux nacelles élévatrices sont conçues pour blocage des charges plus importantes que leurs homologues à échelle. Par exemple, certaines des échelles les plus solides peuvent supporter entre 300 et 350 livres, tandis que divers ascenseurs peuvent transporter des travailleurs et des équipements pesant jusqu’à 2 000 livres. Ce niveau supérieur de capacité rend les nacelles élévatrices plus sûres et plus efficaces pour les applications plus importantes. Ils ont également tendance à être plus robustes, ce qui donne aux travailleurs la tranquillité d’esprit lorsqu’ils assument de nouvelles tâches.

Diversité

Un autre avantage des ascenseurs est qu’il existe de nombreux types différents disponibles. En fonction du projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez choisir le type de plate-forme élévatrice qui répond à vos besoins.

Parmi les options les plus courantes, citons les nacelles à ciseaux et les nacelles à flèche. Alors que les nacelles à ciseaux sont idéales pour soulever les travailleurs directement afin qu’ils puissent effectuer l’entretien des fenêtres et des bâtiments, les nacelles à flèche offrent un moyen plus sûr et plus facile d’atteindre les petits espaces. Les dispositifs verticaux de levage de personnel sont également efficaces pour certaines applications verticales.

Mobilité

Les échelles peuvent être encombrantes et encombrantes, ce qui les rend difficiles à déplacer et à transporter sur les chantiers. Les ascenseurs, en revanche, ont tendance à avoir une meilleure mobilité. Si vous devez déplacer votre élévateur d’un endroit à un autre, il est facile de le manœuvrer sur une surface plane tout en préservant la sécurité de l’utilisateur.

Certains dispositifs de levage sont même conçus pour fonctionner sur un terrain accidenté, ce qui leur confère un avantage sur les chantiers extérieurs.

Fonctions de sécurité

Les échelles traditionnelles ont tendance à être instables et n’offrent aucun filet de sécurité en couche de cémentation d’accident. La plupart des monte-personnes d’aujourd’hui sont équipés de dispositifs de sécurité haut de gamme pour protéger les opérateurs de tout risque.

Avec l’équipement et les mécanismes de sécurité appropriés, vos travailleurs peuvent travailler à presque n’importe quelle hauteur sans risque élevé de blessure. Parmi les caractéristiques et éléments courants, citons les faisceaux de sécurité, les alarmes, la commande de vitesse et les rampes de sécurité.

Coûts réduits

Les risques pour la sécurité sont des responsabilités qui ont tendance à coûter cher à long terme. En investissant dans la technologie de nacelle élévatrice, vous pouvez protéger vos employés et vos finances en même temps. Au lieu d’attendre qu’un accident se produise sur place, vous pouvez louer des équipements fiables qui vous aideront à le prévenir. Ce niveau de sécurité supplémentaire pourrait également constituer un énorme avantage pour votre budget.

Louez des nacelles élévatrices auprès de Cat Rentals℠

Un nacelle élévatrice est un choix supérieur pour les professionnels travaillant dans des espaces élevés ou étroits. Chez Cat Rentals℠, nous proposons une sélection de locations d’ascenseurs de grandes marques afin que vous puissiez répondre aux besoins de vos projets à court et à long terme. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis ou à consulter notre stock de location pour en savoir plus. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous joindre au 1-800-RENT-CAT.

Trouvez des locations Cat près de chez vous

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies