Comment choisir la bonne location de pilonneuse pour le compactage du sol
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Votre chantier a-t-il besoin d’un petit outil puissant pour compacter rapidement le sol ? Des pilonneuses sont construites pour ce travail. Ce sont des machines légères que vous pouvez diriger à la main tout en délivrant une force puissante pour comprimer le sol. Vous voudrez louer une pilonneuse pour la réparation de routes, les travaux de tranchées, les fondations et tout travail nécessitant un sol solide et plat.

Comment fonctionnent les pilonneuses

Une pilonneuse est un outil de compactage du sol alimenté au gaz, au diesel ou à l’électricité. Il entraîne une plaque de haut en bas, frappant le sol 750 fois par minute. Cela crée un fort impact dans une petite zone. La plupart des pilonneuses pèsent de 75 à 120 livres, ce qui signifie qu’un seul travailleur peut les faire fonctionner.

Types de pilonneuses que vous pouvez louer

Pilonneuses à 2 temps : Ces modèles utilisent un moteur à deux temps de conception simple et puissante. Ils délivrent plus de coups par minute et ont la course de chaussure la plus longue, ce qui signifie que la plaque de compactage se déplace plus loin à chaque frappe. Cet impact plus profond aide à maintenir les performances à haute altitude, où la puissance du moteur peut chuter en raison de la raréfaction de l’air. 

Pilonneuses à 4 temps : Le type le plus courant sur les chantiers, ces pilonneuses fonctionnent à l’essence. Beaucoup sont propulsés par le moteur fiable Honda GX100. Le principal inconvénient est que les pilonneuses à 4 temps peuvent perdre de la puissance à des altitudes plus élevées parce qu’elles dépendent de l’admission d’air pour la combustion.

Pilonneuses à batterie : Ces unités électriques ne produisent aucune émission, elles sont donc idéales pour les espaces restreints ou intérieurs mal ventilés. Ils sont silencieux, ce qui les rend utiles près des hôpitaux, des écoles ou des bureaux. Les pilonneuses à batterie fournissent la même force de compactage que les modèles à gaz, mais avec moins de vibrations, moins de stress pour les travailleurs et des démarrages faciles par bouton-poussoir. Ils nécessitent également peu ou pas d’entretien.

Comment choisir le bon pilon

Pour la plupart des travaux, un pilonneur à 4 temps est le meilleur choix. Il est efficace, fiable et répond aux normes d’émissions actuelles. Parce qu’il lubrifie à travers le carter au lieu de brûler de l’huile, il fonctionne plus proprement et évite l’accumulation de carburant.

Cependant, d’autres options peuvent être meilleures dans certains cas :

  • Choisissez une pilonneuse à 2 temps pour les hautes altitudes où elle fonctionne de manière plus fiable.
  • Choisissez une pilonneuse à batterie pour réduire la consommation de carburant, réduire le bruit et protéger l’environnement sans perdre en performance.

Pensez aussi à la marque. En choisissant un nom de confiance comme Wacker Neuson, Multiquip ou Weber , vous obtenez un équipement sûr et fiable.

Louez des pilonneuses chez Cat Rentals℠

Pour la plupart des entreprises de construction, la location est le moyen le plus rentable d’obtenir la bonne pilonneuse. Cat Rentals℠ propose des outils de compactage de sol de haute qualité de marques de confiance. Vous pouvez louer pour une journée, une semaine, un mois ou plus. Notre équipe vous aidera à choisir la bonne taille et la bonne catégorie de poids pour votre travail.

Parcourez notre sélection complète de pilonneuses et d’autres équipements de compactage.

Trouvez une succursale Cat Rentals près de chez vous ou demandez un devis rapide.

FAQ sur les pilonneuses

Q : Que fait un pilon ?

R : Une pilonneuse compacte le sol avec des coups rapides et à fort impact, ce qui rend le sol stable pour la construction.

Q : Quel type de pilon convient le mieux à la plupart des travaux ?

R : La plupart des entrepreneurs préfèrent les pilonneuses à 4 temps parce qu’elles sont efficaces et fiables.

Q : Où dois-je utiliser un pilon alimenté par batterie ?

R : Les pilonneuses à batterie sont idéales dans les espaces restreints, à l’intérieur ou à proximité d’endroits sensibles au bruit et aux émissions.

Q : Pourquoi louer plutôt qu’acheter ?

R : La location permet d’économiser de l’argent, d’éviter les coûts d’entretien et d’essayer différents modèles avant d’acheter.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies