Monte-personnes et échelles
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Qu’est-ce qui est le mieux : un ascenseur ou une échelle ? Vous devez vous poser cette question avant de vous lancer dans une demande de construction ou de services publics. Les exigences d’un projet peuvent obliger vos opérateurs à atteindre des endroits élevés, et il est important de choisir l’équipement qui leur permettra de travailler à la fois en toute sécurité et efficacement.

Bien qu’une échelle puisse être un excellent outil pour certaines applications difficiles d’accès, les dernières technologies donnent à la location d’ascenseurs un avantage dans presque toutes les situations. La polyvalence et la robustesse sont essentielles lorsque vous travaillez sur des projets à forte demande, alors tenez compte de ces avantages avant de choisir un ascenseur ou une échelle.

Plus grande capacité

De nombreux nacelles élévatrices sont conçues pour supporter des charges plus importantes que leurs homologues à échelle. Par exemple, certaines des échelles les plus solides peuvent supporter entre 300 et 350 livres, tandis que divers élévateurs peuvent transporter des travailleurs et des équipements pesant jusqu’à 2 000 livres. Ce plus grand niveau de capacité rend les nacelles élévatrices plus sûres et plus efficaces pour les applications plus importantes. Ils ont également tendance à être plus robustes, ce qui donne aux travailleurs la tranquillité d’esprit lorsqu’ils assument de nouvelles tâches.

Diversité

Un autre avantage des ascenseurs est qu’il en existe de nombreux types différents. En fonction du projet sur lequel vous travaillez, vous pouvez choisir le type de nacelle élévatrice qui répond à vos besoins.

Certaines des options les plus courantes incluent les nacelles à ciseaux et les nacelles élévatrices. Alors que les nacelles à ciseaux sont idéales pour soulever les travailleurs vers le haut afin qu’ils puissent effectuer l’entretien des fenêtres et des bâtiments, les nacelles élévatrices offrent un moyen plus sûr et plus facile d’atteindre les petits espaces. Les monte-personnes verticaux sont également efficaces pour certaines applications verticales.

Mobilité

Les échelles peuvent être encombrantes et encombrantes, ce qui les rend difficiles à déplacer et à transporter sur les chantiers. Les ascenseurs, en revanche, ont tendance à avoir une meilleure mobilité. Si vous devez déplacer votre élévateur d’un endroit à un autre, il est facile de le manœuvrer sur une surface plane tout en préservant la sécurité de l’opérateur.

Certains élévateurs sont même conçus pour fonctionner sur des terrains accidentés, ce qui leur donne un avantage sur les chantiers extérieurs.

Caractéristiques de sécurité

Les échelles traditionnelles ont tendance à être instables et n’offrent aucun filet de sécurité en cas d’accident. La plupart des monte-personnes d’aujourd’hui sont équipés de dispositifs de sécurité haut de gamme pour protéger les opérateurs de tout risque.

Avec l’équipement et les mécanismes de sécurité appropriés, vos travailleurs peuvent travailler à presque n’importe quelle hauteur sans risque élevé de blessure. Parmi les caractéristiques et les articles courants, citons les harnais de sécurité, les alarmes, le contrôle de la vitesse et les garde-corps de sécurité.

Coûts réduits

Les risques pour la sécurité sont des passifs qui ont tendance à être coûteux à long terme. En investissant dans la technologie des nacelles élévatrices, vous pouvez protéger vos employés et vos finances en même temps. Au lieu d’attendre qu’un accident se produise sur place, vous pouvez louer de l’équipement digne de confiance qui vous aidera à le prévenir. Ce niveau de sécurité supplémentaire pourrait également constituer un énorme avantage pour votre budget.

Louez des nacelles élévatrices chez Cat Rentals℠

Une nacelle élévatrice est un choix supérieur pour les professionnels travaillant dans des espaces hauts ou étroits. Chez Cat Rentals℠, nous proposons une sélection de locations d’ascenseurs de grandes marques afin que vous puissiez répondre aux besoins de vos projets à court et à long terme. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis ou à consulter notre inventaire locatif pour en savoir plus. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous joindre au 1-800-RENT-CAT.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies