Choisir la pelle hydraulique de location de taille adaptée à votre projet
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Une excavatrice est une pièce de base de la machinerie sur de nombreux chantiers de construction car elle est si polyvalente. Qu’il s’agisse de petites tâches comme la plantation d’arbres, la démolition et le creusement de tranchées à grande échelle, une excavatrice peut vous aider à accomplir le travail efficacement. Aussi diverses que soient les applications des excavatrices, il est logique que ces machines soient disponibles en plusieurs tailles.  

Les plus petites excavatrices sont juste assez grandes pour les travaux d’excavation de précision, tandis que les plus grandes sont d’énormes bêtes de somme industrielles qui peuvent rapidement déplacer des quantités substantielles de terre et de matériaux. Si l’excavatrice dont vous avez besoin se situe quelque part entre ces deux extrêmes, vous vous demandez peut-être comment choisir la bonne taille de machine. Pour répondre à cette question, vous devez comprendre les différentes options de taille disponibles et les facteurs qui entrent dans le choix de celle qui vous convient.

Aller à une section :

Spécifications de taille pour les excavatrices

Avant d’examiner les différentes tailles d’excavatrices, il est utile de considérer exactement ce que nous entendons par taille. Lorsque nous comparons les tailles d’excavatrices, nous pouvons aborder quelques aspects de ces machines, notamment :

  • Poids : La principale façon dont vous verrez les tailles est en termes de poids ou de poids en ordre de marche. Le poids en ordre de marche d’une excavatrice est le poids total de l’excavatrice lorsqu’elle est remplie de carburant et qu’elle contient un conducteur. Le poids en ordre de marche peut varier considérablement d’un modèle d’excavatrice plus petit à plus grand. Il s’agit d’une spécification importante à prendre en compte car elle peut avoir un impact sur le transport, l’effet de la machine sur le terrain et ce dont le modèle est capable.
  • Dimensions : Une autre façon de comprendre la taille est les mesures dimensionnelles d’un équipement, c’est-à-dire l’espace physique qu’il occupe en longueur, en largeur et en hauteur. Il s’agit d’un facteur important pour déterminer si une excavatrice peut s’adapter confortablement au stockage, au transport ou sur un chantier.
  • Déport arrière : Une autre caractéristique qui peut avoir un impact sur l’espace occupé par une excavatrice est sa conception à déport arrière. Sur les excavatrices à déport arrière conventionnel , la maison s’étendra au-delà des chenilles lorsqu’elle tournera. Sur les modèles à déport arrière réduit ou nul, la maison ne s’étendra pas au-delà des chenilles ou ne s’étendra qu’un peu et, par conséquent, constitue un bon choix pour les espaces restreints. 

D’autres facteurs, tels que la configuration des accessoires, peuvent également avoir un impact sur la taille et la capacité d’une excavatrice. Tous ces facteurs sont importants à prendre en compte pour choisir la bonne pelle et les bons accessoires pour votre application. 

Quelles sont les différentes tailles de pelles ?

Chaque modèle d’excavatrice aura ses propres spécifications, mais nous pouvons regrouper les modèles d’excavatrice en quatre catégories de taille générale : mini, petite, moyenne et grande. Chaque classe de taille offre ses propres caractéristiques et avantages.

1. Mini-pelles

Les mini-pelles sont la plus petite option sur le marché. En 2016, les mini-pelles sont devenues le segment le plus important du marché des excavatrices. Certaines des plus petites mini-pelles peuvent passer par une porte.  Les minipelles hydrauliques Cat® pèsent entre 1 et 10 tonnes. Certaines des mini-pelles les plus populaires sur le marché de l’équipement lourd pèsent entre 3 et 4 tonnes. 

Les mini-pelles sont idéales lorsque vous avez besoin de quelque chose de compact et de léger pour vous déplacer sur un chantier. Bien sûr, les mini-pelles sont limitées dans leur capacité et leurs performances par rapport aux modèles plus grands, elles ne seront donc pas en mesure de gérer tous les travaux. 

Pour les travaux qui ne nécessitent pas une excavatrice plus grande, une mini-pelle peut être préférable car elle est plus légère. Cela signifie qu’ils sont plus faciles à transporter, offrent une meilleure économie de carburant et seront plus doux sur le terrain, laissant des marques de piste moins prononcées. Les mini-pelles sont également un meilleur choix pour naviguer dans des espaces restreints, ce qui en fait des machines précieuses pour les chantiers dans les zones résidentielles ou urbaines. De plus, les mini-pelles offrent une meilleure précision pour creuser là où il y a des lignes ou des tuyaux utilitaires à proximité qui doivent être laissés intacts.

Parmi les travaux pour lesquels les mini-pelles sont utilisées, citons :

  • Emplois à l’intérieur
  • Réparation de conduites d’égout
  • Petits projets de démonstration
  • Déneigement
  • Aménagement paysager
  • Installation de spa, piscine et étang
  • Manutention des matériaux
  • Dessouchage
  • Excavation souterraine

2. Petites pelles

Les petites excavatrices, également appelées excavatrices compactes, sont encore miniatures par rapport aux excavatrices standard, mais elles sont plus grandes que les mini-pelles. Les modèles d’excavatrices à l’extrémité la plus grande de la catégorie des petites peuvent être appelés midi-excavatrices. 

Chaque fabricant a ses propres désignations en ce qui concerne les classes de taille. Ce que Caterpillar considère comme des petites excavatrices, ce sont celles qui pèsent moins de 32 tonnes. Certaines personnes préfèrent cette taille d’excavatrice aux minis, car elle offre toujours bon nombre des mêmes avantages tout en offrant un peu plus de puissance et de capacité. 

L’une des principales différences réside dans la quantité de puissance du moteur des mini-pelles et des petites excavatrices. Alors que les plus petites minipelles offrent une puissance similaire à celle d’une tondeuse autoportée résidentielle, les petites pelles peuvent avoir une puissance allant jusqu’à 130 dans le cas des petites pelles hydrauliques Cat. La quantité de puissance offerte par une excavatrice aura un impact direct sur la vitesse à laquelle elle peut se déplacer, remblayer et creuser. Les petites pelles peuvent également offrir une plus grande portée que les modèles mini.

Les petites pelles fonctionnent bien pour les mêmes travaux que les minis, comme l’aménagement paysager et l’installation de piscines, mais elles sont un meilleur choix lorsque le travail nécessite plus de puissance, de portée et de capacité de godet.

3. Excavatrices moyennes 

Certaines pelles tombent dans la catégorie principale des standard, moyennes ou moyennes. Ce sont quelques-uns des modèles d’excavatrices les plus polyvalents du marché. Ils sont toujours assez mobiles sur un chantier tout en offrant une puissance, une portée et une profondeur d’excavation plus importantes, ce qui les fait fonctionner pour une plus large gamme d’applications. Ils disposent également de l’hydraulique nécessaire à de nombreux accessoires d’outils de travail, ce qui ajoute à leur polyvalence.

 Le poids en ordre de marche des modèles de pelles moyennes Cat varie d’un peu moins de 22 tonnes à environ 38 tonnes. Cette taille plus grande signifie que les pelles hydrauliques moyennes sont les mieux adaptées aux grands chantiers. Cependant, certains modèles standard offrent toujours un encombrement relativement faible et la possibilité d’un déport arrière faible, voire nul. 

En raison de leur poids plus lourd, ces excavatrices peuvent déchirer un peu le terrain si elles sont utilisées sur des sols meubles ou des sites finis. À l’extrémité la plus lourde de la catégorie standard, les excavatrices peuvent être plus difficiles à stocker et à transporter, de sorte que certaines entreprises de construction peuvent préférer des excavatrices plus petites de taille moyenne.

Alors que les mini-pelles et les pelles compactes sont populaires dans les petits projets, les pelles moyennes sont plus populaires dans l’industrie de la construction. Surtout si l’on considère tous les accessoires que vous pouvez utiliser, les pelles hydrauliques standard sont des outils inestimables pour un large éventail d’applications lourdes, notamment :

  • Travaux d’utilité publique
  • Creusement de tranchées
  • Démolition
  • Enlèvement des débris
  • Construction de routes et de ponts
  • Construction de bâtiments

4. Grandes pelles

Les plus grandes pelles peuvent peser plus de 90 tonnes. Ces bêtes de somme industrielles ne sont pas aussi agiles que les modèles plus petits, mais ce qui leur manque en termes de mobilité, elles le compensent par des performances robustes. Les grandes pelles hydrauliques Cat offrent puissance , vitesse et efficacité énergétique.

Les grandes pelles ne sont pas sans inconvénients potentiels. Leur taille et leur poids signifient que le transport de grandes pelles nécessite une remorque ou un camion surdimensionné. Ces excavatrices causeront également plus de dommages au sol, c’est pourquoi vous ne les trouverez pas en activité sur des sites finis. Leur grande taille signifie que vous ne les trouverez pas non plus dans les zones urbaines ou résidentielles. Les excavatrices plus grandes ont tendance à avoir un déport arrière plus important car elles ont besoin de plus de contrepoids pour rester équilibrées, elles ne sont donc pas un bon choix pour une manœuvrabilité serrée.

Les complications qui accompagnent une machine plus grande en valent la peine si vous avez besoin de quelque chose pour vous aider dans des projets d’excavation à grande échelle. Les grandes pelles sont les mieux adaptées aux applications industrielles ou commerciales. Voici quelques exemples des travaux difficiles que ces machines massives peuvent accomplir :

  • Démolition à grande échelle
  • Chargement de camions
  • Projets de construction commerciale
  • Creusement de fondations pour bâtiments commerciaux
  • Terrassement à grande échelle
  • Creusement de mines
  • Installation de canalisations
De quelle taille d’excavatrice ai-je besoin ?

Une partie importante de la comparaison de la taille d’une excavatrice consiste à comprendre vos propres besoins et paramètres d’excavation. Il y a plusieurs facteurs importants que vous devez prendre en compte pour vous aider à louer la bonne excavatrice pour un travail particulier. Examinons chacun de ces facteurs afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. N’oubliez pas que dans chaque catégorie de taille, vous trouverez probablement plusieurs modèles parmi lesquels choisir, ce qui vous permettra de mieux cerner votre machine idéale.

1. Contraintes du chantier

Tout d’abord, vous devez tenir compte du chantier où vous travaillerez, en particulier en ce qui concerne le terrain et les contraintes d’espace. Connaître ces facteurs vous aidera à déterminer la taille et le niveau de finesse dont vous avez besoin de la part d’une excavatrice. Si vous travaillez sur des terrains meubles ou des surfaces finies comme les trottoirs et les parkings, vous devriez opter pour des modèles d’excavatrices plus légers qui n’infligeront pas de dommages. 

Vous devez également choisir des modèles plus petits si votre chantier est petit ou comporte des obstacles ou des dangers que vous devez éviter, tels que des arbres ou des bâtiments à proximité. Pour contourner ces obstacles, il faut une excavatrice dotée d’une mobilité adéquate et d’un balancement de queue faible ou nul. S’il y a des tuyaux souterrains et des lignes de services publics que vous devez éviter, un godet plus petit et plus précis est préférable.

Si votre travail se déroule dans un espace plus grand et plus ouvert où la compacité, la douceur et la maniabilité ne sont pas des préoccupations principales, vous êtes libre de choisir parmi des modèles plus grands qui peuvent être mieux adaptés au travail. Une excavatrice plus grande vous permettra de traverser le grand chantier plus rapidement et de gérer plus efficacement les travaux à grande échelle.

2. Exigences en matière d’entreposage et de transport

D’autres facteurs à prendre en compte sont les exigences de stockage et de transport qui varient d’une taille à l’autre. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace de stockage ou si vous avez besoin de machines facilement mobiles que vous pouvez déplacer d’un site à l’autre, vous devriez envisager des mini-pelles et des pelles compactes. 

Les excavatrices les plus faciles à transporter sont celles qui sont assez petites pour être transportées avec un camion de classe 1 ou de classe 2. Dans de nombreux États, le conducteur n’a même pas besoin d’un permis de conduire commercial (CDL) pour conduire l’un de ces camions. Le transport d’une excavatrice plus grande est un processus plus complexe qui nécessite généralement une grande remorque à plateau et des chargements surdimensionnés.

En termes d’espace de stockage, la plus petite mini-pelle ne prendra qu’environ 2 1/2 pieds de largeur et 5 pieds de hauteur, ce qui fait de ces machines quelque chose que vous pourriez installer dans un hangar ou une autre petite installation de stockage. À l’opposé, les plus grandes excavatrices nécessitent de grands espaces de stockage avec des plafonds ou des revêtements de plus de 12 pieds de haut.

Les petites pelles sont clairement plus faciles à stocker et à transporter, mais cela ne signifie pas qu’elles sont toujours le meilleur choix. Des excavatrices plus grandes sont un meilleur choix ou une nécessité dans certains cas si le projet nécessite plus de puissance et de capacité. Il convient également de noter que les problèmes de stockage et de transport sont beaucoup moins importants lorsque vous louez de l’équipement à court terme. 

3. Capacités nécessaires

L’une des considérations les plus importantes est les tâches que votre excavatrice doit accomplir sur le chantier. De quoi votre excavatrice doit-elle être capable en termes d’excavation, de chargement, de levage et d’autres tâches ? Lorsque vous comparez les excavatrices, tenez compte des spécifications suivantes, qui diffèrent d’un modèle à l’autre :

  • Profondeur d’excavation : à quelle profondeur votre excavatrice doit-elle aller lorsque vous creusez ? La profondeur d’excavation est une spécification clé que vous pouvez facilement vérifier lorsque vous examinez n’importe quel modèle d’excavatrice. La profondeur d’excavation est généralement liée à la taille de l’excavatrice, les petites excavatrices étant suffisantes pour creuser de petits trous pour l’aménagement paysager et d’autres applications légères, et les plus grandes excavatrices étant capables de creuser des trous beaucoup plus profonds pour une variété d’applications.
  • Portée : Vous devez également tenir compte de la portée d’une excavatrice. La portée de la flèche vous indique jusqu’où une excavatrice peut creuser lorsqu’elle est immobile. Une plus grande portée signifie une meilleure accessibilité, ce qui est nécessaire dans certaines situations. Cependant, cela peut également signifier un cycle d’excavation plus lent. Les pelles hydrauliques ayant la plus grande portée sont appelées pelles à longue portée et sont dotées d’une flèche et d’un bras allongés. 
  • Capacité de levage : Si vous utilisez votre excavatrice pour la manutention de matériaux, le terrassement ou le chargement et le déchargement de matériaux, vous devez faire attention à la capacité de levage et de charge. L’élévateur est important pour déterminer si l’excavatrice est capable de déposer des matériaux à l’arrière d’un camion à benne basculante ou à l’endroit où vous devez les déposer. 
  • Capacité de charge : La capacité de charge vous indique la quantité de matériaux que vous pouvez déplacer à la fois, ce qui peut avoir un impact majeur sur le temps qu’il vous faut pour terminer un travail. La quantité de matériau dépend à la fois du volume et du poids. Le poids que vous pouvez soulever dépend en grande partie du système de contrepoids, qui maintient la pelle hydraulique stable lorsqu’elle soulève une charge. Gardez à l’esprit que vous pourrez peut-être fixer différents godets qui peuvent en contenir plus si nécessaire, tant que votre excavatrice prend en charge ces accessoires. 
  • Configurations d’accessoires : les pelles sont rendues encore plus polyvalentes lorsque vous les équipez de différents accessoires. La taille et le modèle de l’excavatrice ainsi que ses capacités hydrauliques dicteront les accessoires que vous pouvez utiliser. En plus des godets, d’autres types d’accessoires comprennent des tarières, des marteaux, des rippers et plus encore.

4. Budget

Une autre préoccupation pratique dont vous devez tenir compte est votre budget. En général, plus l’excavatrice est grande, plus le prix est élevé. Les coûts d’exploitation seront également plus élevés. Cela signifie que la location d’une excavatrice plus grande est un investissement plus sérieux qu’une plus petite, donc si elle est exagérée par rapport à vos besoins, vous n’obtiendrez pas le retour sur investissement (ROI) que vous obtiendriez autrement avec une option légèrement plus abordable qui peut toujours faire le travail. 

Le budget a tendance à être plus préoccupant lorsque vous achetez une excavatrice. Dans ces cas, en plus du prix d’achat initial, vous devez tenir compte des coûts d’entreposage, d’entretien et de transport. C’est l’une des raisons pour lesquelles la location est une décision intelligente lorsque vous avez un travail qui nécessite une grande excavatrice.

Autres caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’une excavatrice

La taille n’est pas la seule chose qui distingue une excavatrice d’une autre. Il existe toute une série de caractéristiques qui distinguent certains fabricants les uns des autres et qui distinguent les modèles individuels. Par exemple, certains modèles d’excavatrices sont conçus pour être ergonomiques afin d’être plus confortables et faciles à utiliser pour le conducteur. Des fonctionnalités telles que les commandes réglables par joystick peuvent rendre l’utilisation plus facile et intuitive.

Une autre chose à considérer est le style du train de roulement. La plupart des excavatrices roulent sur des chenilles, certains modèles plus petits étant équipés de chenilles en caoutchouc et les plus grands équipés de chenilles en acier. Il est essentiel que les chenilles d’une pelle sur chenilles soient durables et bien adaptées à l’application. Vous pouvez également trouver sur le marché des pelles sur pneus , qui sont des options plus adaptées à la route. 

Pourquoi les exigences de taille font de la location une option précieuse

Lorsque vous envisagez différentes excavatrices, la question de savoir si vous devez acheter ou louer est essentielle. Ces deux options valent la peine d’être envisagées dans certains cas, mais vous constaterez que la location vous permet de déterminer exactement l’excavatrice dont vous avez besoin pour un travail particulier, tandis que l’achat vous oblige à opter pour la polyvalence avec une machine qui peut être moins qu’idéale sur certains travaux. 

Lors de l’achat, vous devez choisir une excavatrice suffisamment polyvalente pour fonctionner pour toutes les applications, ou du moins la plupart des applications pour lesquelles vous prévoyez de l’utiliser. Si vous achetez une excavatrice trop grande ou trop petite pour bon nombre de vos travaux, elle finira par prendre la poussière et accumuler des factures de stockage et d’entretien sans vous aider à obtenir un bon retour sur votre investissement. L’achat est le bon choix lorsque vous êtes sûr de pouvoir utiliser une excavatrice à maintes reprises pour une variété de travaux. 

Les entreprises suffisamment grandes peuvent choisir d’acheter deux tailles ou plus d’excavatrices pour leur flotte. Ce serait la bonne décision si vous avez régulièrement besoin d’une mini-pelle ou d’une pelle compacte pour certaines tâches et si vous avez également souvent besoin d’une pelle standard ou même grande pour d’autres tâches. Dans de nombreux cas, cependant, le bon choix est d’acheter le modèle d’excavatrice que vous savez que vous utiliserez beaucoup et de louer des modèles plus petits ou plus grands si vous rencontrez des travaux qui nécessitent quelque chose que votre excavatrice ne peut pas livrer. 

La location est idéale lorsque vous avez besoin d’un certain modèle d’excavatrice temporairement. Même si vous savez que vous aurez à nouveau besoin de cette même taille à l’avenir, la location est toujours plus rentable si vos besoins sont peu fréquents. La location vous évite de faire un investissement initial important en plus des responsabilités et des coûts associés au stockage, au transport et à l’entretien. De plus, la location vous donne l’occasion d’essayer l’équipement avant de décider si vous voulez faire un achat.

Location d’excavatrices chez Cat Rentals℠

Lorsque vous avez besoin d’une pelle hydraulique pour vous aider à faire le travail correctement et à temps, Cat Rentals est là pour vous aider. Cat Rentals est un réseau mondial avec plus de 1 300 succursales et le plus vaste inventaire de location de pelles Cat que vous trouverez.

Lorsque vous vous associez à Cat Rentals, vous aurez accès au vaste inventaire d’équipements lourds d’un concessionnaire, y compris la location de pelles hydrauliques et les accessoires d’outils  de travail pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre équipement. Les excavatrices de nos concessionnaires sont dotées des caractéristiques dont vous avez besoin et sont bien entretenues. Louez tout ce dont vous avez besoin auprès des personnes qui font tout ce qu’il faut aujourd’hui.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies