Pourquoi les équipements de construction sont jaunes ?
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les bulldozers, les chariots élévateurs, les grues, les excavatrices et d’autres types d’équipements de construction ont chacun des capacités uniques. Cependant, ils partagent un point commun : la couleur jaune.

Pourquoi les engins de chantier sont-ils jaunes ? Les principales raisons de ce choix de couleur sont :

  • Visibilité : Le jaune est une couleur vive qui attire l’attention. Des sept couleurs du spectre de la lumière visible, le jaune est l’une des plus visibles de loin, et c’est la couleur la plus visible dans l’obscurité. Le jaune se démarque également bien des autres couleurs, du sol, de la poussière et d’autres conditions.
  • Sécurité : Parce que le jaune est facile à voir, même dans des conditions difficiles, cette teinte vive fait une excellente couleur d’avertissement. La peinture jaune permet aux travailleurs et aux piétons de voir clairement les engins de construction et d’éviter ces machines. De cette façon, les employés et les piétons peuvent rester en sécurité sur les chantiers de construction ou à proximité.
  • Conscience : Le jaune est également perçu comme une couleur à haute énergie qui stimule l’activité mentale. Cette stimulation permet d’augmenter les niveaux d’énergie et de conscience chez les opérateurs de machines et les travailleurs de la construction, ce qui rend votre chantier plus sûr et plus productif.
  • Culture : Le jaune est la couleur de peinture standard pour les équipements de construction depuis des décennies, et les gens associent souvent la couleur jaune à la construction.
QU’EST-CE QUI REND LE JAUNE SI VISIBLE ?

La lumière se déplace en ondes de différentes longueurs et fréquences - ces différences déterminent la couleur que nous voyons. L’œil humain voit la couleur dans les longueurs d’onde de la lumière qui sont mesurées en nanomètres. Le spectre de couleurs visibles comprend le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et le violet (ROYGBIV) et varie de 380 nanomètres (violet) à 700 nanomètres (rouge). Les longueurs d’onde de la lumière jaune mesurent entre 570 et 590 nanomètres, ce qui fait du jaune une couleur très visible. 

Nos yeux perçoivent la couleur à travers des cellules photoréceptrices appelées cônes. Les cônes détectent la longueur d’onde d’une couleur et communiquent la couleur que nous voyons au cerveau. Certaines couleurs de longueur d’onde sont naturellement plus faciles à percevoir pour les yeux. Pendant la journée, le jaune est l’une des couleurs les plus faciles à voir pour nos yeux, juste derrière le vert.

En période de faible luminosité, les bâtonnets – un autre type de cellule photoréceptrice dans nos yeux – entrent également en jeu pour nous aider à voir. Lorsqu’il fait sombre ou que les conditions de visibilité sont mauvaises, nos bâtonnets et cônes détectent rapidement le jaune , même de loin, car c’est la couleur la plus visible dans ces circonstances. C’est pourquoi les équipements de construction jaunes sont idéaux. Comme l’œil humain peut détecter le jaune à travers les nuages de poussière, la brume, le brouillard, la neige et d’autres conditions de chantier difficiles. 

HISTOIRE DES MACHINES YELLOW CAT®

Le jaune n’a pas toujours été la couleur la plus utilisée pour les équipements de construction. Au début des années 1900, les équipements de construction Cat® étaient gris cuirassé.  Caterpillar a changé la couleur de ses machines en Hi-Way Yellow en 1931.

Cette innovation historique est née du besoin d’une meilleure visibilité sur les chantiers routiers. Caterpillar souhaitait une couleur esthétique avec la meilleure visibilité à distance, de jour comme de nuit. Leur recherche les a conduits à la couleur jaune, et les spécialistes de la peinture Caterpillar ont développé la teinte distinctive Hi-Way Yellow. Hi-Way Yellow était une nuance jaune vive et audacieuse qui a attiré l’attention et était très visible. Toujours en 1931, Caterpillar a remplacé la garniture rouge par une garniture noire, et l’équipement Cat a toujours ce look aujourd’hui.

Caterpillar a utilisé le Hi-Way Yellow jusqu’en 1979 , date à laquelle il a été abandonné et remplacé par le Jaune Caterpillar, la couleur de peinture légalement protégée qui fait la réputation des machines Cat aujourd’hui. Par rapport au Hi-Way Yellow, le Jaune Caterpillar est plus discret et visuellement attrayant, mais toujours très visible.

Caterpillar continue d’apporter des ajustements à la formule pour s’assurer que la peinture de son équipement offre une durabilité et une longévité maximales, mais la teinte jaune spécifique reste la même. La teinte est devenue si importante pour la marque que le jaune Caterpillar et le noir ont été désignés comme ses couleurs officielles. Ces couleurs sont utilisées sur tous les équipements Cat et ont été incorporées dans le logo Cat moderne conçu en 1989.

CONTACTEZ CAT RENTALS POUR OBTENIR DES ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ

Avec sa couleur Jaune Caterpillar distinctive et très visible, l’équipement Cat se démarque sur votre chantier, contribuant à créer un environnement plus sûr tout en offrant des performances de pointe. Si vous êtes à la recherche d’équipement de construction à louer, vous trouverez des options de haute qualité grâce à notre réseau de concessionnaires lorsque vous parcourez leur inventaire en ligne. Vous pouvez également obtenir une soumission de location en composant le 1-800-RENT-CAT.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies