.png)
Les blessures au travail se produisent dans presque toutes les industries, mais les blessures dans le secteur de la construction sont particulièrement courantes et peuvent souvent être graves. Parce que la construction exige généralement d’effectuer des travaux difficiles, de manipuler des matériaux lourds et de travailler dans des environnements difficiles, ces chantiers comportent un plus grand risque de blessure que ceux de nombreuses autres industries.
L’OSHA a identifié quatre types de blessures qui sont les plus courantes sur les chantiers de construction. Lisez la suite pour savoir ce qu’ils sont et les mesures que vous pouvez prendre pour les prévenir.
Les chutes sur les chantiers de construction sont généralement classées comme des chutes de hauteur ou des chutes au même niveau, telles que des glissades et des trébuchements. La plupart des chutes de grandes hauteurs sont causées par des échafaudages mal structurés, une mauvaise utilisation des échelles et des espaces non protégés dans les cages d’escalier et les puits. Les glissades et les trébuchements sont souvent le résultat d’objets égarés qui entravent la circulation piétonnière et de déversements ou de fuites qui rendent les surfaces glissantes.
Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour aider à prévenir les chutes au travail :
- Respectez toutes les règles de sécurité pour les toits, les échafaudages et les échelles, et formez les employés à ces réglementations
- Utilisez tout l’équipement de chute approprié tel que les garde-corps, les systèmes antichute personnels et les filets de sécurité
- Gardez les zones de travail propres, dégagées et bien éclairées
- S’assurer que les employés portent des chaussures offrant une traction adéquate.
L’OSHA définit « frappé par un objet » comme un impact entre une personne et un objet ou une pièce d’équipement. Par exemple, le fait d’être heurté par un véhicule et le contact forcé qui se produit lorsqu’un objet tombe sur une personne.
Les blessures causées par les coups peuvent être évitées en marquant ou en bloquant clairement les zones vulnérables, et le port de l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme un casque de sécurité et des lunettes de sécurité, peut aider à minimiser leurs effets. D’autres mesures de précaution peuvent être prises, notamment :
- Empilez correctement les matériaux pour éviter de tomber et de glisser des objets.
- Éviter les charges soulevées ou suspendues.
- S’assurer que les employés savent qu’ils ne doivent pas se positionner entre des objets fixes et en mouvement.
- Fixez correctement les matériaux et les outils afin qu’ils ne tombent pas.
- Ne pas conduire en marche arrière si votre vue est obstruée.
Les blessures les plus courantes dues à l’électrocution sont les brûlures sur la peau, mais elle peut également causer des blessures plus graves comme un arrêt cardiaque et des lésions nerveuses. L’électrocution se produit généralement lorsque les environnements sont dangereux en raison d’une mauvaise installation de câblage, d’équipements endommagés ou de mauvaises pratiques de travail.
Les réglementations de l’OSHA se concentrent sur la couverture des exigences et de la conception et de l’utilisation des équipements électriques. Ils recommandent d’utiliser des dispositifs de protection électrique et une isolation appropriée pour éviter l’électrocution.
D’autres moyens de prévenir l’électrocution comprennent :
- Utilisation de tous les EPI requis.
- Mettre l’équipement hors tension et utiliser les procédures de cadenassage et d’étiquetage appropriées.
- Garder une distance de sécurité avec les pièces sous tension.
Les accidents se produisent lorsqu’un travailleur est coincé entre deux objets ou plus. Ces accidents peuvent se produire si un véhicule coince une personne contre un mur, si une partie du corps est tirée dans une machinerie ou si des matériaux s’effondrent sur quelqu’un.
Rester concentré sur votre environnement est l’un des meilleurs moyens d’éviter que cela ne se produise. Pour rester en sécurité, évitez :
- Se placer entre un équipement lourd et un objet immobile.
- Mettre vos mains ou d’autres parties du corps à proximité d’objets en mouvement.
- Porter des manches longues, des bijoux ou d’autres objets qui peuvent se coincer dans les objets en mouvement.
- Travailler dans des zones d’excavation où l’eau s’accumule.
- Être dans le rayon d’oscillation d’un objet en rotation.
Cat Rentals℠ propose une gamme d’équipements fiables dotés de fonctions de sécurité intégrées pour vous aider à rendre votre chantier plus sûr. Pour en savoir plus sur nos produits, parcourez notre équipement en ligne ou appelez-nous au 1-800-RENT-CAT pour obtenir des informations ou une soumission de location.