Comment planifier efficacement la chronologie d’un projet
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Une planification efficace est un élément essentiel de la réussite de tout projet de construction. La création d’un calendrier – un affichage visuel de chaque étape du processus et du moment où elle devrait avoir lieu – est un outil de planification inestimable. Une chronologie permet de s’assurer que chacun connaît son rôle et le moment où il doit l’exécuter, ce qui est essentiel pour la planification. Un calendrier bien élaboré peut également aider à prévenir les dépassements de coûts qui peuvent réduire la rentabilité du projet. 

Bien que les délais soient essentiels, ils peuvent être difficiles à créer et à mettre en œuvre. Les six conseils suivants illustrent comment élaborer un calendrier de projet de construction commerciale qui mènera au meilleur résultat possible :

1. Créez un calendrier principal

Commencez par élaborer un calendrier complet dans lequel vous décomposez le projet en phases. Commencez par la pré-construction, ce qui comprend l’obtention des permis, la préparation des contrats et tout ce que vous devez accomplir avant le début des travaux. Les prochaines étapes pourraient inclure le coulage de la fondation, la charpente, l’installation de CVC et plus encore. Décomposez chaque phase en tâches et chaque tâche en tâches et activités spécifiques. 

2. Rendez-le réaliste

Trop de chefs de projet se concentrent sur la finition du travail le plus rapidement possible pour minimiser les coûts et apaiser les propriétaires de bâtiments. Ils peuvent fixer des délais irréalistes qui entraînent un travail inadéquat et des recommencements coûteux. Assurez-vous que votre plan laisse suffisamment de temps pour terminer chaque phase du projet sans se précipiter. 

3. Préparez-vous aux imprévus

Aucun projet de construction ne se déroule jamais exactement comme prévu. Pensez à toutes les situations potentielles qui pourraient retarder les travaux (intempéries, pénuries de main-d’œuvre et de matériaux, défaillance d’un sous-traitant) et ayez un plan de contingence pour les gérer. 

4. Faites-en un exercice collaboratif

Un processus de construction commerciale est un effort d’équipe qui nécessite la coordination réussie des architectes, des sous-traitants, des constructeurs, des professionnels du CVC et bien d’autres. Plus vous êtes en mesure de collaborer et de communiquer efficacement avec chaque partenaire pendant la planification, plus il est probable que tout le monde restera sur la même longueur d’onde au fur et à mesure que le projet se déroule.

5. Passez en revue les projets antérieurs

Les meilleurs chefs de projet apprennent de leurs erreurs. Ils tiennent des registres détaillés tout en surveillant chaque phase du projet. Examinez votre documentation pour déterminer ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné sur les travaux précédents. Gardez ces pièges à l’esprit lorsque vous planifiez vos calendriers futurs pour éviter de les répéter. 

6. Ajustez au besoin

Révisez périodiquement la chronologie tout au long du projet. Vous devrez peut-être faire quelques ajustements dans certains domaines pour respecter le calendrier. Vous serez également en mesure d’anticiper les retards potentiels et de prendre des mesures pour les prévenir.

Contactez Cat Rentals℠ pour vos besoins en matière d’équipement de construction

Il est important de planifier efficacement le calendrier d’un projet, tout comme d’avoir le bon équipement de location pour le travail. Cat Rentals℠ près de chez vous transporte des bulldozers, des excavatrices, des chargeuses-pelleteuses et tout ce dont vous avez besoin pour respecter le calendrier des travaux. 

 Découvrez notre équipement à louer dès aujourd’hui. Appelez-nous au 1-800-RENT-CAT ou contactez-nous pour une soumission rapide afin de lancer le processus. Louez les machines de construction de haute qualité dont vous avez besoin auprès d’experts qui font tout ce qu’il faut. 

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies