Location de grues : le guide ultime
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Une grue est un équipement essentiel sur de nombreux chantiers de construction. De nombreuses entreprises choisissent de louer des grues, car les locations leur offrent une plus grande flexibilité et leur permettent d’utiliser une grue uniquement pendant la durée requise. Alors que les entreprises cherchent à louer une grue pour leur prochain projet, il est conseillé de connaître certaines des meilleures pratiques des locataires expérimentés.

Avant de louer, apprenez-en davantage sur les principaux types de grues, leurs utilisations et certaines exigences de travail que vous pouvez envisager lors de votre recherche d’une grue. De plus, vous voudrez peut-être en savoir plus sur certains des meilleurs conseils pour choisir la meilleure grue possible et des informations sur la façon de l’utiliser correctement. Notre guide ultime pour louer des grues explique tout ce que vous devez savoir.

Passer à une section :

Types de grues

Lorsque vous recherchez une grue, vous voudrez peut-être d’abord connaître les principaux types de grues utilisées dans le secteur de la construction. Bien que de nombreux types de grues soient disponibles, vous pouvez les diviser en deux grandes catégories : grues mobiles et grues statiques. Découvrir les différences entre les deux peut vous aider à déterminer quel type de grue louer.

Une grue statique est une structure semi-permanente ou permanente placée sur un bâtiment ou le sol. Ce type de grue se déplace ensuite et soulève les charges le long de trajets fixes. Souvent, les grues statiques ne sont pas proposées en location car elles sont utilisées pendant longtemps.

En revanche, une grue mobile comporte des roues ou des bandes de roulement qui facilitent son transport d’un endroit à un autre. Une fois placée, la grue peut être utilisée pour la manutention de charges et d’autres applications. Contrairement aux grues fixes à chemins fixes, les grues mobiles peuvent ramasser des charges et les transporter vers différents endroits. Certaines grues mobiles nécessitent des contrepoids et des stabilisateurs pour une utilisation correcte.

De nombreuses grues mobiles sont tirées derrière d’autres véhicules ou chargées sur un camion pour atteindre un chantier. Une fois arrivés, le conducteur peut faire le tour du chantier avec la grue pour effectuer divers travaux. D’autres grues mobiles sont intégrées directement sur un tombereau qui peut circuler sur l’autoroute jusqu’aux chantiers sans être tirée ou chargée sur un autre véhicule, ce qui permet un déploiement rapide sur plusieurs chantiers.

Utilisation de grues mobiles

Les grues sont principalement utilisées dans le secteur de la construction pour effectuer plusieurs types de tâches de levage. Une grue mobile utilise une série de poulies et de câbles avancés pour soulever des charges extrêmement lourdes que les gens n’auraient jamais la force de soulever seuls. Ils peuvent être utilisés pour des tâches de récupération à court terme ou pour des opérations à plus grande échelle et à long terme.

Dans le secteur de la construction, les conducteurs utilisent souvent des grues mobiles pour déplacer rapidement l’équipement et les matériaux sur un chantier. De plus, les grues de location soulèvent régulièrement des matériaux de construction lourds pour les membres d’équipe travaillant sur un emplacement élevé. La grue pouvant facilement soulever des matériaux depuis le sol jusqu’au sommet de bâtiments et d’autres emplacements surélevés, le personnel n’a pas besoin de transporter l’équipement en haut d’escaliers ou d’investir dans d’autres types d’équipement de levage. Vous verrez souvent des ouvriers utiliser des grues pour aider aux travaux de toiture afin d’améliorer l’efficacité.

Tenez compte des exigences de votre poste lors du choix d’une grue

Lorsque vous recherchez la grue idéale pour vos besoins, vous devez vous assurer qu’elle répond aux exigences de votre projet. Vous voudrez éviter de choisir une grue qui ne peut pas gérer le terrain du chantier ou qui n’a pas la hauteur nécessaire pour soulever les matériaux suffisamment haut. En évaluant votre chantier avant de louer, vous pouvez être sûr d’obtenir une grue répondant à tous vos besoins.

Tenez compte des exigences suivantes avant de louer une grue :

  • Taille du chantier : avant de louer une grue, l’une des premières exigences à prendre en compte est la taille du chantier sur lequel vous allez travailler. Un chantier avec beaucoup d’espace peut être équipé d’une grue plus grande et nécessite probablement une grue avec laquelle vous pouvez rouler rapidement sur le chantier. Un chantier plus petit nécessite généralement une grue plus petite pouvant s’adapter aux espaces restreints.
  • Le terrain du chantier : Les grues mobiles sont équipées de différents types de roues adaptées à différents terrains. Les entreprises dont les chantiers présentent un terrain difficile à parcourir, par exemple, peuvent souhaiter une grue pour terrain accidenté équipée de pneus extra-robustes. Pour les terrains moins difficiles, une grue à roues standard peut être suffisante.
  • Poids et taille des matériaux : Avant de louer une grue, il est conseillé de vérifier la taille et le poids des matériaux que vous prévoyez de soulever avec votre grue. Vous ne voulez pas louer une grue sans l’espace et la capacité de charge nécessaires pour ramasser certains matériaux. Les grues plus grandes peuvent également aider les ouvriers à lever et transporter les matériaux plus rapidement.
  • Hauteur des levages : Un autre facteur à prendre en compte concernant votre chantier est la hauteur à laquelle vous devrez soulever les matériaux et les outils. Plus le bâtiment sur lequel vous travaillez est haut, plus la hauteur de levage dont vous aurez besoin est élevée. L’évaluation de la hauteur de levage requise par le travail que vous allez effectuer garantit que vous louez une grue capable de gérer toutes vos applications potentielles.
  • Distance et rayon requis : comme pour la hauteur de la grue, vous pouvez avoir besoin de la grue pour déplacer des matériaux sur certaines distances. Vérifier les spécifications du fabricant pour voir si la grue peut couvrir la distance requise et si elle a le rayon permettant de faire pivoter la grue vers les emplacements requis.
  • Opportunités de stockage de la grue : s’il arrive que la grue ne soit pas utilisée sur le chantier, il peut s’avérer nécessaire de la stocker. Assurez-vous que le chantier maintient la grue sécurisée et entreposée en toute sécurité. Si votre chantier ne dispose pas de beaucoup d’espace, vous pouvez choisir une grue plus petite et plus facile à stocker.
  • Dangers pour la sécurité : Parfois, les chantiers présentent des risques pour la sécurité, comme les lignes électriques, les grues doivent se déplacer autour ou en dessous. Une grue qui n’a pas la mobilité nécessaire pour contourner une ligne électrique ou d’autres dangers peut endommager le projet ou la grue elle-même. De plus, une grue peut nécessiter de passer sous une ligne électrique, il est donc important de choisir une grue qui n’est pas trop grande et capable d’abaisser sa flèche suffisamment bas pour passer sous un danger aérien.
  • Calendrier du projet : il est également important d’évaluer la durée pendant laquelle votre projet nécessitera la présence de la grue sur le chantier. Connaître ces informations peut vous permettre de conclure un contrat avec la société de location qui couvre le temps nécessaire à la grue.

Conseils pour le choix d’une grue

Voici quelques conseils à prendre en compte pour vous aider à trouver la grue adaptée à votre prochain projet. La location de la grue appropriée consiste souvent à évaluer les exigences de votre projet, à établir un calendrier réaliste, à vérifier un mode de transport et à obtenir les permis appropriés.

1. Gardez à l’esprit les exigences de votre projet

Lorsque vous recherchez une location, gardez à l’esprit toutes les exigences du projet. Référez-vous à l’évaluation de votre chantier tout en consultant les offres d’une société de location ou en discutant avec un représentant. Le choix d’une grue adaptée aux exigences de votre chantier vous garantit une exécution efficace et dans les délais.

Pour choisir la grue appropriée, familiarisez-vous avec les spécifications des grues. Voici quelques-unes des principales spécifications que vous voudrez vérifier avant de louer :

  • Capacité de levage : la capacité de levage de la grue est essentielle à inspecter avant de choisir une location. La capacité de levage fait référence au poids maximal que la grue peut supporter. Vous voudrez choisir une grue dont la capacité de levage est capable de lever en toute sécurité la charge la plus lourde requise pour votre projet. En s’assurant que la grue choisie a la capacité de levage appropriée, vous évitez de l’endommager et maintenez votre chantier à un niveau d’efficacité optimal.
  • Portée verticale maximale : La portée verticale maximale d’une grue est également cruciale. Cette spécification fait référence à la hauteur maximale qu’une grue peut atteindre, les grues offrant plusieurs choix de hauteur. Comparez la portée verticale maximale d’une grue à la hauteur maximale que vous devrez atteindre avec la grue pour achever votre projet. Cette comparaison vous aidera à sélectionner une grue capable de soulever des matériaux et des outils suffisamment haut tout au long de votre projet.
  • Poids du véhicule : Le poids de la grue est souvent en corrélation avec la capacité de levage et la portée verticale maximale de la grue. Parfois, les entreprises souhaitent des grues plus légères afin de ne pas faire autant d’impression sur le terrain.

2. Trouver un rigger expérimenté

Les grues ont besoin d’un gréeur expérimenté pour s’assurer que la grue est correctement configurée et prête à être utilisée. Un appareil de levage fixera les câbles, les chaînes et les sangles pour garantir que la grue fonctionne en toute sécurité et répond à vos normes. Le gréeur effectue également le levage de la grue et s’occupe d’autres tâches en fonction des exigences du chantier. Un gréeur expérimenté peut également vous aider à déterminer le nombre de membres d’équipe dont vous avez besoin pour vos projets.

Vous avez peut-être déjà un rigger dans votre équipe, mais si ce n’est pas le cas, il est crucial d’en trouver un tôt pour discuter des exigences du projet. Ils peuvent vous fournir plus d’informations sur le type de grue dont vous aurez besoin et sur les performances des différentes grues sur le chantier.

3. Réservez votre location à l’avance

Lorsque vous louez une grue, il est important de la réserver à l’avance pour vous assurer que la grue souhaitée est disponible. Les entreprises qui attendent pour louer une grue un jour ou deux avant d’en avoir besoin peuvent ralentir leur projet, car la grue dont elles ont besoin peut ne pas être disponible à la dernière minute. Comme les meilleures sociétés de location ont généralement une forte demande pour leurs grues, elles peuvent les réserver pendant des semaines, parfois même des mois, à l’avance.

Avant que votre projet ne commence, contactez la société de location pour discuter de ses disponibilités et options. En vous approchant bien avant un projet, vous devriez disposer d’un plus grand nombre d’options.

4. Vérifier la méthode de transport

Certaines entreprises transportent la grue jusqu’au chantier, tandis que d’autres exigent que vous la récupériez vous-même. Par conséquent, il est essentiel de vérifier auprès de la société de location comment la grue sera transportée. En vérifiant le mode de transport de la grue, une entreprise peut amener la grue sur son projet le jour où elle en a besoin ou planifier un transport approprié si elle doit la manipuler elle-même.

Une société de location proposant des moyens de transport peut être un atout, car vous n’aurez pas à vous soucier d’amener un véhicule pour transporter la grue jusqu’au chantier ou de risquer une mauvaise manipulation pendant le transport. Si la société de location s’occupe des transports, il vous suffit de lui indiquer quand et où vous avez besoin de la grue, et ils devraient vous la remettre à temps, vous aidant ainsi à respecter les délais de votre projet.

Une coordination étroite des transports vous aide également à coordonner d’autres tâches importantes. Comme votre équipe saura exactement quand la grue arrivera, elle peut être prête à commencer le travail dès son arrivée. Cela permet également aux membres de votre équipe de disposer de l’appareil de levage, des matériaux et de l’équipement supplémentaires dont la grue a besoin au bon moment, afin que vous puissiez commencer à utiliser la grue sans problème.

5. Obtenir les permis appropriés

Avant de louer une grue, renseignez-vous sur la législation locale concernant l’utilisation de grues pour voir si vous avez besoin de permis spéciaux. En obtenant les permis appropriés avant l’arrivée de la grue, vous pouvez utiliser la grue immédiatement. Si vous n’êtes pas sûr des permis et des lois locales, appeler le bureau des permis local peut être très utile et vous permettre d’éviter les amendes et les fermetures.

6. Louer la grue pendant une durée réaliste

Lorsque vous parlez à la société de location, ayez une idée claire du calendrier de votre projet. En évaluant honnêtement la durée de votre projet, il est plus probable que vous ne louiez pas de grue pour trop peu ou trop longtemps. Si vous la louez plus longtemps que nécessaire, vous risquez de payer trop cher en frais de location. Si vous la louez pour une période trop courte, vous devrez peut-être retourner la grue avant de commencer à l’utiliser.

Bien que louer une grue trop longtemps puisse augmenter vos coûts, il est encore plus important de s’assurer de ne pas la louer pour trop peu de temps. Estimez correctement les délais de votre projet pour éviter des retards importants et conservez votre grue sur le chantier aussi longtemps que nécessaire. La louer pour une durée appropriée permet également de mieux protéger vos équipes, car elles n’essaient pas d’accélérer les projets pour terminer leur travail avant de devoir retourner la grue.

Lorsque vous procédez à la location, surestimer la durée nécessaire à la grue est généralement le choix le plus sûr. Surestimer donne un répit à votre équipe pendant qu’elle travaille. Parfois, des erreurs mineures et des imprévus peuvent survenir et ralentir votre projet. Surestimer le temps nécessaire pour louer la grue donnera à votre équipe amplement le temps nécessaire pour gérer les conditions difficiles de manière appropriée, sans craindre de devoir retourner la grue avant d’avoir fini de l’utiliser.

7. Préparer le chantier pour la grue

Avant l’arrivée de la grue, il est conseillé de préparer votre chantier en vue de cette opération. Commencer par s’assurer que le tombereau amenant la grue dispose de suffisamment d’espace pour entrer sur le chantier en toute sécurité et atteindre la zone où la grue doit être déposée. Vous pouvez également disposer de tout équipement ou outil supplémentaire utilisé avec la grue prêt à être utilisé et à proximité de la grue.

En créant un chemin dégagé pour le dépôt de votre grue et en ayant les matériaux prêts, vous pouvez éviter les inefficacités et les retards le jour de l’arrivée de la grue. Vous serez prêt à commencer à travailler immédiatement et à maintenir votre projet sur la bonne voie pour respecter les délais.

Comment utiliser correctement les grues

Une fois que vous avez loué une grue, l’utiliser correctement peut vous aider à sécuriser votre chantier et à maintenir votre projet à un rythme efficace. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour utiliser correctement une grue :

  • S’assurer que les conducteurs sont autorisés : les conducteurs doivent être dûment licenciés avant d’utiliser une grue. Si un conducteur de grue n’est pas certifié, votre entreprise pourrait rencontrer des problèmes juridiques. Un conducteur non autorisé peut également ne pas savoir utiliser la grue correctement, ce qui peut entraîner des blessures et des erreurs.
  • Porter la tenue appropriée : les conducteurs et les personnes travaillant autour d’une grue doivent également porter les vêtements appropriés. Le port de casques de sécurité, de protections pour les yeux, de gants, de chaussures de protection, de protection pour les oreilles et de gilets réfléchissants est généralement requis lors de l’utilisation d’une grue.
  • Effectuer une pré-inspection : avant de commencer à utiliser la grue, inspecter la charge, la zone de travail et l’équipement. Contrôler l’équipement pour s’assurer que tout fonctionne correctement. De plus, vérifier que la zone de travail n’est pas plane et qu’il n’y a pas de dangers potentiels. Enfin, des charges de travail sûres sont importantes, car vous ne voulez pas surcharger la grue, ce qui pourrait entraîner sa rupture.
  • Réduisez les distractions : les conducteurs et les personnes travaillant autour de la grue doivent être vigilants. Les téléphones portables sont une source majeure de distraction et doivent être éteints. Si un superviseur remarque une distraction potentielle, il doit essayer de la réduire avant que les conducteurs n’utilisent la grue.
  • Préparer la charge de la grue : avant de soulever une charge, les membres de l’équipe doivent prendre le temps d’équilibrer et de fixer la charge. Il est également crucial de vérifier le crochet de la grue, pour voir s’il semble usé ou s’il doit être remplacé. De plus, les membres de l’équipe ne doivent pas utiliser de câble métallique ou de changement de charge comme élingue.
  • Rester prudent pendant le levage : lorsque la charge est suspendue en l’air, les membres d’équipe doivent la surveiller et ne jamais la laisser sans surveillance. Les membres d’équipe doivent également savoir qu’il ne faut jamais marcher sous la charge et que les conducteurs ne doivent jamais faire pivoter la charge au-dessus d’autrui. Un conducteur soucieux de la sécurité fera également attention à la destination de la charge. De plus, il est important de ne jamais tirer une charge et de la pousser uniquement.
  • Placez la sécurité avant tout après un levage : une fois que la charge a atteint sa destination, les membres d’équipe doivent la sécuriser en prenant les mesures appropriées pour la retirer en toute sécurité. De plus, si vous n’utilisez plus la grue, gardez les stabilisateurs, les équipements et les treuils rangés dans un endroit sûr.
  • Arrêter si quelque chose semble anormal : si, à tout moment de l’utilisation de la grue, vous constatez que quelque chose ne semble pas correct, arrêtez immédiatement de l’utiliser. Demander à un superviseur ou à un conducteur compétent d’évaluer ce qui pourrait être défectueux et de corriger le problème avant d’utiliser à nouveau la grue. Lors de l’utilisation d’un équipement aussi lourd, la prudence doit être la règle numéro un.

Choisissez Cat Rentals℠ pour vos besoins en location de grue

Des entreprises du monde entier font confiance à Cat Rentals℠ pour leurs besoins en location d’équipements. Si vous souhaitez des locations de haute qualité pour vos projets avec une grue, nous pouvons vous aider. Nous proposons un large choix de grues, ce qui vous permet de trouver facilement celle qui répond aux exigences spécifiques de votre projet. Avec plus de 1 300 sites dans le monde et un inventaire étendu d’équipements, nous pouvons vous aider dans presque tous vos projets.

Parcourez notre sélection de locations de grues et de camions-grues pour trouver celle qui convient parfaitement à votre chantier. Si vous avez des questions, consultez votre concessionnaire local pour parler à un représentant.

Trouvez Cat Rentals près de chez vous
/content/crs/fr_MG/equipment
Personne en gilet haute visibilité visualisant son téléphonePersonne en gilet haute visibilité visualisant son téléphone
Vous ne savez pas ce dont vous avez besoin ?
Soumettez rapidement un devis avec des informations sur votre projet et un représentant vous contactera pour discuter de vos besoins en location.
Devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp