Sono disponibili decine di tipi di attrezzature per l'edilizia, dalle macchine comuni che si possono vedere in quasi tutti i cantieri a dispositivi oscuri utilizzati per attività specializzate. Anche i lavoratori esperti nel settore edile possono trovare di tanto in tanto nomi di attrezzature con cui non hanno familiarità. Se hai appena iniziato a lavorare nel settore, probabilmente ci sono molti nomi di attrezzature che devi ancora imparare.
Abbiamo stilato un elenco di 30 attrezzature per l'edilizia fondamentali per consentirvi di scoprire di più su ognuna di esse: aspetto, funzionamento e realizzazione. Questi tipi di attrezzature provengono da vari settori dell'edilizia, tra cui costruzione di strade, demolizione, edilizia, silvicoltura e altro ancora.
Passa a una sezione:
.jpg)
1. Terna
Il retroescavatore è un'attrezzatura di scavo molto comune. Il termine "retroescavatore" tecnicamente si riferisce all'attrezzatura, un braccio con una benna da scavo all'estremità, che può essere montata su vari tipi di macchinari pesanti. Spesso, il termine "retroescavatore" è l'abbreviazione di terna : retroescavatore collegato a un caricatore frontale. Questa macchina è considerata la macchina di movimentazione terra più versatile nel settore delle costruzioni. Include una benna nella parte anteriore e il retroescavatore nella parte posteriore, che consente di scavare trincee, caricare e scaricare materiali e sollevare oggetti.
2. Sollevamento braccio
Un braccio sollevato è una macchina mobile, solitamente dotata di ruote. Include una gru lunga con una piattaforma o una benna all'estremità che in genere è abbastanza grande da consentire a uno o due lavoratori di stare in piedi. Questa piattaforma aerea consente ai lavoratori di accedere in sicurezza alle aree sopraelevate di un cantiere, come un piano superiore sulla facciata di un edificio. Le piattaforme aeree a braccio sono disponibili sia in versione telescopica che articolata.
3. Apripista
Un bulldozer, chiamato anche dozer, è un elemento fondamentale dell'attrezzatura da costruzione. È costituito da un trattore, solitamente su cingoli anziché su ruote, con una grande benna in metallo. Gli operatori utilizzano la piastra per attività quali scavo, scavo e livellamento di terreno e altri materiali. È possibile usare un apripista anche per operazioni di demolizione, frantumazione di materiali compattati e rimozione della neve. I dozer sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per diverse attività.
4. fresatrice a freddo
Una fresatrice a freddo è una fresa per asfalto e cemento. Man mano che la macchina macina l'asfalto su una strada o su un'altra superficie, sposta l'asfalto dal tamburo utilizzando un sistema a nastro trasportatore. L'operatore segue da vicino un dumper in modo che l'asfalto non compatto finisca nella parte posteriore del dumper. Le fresatrici a freddo vengono utilizzate principalmente quando è il momento di riasfaltare una strada.
5. Pala cingolata compatta e pala Multi Terrain
Una pala cingolata compatta e una pala Multi Terrain sono entrambe pale di piccole dimensioni, ma sono grandi macchine da lavoro nella maggior parte dei cantieri. Queste pale di piccole dimensioni rappresentano un modo pratico per spostare i materiali all'interno del cantiere. Puoi anche aggiungere allegati per svolgere tutti i tipi di attività. La differenza tra queste due macchine consiste nel fatto che una pala cingolata compatta dispone di un carro progettato per gli ambienti più difficili, mentre una pala Multi-Terrain esercita una pressione a terra inferiore ed è una scelta più sicura per le superfici più delicate.
6. Compattatore
Un compattatore è una macchina che comprime e rimodella una superficie come terra, ghiaia o asfalto. Questo li rende una risorsa preziosa per la costruzione di strade e altre attività di costruzione. I compattatori sono disponibili in molte forme e dimensioni. Un tipo comune è un compattatore a piastra, che è un dispositivo che spingi in modo simile a un tosaerba. La piastra di base vibra e uniforma la superficie sottostante. Un altro tipo comune è un rullo stradale, un veicolo con un grande cilindro rotante che comprime la superficie sottostante.
7. Escavatore dragline
Un escavatore dragline è un'attrezzatura di grandi dimensioni utilizzata per progetti di scavo in profondità. Questa macchina include un braccio lungo con una benna da scavo sospesa all'estremità. Gli operatori controllano la benna con un sistema di funi e catene. Alcuni escavatori dragline sono abbastanza piccoli da poter essere trasportati in cantiere, mentre gli escavatori dragline più grandi, spesso utilizzati per operazioni di strip-mining, vengono assemblati in loco. Alcune di queste macchine dragline possono pesare migliaia di tonnellate.
8. Perforatrice
Potresti non vedere un carro di perforazione in ogni cantiere, ma sono un punto fermo in qualsiasi tipo di pozzo. Sia che si stia cercando di accedere ad acqua sotterranea, petrolio o gas naturale, un carro di perforazione può aiutare. Alcune perforatrici sono estremamente grandi. La struttura alta che vedete è chiamata torre di trivellazione, ma ci sono molti altri componenti che lavorano insieme per perforare un materiale. All'altra estremità dello spettro delle dimensioni ci sono le trivelle, piccole piattaforme di perforazione che un singolo lavoratore può azionare manualmente.
9. Autocarro con cassone ribaltabile
Un autocarro con cassone ribaltabile è un dumper con un ampio pianale sul retro utilizzato per trasportare materiali da e verso un cantiere di lavoro o per spostarli all'interno del cantiere. L'operatore può sollevare l'estremità anteriore del pianale del dumper con l'aiuto di pistoni idraulici per scaricare i materiali all'interno. Ciò facilita il deposito dei materiali in una discarica o in un cantiere. Alcuni autocarri con cassone ribaltabile sono progettati per essere guidati su strada, mentre altri sono veicoli fuoristrada progettati per navigare su terreni accidentati.
10. Escavatore
Un escavatore è un altro elemento fondamentale dell'attrezzatura da costruzione utilizzata per una varietà di attività. Un operatore siede all'interno di una cabina che ruota a 360 gradi. Questo è il motivo per cui a volte si sente parlare di escavatore come 360. La cabina si trova sopra un carro, generalmente dotato di cingoli, sebbene alcuni escavatori siano dotati di ruote. Gli operatori utilizzano la benna collegata all'estremità di un avambraccio e un braccio che si estende dalla cabina per scavare, sollevare ed eseguire altre azioni.
11. Abbattitore abbattitore
Una mannellatrice/abbattitrice è una risorsa preziosa nelle operazioni di disboscamento e bonifica dei terreni. Una mannellatrice/abbattitrice è composta da una cabina su cingoli o ruote con un braccio collegato. Fin qui, questo può sembrare un escavatore o altre attrezzature simili. L'elemento principale che rende unica un'abbattitrice è la testa dell'abbattitrice all'estremità del braccio. Questo dispositivo avvolge i tronchi degli alberi e taglia l'albero alla base usando una motosega prima di depositare l'albero da qualche parte per essere portato via.
12. Carrello elevatore
I carrelli elevatori sono particolarmente comuni nei magazzini, ma potresti vederli anche in un cantiere poiché aiutano con tutti i tipi di movimentazione dei materiali. Un carrello elevatore ha l'aspetto di un'utilitaria con un montante, un cilindro di sollevamento, uno schienale e un carrello nella parte anteriore, insieme a forche che si estendono in avanti dal fondo della cabina. Questi componenti consentono di sollevare materiali, come pallet di mattoni, o di spostarli da un lato all'altro. Esistono vari tipi e dimensioni di carrelli elevatori progettati per diverse applicazioni.
13. Spedizioniere
Come una mannellatrice, un forwarder è un'attrezzatura utile per la silvicoltura. Mentre una abbattitrice abbatte gli alberi e li deposita in un cumulo, uno spedizioniere trasporta i tronchi in un sito di carico. Questa attrezzatura è essenzialmente un camion fuoristrada, in genere con otto ruote e un meccanismo per trasportare i tronchi, tenendoli appena sopra il suolo in modo che non si trascinano. Questo distingue uno spedizioniere da uno skidder, che trascina gli alberi a terra. Uno spedizioniere è limitato nelle dimensioni dei tronchi che può trasportare.
14. Pala gommata anteriore
Le pale gommate sono uno dei tipi di attrezzatura da costruzione più polivalenti disponibili. Come suggerisce il nome, queste pale utilizzano le ruote per spostarsi all'interno del cantiere. L'attrezzatura predefinita è una benna in grado di raccogliere, spostare e scaricare i materiali. È inoltre possibile utilizzare altri accessori, come trivelle, terne e ripper, per svolgere una serie di attività. Le pale gommate sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, dalle compatte alle grandi, in modo da poter scegliere il modello e gli accessori più adatti al proprio lavoro.
15. Selezionatore
Chiamato anche Motorgrader, è un'attrezzatura importante per la costruzione di strade. Comprende tre assi - due sul retro e uno davanti - con una piastra metallica che corre tra gli assi. Di solito ha sei ruote per ospitare il telaio lungo. La piastra metallica livella la sporcizia o la ghiaia sottostante mentre l'operatore guida la macchina su un'area. La cabina su cui siede l'operatore si trova appena sopra gli assali posteriori. I grader sono essenziali per creare una superficie piana e livellata prima di costruire una strada.
16. Mietitrice
Una mietitrice è un'attrezzatura forestale utilizzata per raccogliere tronchi. Questa macchina è dotata di una cabina pesante e di un braccio collegato che gli operatori utilizzano per disboscare aree e afferrare tronchi. Una speciale attrezzatura all'estremità del braccio aiuta a tagliare, lavorare e scortecciare gli alberi. Le attrezzature per mietitrebbia sono realizzate per adattarsi alle diverse dimensioni degli alberi per la massima versatilità. Queste attrezzature sono disponibili in versioni gommate e cingolate per adattarsi al cantiere in cui vengono utilizzate.
17. Caricatore con braccio articolato
Una pala con braccio articolato è un altro dispositivo utilizzato per la registrazione. Una volta che un forwarder o un esboscatore ha depositato i tronchi in un sito di carico, subentra una pala con braccio articolato per caricare i tronchi tagliati e spogliati su un dumper in modo che possano raggiungere la destinazione finale. Una pala con braccio articolato è una macchina oscillante con una testa di gru progettata appositamente per raccogliere i tronchi e caricarli in modo efficiente su un dumper. La cabina di una pala con braccio articolato può essere montata su un rimorchio oppure può funzionare su ruote o cingoli.
18. Ascensore
Il termine "sollevatore di uomini" può essere utilizzato per etichettare l'intera categoria di piattaforme aeree, che include piattaforme aeree a braccio, piattaforme aeree a forbice e altro ancora. Tuttavia, secondo l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un sollevatore si riferisce a un dispositivo con una cinghia azionata elettricamente che si muove solo in una direzione ed è destinato al trasporto dei lavoratori da un piano all'altro. Questi sono anche chiamati sollevatori verticali perché si muovono su e giù, non da un lato all'altro. In genere, sono progettati per trasportare un lavoratore alla volta.
19. Miscelatore
Nell'edilizia, una betoniera è un camion dotato di un grande tamburo che mescola il calcestruzzo. Tutto ciò che l'operatore deve fare è aggiungere cemento secco, aggregato e acqua, quindi far ruotare il tamburo per mescolare i materiali e formare calcestruzzo bagnato. Il tamburo ha una lama a spirale all'interno per facilitare la miscelazione. Alcuni dumper sono betoniere dedicate, ma è possibile trovare anche accessori per betoniere o betoniere fisse da utilizzare in cantiere quando è necessario versare il calcestruzzo.
20. Gru mobile
Una gru mobile è un'attrezzatura estremamente utile per il sollevamento e la movimentazione di oggetti. Come suggerisce la parte "mobile" del nome, queste gru sono dotate di ruote o cingoli in modo da poterle guidare all'interno del cantiere, soprattutto se si tratta di un modello fuoristrada. La maggior parte delle gru utilizza l'idraulica per spostare il meccanismo del paranco, che ha un gancio all'estremità per trattenere gli oggetti. Alcune gru mobili sono in grado di ruotare a 360 gradi, rendendo ancora più facile spostarsi in spazi ristretti.
21. Asfaltatrice
Un'asfaltatrice , o asfaltatrice in breve, è un dispositivo utilizzato nella costruzione di strade e attività simili come la creazione di parcheggi. Tipicamente, un autocarro alimenta continuamente l'asfalto nella tramoggia dell'asfaltatrice, situata nella parte anteriore della macchina. Ciò consente all'asfaltatrice di spargere uniformemente l'asfalto sulla superficie prevista. L'asfaltatrice compatta anche l'asfalto con un rullo piccolo, ma è comunque necessario un rullo compressore per compattarlo e levigarlo ulteriormente.
22. Battipalo
Per lavori di fondamenta profondi, un battipalo è un'attrezzatura essenziale. In un tipico sistema di battipali, un braccio si estende da una gru. Al braccio è attaccato un piombo, un telaio utilizzato per allineare il cumulo, insieme a un martello e un mucchio. L'attrezzatura per battipali solleva un cumulo e lo conficca nel terreno fino a raggiungere la profondità appropriata. Questo fornisce un supporto vitale per fondamenta profonde.
23. Sollevatore a forbice
Un sollevatore a forbice è un tipo di impalcatura aerea. Gli elevatori a forbice utilizzano un sistema di martinetti metallici incrociati per sollevare e abbassare la piattaforma. Come un montacarichi, non si muovono orizzontalmente. Questi ascensori sono alimentati o tramite elettricità o motore. Gli elevatori a forbice sono più popolari negli ambienti di magazzino poiché consentono ai lavoratori di raggiungere aree di stoccaggio elevate. Possono anche aiutare i lavoratori edili ad accedere ai punti più alti o ai piani superiori di un edificio.
24. Minipala gommata SSL
Una minipala gommata SSL è un'attrezzatura da costruzione versatile e compatta su quattro ruote. Prende il nome dal fatto che gli operatori di minipale gommate devono utilizzare lo sterzo differenziale, un metodo in cui si spinge un lato del veicolo in avanti lasciando l'altro bloccato, facendo slittare l'attrezzatura nella direzione prevista. Questo metodo di sterzata conferisce alle minipale gommate un raggio di sterzata impressionante, rendendole perfette per operare in spazi ristretti. A una minipala gommata è possibile collegare tutti i tipi di attrezzature.
25. Esboscatrice
Uno skidder svolge una funzione simile a quella di uno skidder . La differenza principale è che le esboscatrici tendono a trascinare gli alberi lungo il terreno e in genere possono gestire una gamma più diversificata di dimensioni rispetto a uno spedizioniere. L'esboscatrice tradizionale è un'esboscatrice a fune che utilizza un cavo per trainare gli alberi. Come uno spedizioniere, un'esboscatrice deposita gli alberi in un sito di carico dove possono essere ulteriormente abbattuti e caricati su un dumper.
26. Movimentatore telescopico
Il nome movimentatore telescopico è l'abbreviazione di sollevatore telescopico. Telescopico si riferisce al braccio telescopico su questa macchina, a cui è possibile collegare vari strumenti per diversi compiti. A parte il braccio, questa macchina sembra un carrello elevatore più grande e più resistente. Un movimentatore telescopico combina essenzialmente le funzioni di una gru e di un carrello elevatore per creare una macchina versatile per la movimentazione dei materiali. Rispetto a un carrello elevatore, un movimentatore telescopico ha pneumatici più grandi che sono più adatti per le applicazioni fuoristrada. Può anche arrivare più in alto ed eseguire più attività.
.jpg)
27. Gru a torre
Le gru a torre sono più grandi delle gru mobili menzionate in precedenza. In effetti, queste enormi gru non sono affatto mobili. Sono fissati in una posizione specifica, generalmente montati su una lastra di cemento al suolo. Le gru a torre sono un tipo di gru a bilanciamento, il che significa che formano una forma a T. Il contrappeso è attaccato a un'estremità del pezzo orizzontale e il gancio è attaccato all'altra estremità, che si estende oltre la porzione verticale della gru. La cabina dell'operatore si trova all'intersezione della gru.
28. Scavafossi
Non sorprende che le scavatrincee vengano utilizzate per scavare trincee. Non si limitano a scavare, però. Queste macchine utilizzano un nastro trasportatore per rimuovere il terreno scavato con cautela. Le scavatrincee sono spesso utilizzate per la posa di tubi o attività simili in cui è necessario un foro lungo e stretto. Una scavatrincee può essere dotata di diversi dispositivi di scavo a seconda della situazione. Per esempio, una scavatrincee può usare una catena di metallo per squarciare il terreno. Questo dispositivo simile a una motosega non deve fermarsi per piccole rocce o radici sul suo cammino.
29. Veicolo da lavoro
I veicoli di tipo utilitario (UTV) sono un'ampia categoria di veicoli destinati a scopi lavorativi piuttosto che ad applicazioni per passeggeri su strada. Gli operai edili utilizzano questi veicoli per spostarsi rapidamente all'interno di un grande cantiere o per trasportare piccoli carichi di materiali o attrezzature da un luogo all'altro. I veicoli da lavoro sono una risorsa versatile e utile per molti lavori diversi che vanno oltre il settore edile, inclusi l'agricoltura e altri campi.
30. Motorscraper gommato
Un motorscraper gommato è un grosso macchinario pesante utilizzato per il movimento terra. Come suggerisce il nome, questi veicoli raschiano il terreno per appiattirlo. La parte "trattore gommato" si riferisce alla parte anteriore della macchina, che è semplicemente un trattore gommato. La parte posteriore è dove si trovano i componenti di raschiatura. Ciò che rende unico un motorscraper gommato è che raccoglie lo sporco anziché limitarsi a spostarlo. Mentre una lama taglia e allenta il terreno, un nastro trasportatore sposta il terreno in una tramoggia.
Visita Cat Rentals℠ per le tue esigenze di attrezzature per l'edilizia
Esistono molti tipi di attrezzature per l'edilizia adatte a un'ampia varietà di applicazioni, anche quelle non incluse in questo elenco. Il noleggio può essere un modo conveniente e conveniente per ottenere l'attrezzatura di cui hai bisogno senza dover fare un investimento permanente. Si tratta di una scelta strategica ogni volta che avete bisogno di una macchina o di un'attrezzatura che non prevedete di utilizzare ripetutamente o quando completate lavori fuori città senza voler trasportare attrezzature sul luogo di lavoro.
Quando hai bisogno di attrezzature per l'edilizia a noleggio di qualità, visita Cat Rentals. Con oltre 1.300 sedi in tutto il mondo, Cat Rentals è a tua disposizione ovunque ti trovi. Caterpillar è un nome di fiducia nel settore delle attrezzature per l'edilizia da quasi un secolo, quindi potete contare sulle attrezzature Cat per svolgere il vostro lavoro in modo sicuro ed efficiente.
I nostri dealer offrono un'ampia varietà di attrezzature per l'edilizia in modo che possiate essere preparati per qualsiasi lavoro. Sfogliate le attrezzature online o chiamateci al numero 1-800-RENT-CAT per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo sui prezzi.