Rispondere alle domande dei locatari di attrezzature sulle responsabilità di manutenzione.
L'esecuzione della manutenzione obbligatoria sui noleggi consente di risparmiare denaro. Le società di noleggio basano i costi di noleggio sul presupposto che l'attrezzatura verrà restituita nelle stesse condizioni di buone condizioni in cui si trovava quando è stata ricevuta. Al termine del periodo di noleggio, qualsiasi usura o danno all'attrezzatura oltre la normale usura può comportare costi aggiuntivi per le riparazioni. Conoscere quanto richiesto dal contratto e seguire le migliori pratiche di manutenzione manterrà l'attrezzatura in buone condizioni operative e aiuterà a evitare costi aggiuntivi in caso di reso.
- Gli affittuari hanno normalmente responsabilità di manutenzione incluse nel contratto di noleggio.
- Eseguire la manutenzione giornaliera necessaria per proteggere l'attrezzatura ed evitare ulteriori costi di noleggio.
- Attenersi al programma di manutenzione raccomandato dal produttore originale, inclusi ispezioni giornaliere, lubrificazione, lubrificazione e controllo dei liquidi.
- Adatta la manutenzione alle condizioni atmosferiche per proteggere liquidi, batterie, tubi flessibili e tenute dalle temperature estreme.
- Rivedi il contratto di noleggio per comprendere le responsabilità di manutenzione ed evitare costi imprevisti.
- Noleggiate attrezzature per ridurre i costi di esercizio e ottenete l'accesso a un'assistenza di esperti quando necessario.
Sì, la maggior parte dei contratti di noleggio di attrezzature (come quelli di Cat Rentals℠ ) prevede aspettative relative alla manutenzione generale. Le attività di manutenzione mantengono il noleggio in buone condizioni di funzionamento e aiutano a evitare la necessità di assistenza o riparazioni. Di norma, agli affittuari ci si aspetta di:

Controllare i filtri, i livelli dell'olio, i livelli dei fluidi e la pressione dell'aria degli pneumatici secondo i requisiti del produttore dell'attrezzatura originale (OEM).
- Mantenere i registri dei prelievi dell'olio programmati.
- Mantenere la lubrificazione dell'attrezzatura secondo gli intervalli consigliati.
- Pulire e ispezionare visivamente l'attrezzatura ogni giorno.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e comunicare al concessionario di noleggio qualora l'attrezzatura necessiti di riparazione o assistenza o sia coinvolta in un incidente di qualsiasi tipo.
La migliore fonte di informazioni sulle tue responsabilità di manutenzione è il contratto di noleggio; Esaminarlo con attenzione.
Le responsabilità del dealer di noleggio includono:
- Manutenzione programmata prima del noleggio: ispezione, manutenzione e riparazione delle macchine da parte dei tecnici.
- Noleggio di una macchina completamente funzionale, funzionante, inizialmente lubrificata e pronta all'uso.
- Supporto in loco e in caso di emergenza.
- Sostituzione delle attrezzature se una macchina non può essere riparata rapidamente in loco.
- Interventi di manutenzione o riparazioni importanti. In questi casi, i dettagli di costo e pagamento della responsabilità sono solitamente specificati nel contratto di noleggio.
Il tuo contratto di noleggio è la migliore fonte di informazioni sulle responsabilità di manutenzione e riparazione. Assicurati di rivederlo con attenzione.

Sì, Cat Rentals offre questi 10 consigli per garantire un'esperienza di noleggio di successo:
- Effettuare ispezioni visive. Le ispezioni visive giornaliere aiutano a individuare i piccoli problemi prima che diventino più gravi. Utilizzate la tecnologia di ispezione come Cat® Inspect per aiutare gli operatori.
- Formazione degli operatori. Operatori non addestrati possono essere una delle principali cause di danni al noleggio. Noleggiate attrezzature con tecnologie di controllo della macchina per migliorare l'efficienza, la precisione e la sicurezza dell'operatore. Se necessario, Cat Rentals può fornire corsi di formazione.
- Monitoraggio dell'usura. Prestare attenzione alle condizioni delle parti quali pattini e pneumatici dei cingoli, denti e taglienti della benna, tubi flessibili e raccordi. Questi componenti proteggono altri componenti principali e aumentano la produttività. La restituzione di attrezzature eccessivamente usurate può aumentare i costi di noleggio.
- Seguire le linee guida del produttore. Leggere il manuale d'uso del produttore fornito con i tuoi macchinari e seguire le raccomandazioni e gli intervalli di manutenzione.
- Mantenere le macchine pulite. Una quantità eccessiva di fango e detriti può influire sulle prestazioni e causare un'usura eccessiva.
- Controllare i livelli dei liquidi. Ispezionare l'olio motore, il liquido di raffreddamento e l'olio idraulico secondo il manuale d'uso. La telematica della macchina può semplificare il monitoraggio e il reporting. Segnalate immediatamente eventuali perdite.
- Ingrassare e lubrificare le parti in movimento. Accertarsi che gli operatori ingrassino perni, giunti e tutte le altre aree raccomandate durante la visita giornaliera.
- Evitare cattive pratiche operative. Utilizzare le macchine solo per lo scopo previsto e monitorare le prestazioni dell'operatore.
- Regolazione in base alle condizioni meteorologiche. Osserva il meteo; Immagazzinare l'attrezzatura in condizioni avverse. Controllate i valori alti/bassi della temperatura e usare i liquidi e i lubrificanti corretti. Proteggere i tubi flessibili e le tenute limitando il più possibile l'esposizione a temperature estremamente alte o fredde.
- Rivolgersi all'assistenza del dealer. Informazioni su tecnologie come VisionLink℠ per la telematica, oltre a strumenti integrati come Cat Grade con 3D, Cat Payload e Cat Detect. Possono farvi risparmiare tempo e aumentare la produttività.
Le esigenze di manutenzione cambiano con la stagione. L'inverno richiede fluidi per basse temperature e protezione delle batterie. In estate, mantenere puliti i sistemi di raffreddamento, verificare il surriscaldamento e persino idratare gli operatori durante i controlli di sicurezza giornalieri. Le regolazioni stagionali garantiscono l'affidabilità delle macchine a noleggio in condizioni e temperature variabili.

Leggi il contratto e fai domande. Una delle risorse migliori è il contratto di noleggio. Se non ti prendi il tempo di leggere il tuo contratto di noleggio, potresti trovarti con commissioni costose al momento della restituzione. Quando scegli Cat Rentals, scoprirai che i nostri contratti sono semplici e che il nostro personale è a disposizione per rispondere a tutte le tue domande. Inoltre, con termini di noleggio flessibili, siamo sempre disponibili ad aiutarti a riprogrammare il noleggio se l'ambito del progetto o le condizioni meteorologiche avverse modificano i parametri di un progetto.
Rivolgersi all'assistenza del concessionario. Una delle cose più importanti da tenere a mente è il tipo di supporto fornito con l'attrezzatura in caso di problemi imprevisti o guasti in loco. Con Cat Rentals, il vostro noleggio sarà supportato da una hotline 24/7 e dal supporto del dealer in loco in caso abbiate bisogno di una risposta rapida.
Con condizioni di noleggio flessibili, supporto in cantiere e macchine pronte al lavoro ben mantenute, ci assicuriamo che tu riceva ciò di cui hai bisogno, nel momento in cui ne hai più bisogno. Sfogliate il nostro inventario completo di attrezzature, richiedete un preventivo rapido o trovate il dealer più vicino a voi.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting