.png)
Gli appaltatori di cura del prato sono sempre alla ricerca di modi per migliorare la produttività ed espandere i propri servizi. Non esistono due lavori uguali: alcuni possono comportare la bonifica di campi incolti, mentre altri si concentrano sugli ultimi ritocchi per i cortili residenziali. Possedere tutti gli strumenti non è realistico per la maggior parte delle aziende. Il noleggio di attrezzature per la cura del prato risolve questo problema fornendo l'accesso a macchine compatte e ad alte prestazioni e ad accessori specializzati senza il costo di proprietà.
Le macchine compatte sono fondamentali per la cura del prato e dei lavori di architettura paesaggistica. Sono progettati all'insegna della manovrabilità, della versatilità e della facilità di trasporto.
1. Minipale gommate SSL
Le minipale gommate SSL sono spesso le prime macchine che gli appaltatori aggiungono alla loro flotta. Sono facili da usare, leggeri e compatibili con decine di accessori. Le minipale gommate possono affrontare la rimozione del tappeto erboso, il condizionamento del suolo, la semina, la falciatura e il livellamento. Il loro raggio di sterzata stretto li rende ideali per cortili residenziali con vialetti stretti o piccoli lotti.
Esempio: un paesaggista residenziale può utilizzare una minipala gommata per scaricare le zolle, spargere il terriccio e livellare il prato prima della semina, il tutto con un'unica macchina compatta.

2. Pale cingolate compatte
Le pale cingolate compatte utilizzano cingoli in gomma per una maggiore stabilità su terreni irregolari o fangosi. Sono eccellenti per livellare lotti più grandi, preparare i prati per le zolle e lavorare in condizioni di umidità. In inverno, fungono anche da attrezzatura per la rimozione della neve.
Esempio: un appaltatore che si occupa della manutenzione di una proprietà commerciale può utilizzare una pala cingolata compatta per la pulizia autunnale, quindi dotarla di un accessorio da neve per la rimozione invernale.

3. Pale Multi Terrain
Le pale Multi Terrain sono progettate con un carro sospeso per ridurre al minimo la pressione al suolo, proteggendo le superfici delicate. Guidano in modo più fluido e si muovono più velocemente su vaste aree rispetto alle pale compatte rigide.
Esempio: per i campi di atletica o da golf, una pala Multi Terrain sparge terreno, installa il manto erboso e rastrella i detriti riducendo al minimo i danni al manto erboso.
4. Miniescavatori
I miniescavatori sono macchine da scavo compatte ideali per lo scavo di linee di irrigazione, la pulizia delle sterpaglie o il livellamento del terreno. Con attrezzature come trinciatutto o decespugliatori, possono tagliare la vegetazione e la vegetazione eccessiva.
Esempio: un appaltatore può utilizzare un miniescavatore per scavare una trincea per un sistema di irrigazione al mattino, quindi passare a un decespugliatore per ripulire un lotto incolto nel pomeriggio.

Le attrezzature trasformano le macchine compatte in strumenti multiuso. La scelta delle attrezzature giuste consente agli appaltatori di diversificare i propri servizi e aumentare la produttività.
Trivelle: perfette per praticare fori per pali di recinzione, alberi o fondamenta di ponti. Gli appaltatori possono utilizzare le trivelle nei lavori residenziali per la recinzione o nei lavori commerciali per la segnaletica.
Decespugliatori: i modelli standard si occupano di prati e campi sportivi, mentre i modelli industriali tagliano fitte sterpaglie e piccoli alberi.
Benne: benne per pale, benne per minipale gommate SSL e benne per escavatori si occupano del trasporto di terra, erba e detriti.
Compattatori: i compattatori a tamburo lavorano con le pale, mentre i compattatori a piastra si collegano ai miniescavatori per la preparazione del terreno prima della semina.
Trinciatutto: questi strumenti ripuliscono campi incolti o pendii. I denti a martello per impieghi gravosi consentono una potente pacciamatura sui terreni più difficili.
Forche: le forche per pallet trasportano con facilità zolle, fertilizzanti o forniture pallettizzate da un cantiere all'altro.
Trinciatrici: trasformano le sterpaglie e la vegetazione in pacciame per uno smaltimento ecologico.
Rastrelli: i rastrelli per bonifica terreni preparano il terreno per zolle, semi o tappeti erbosi e raccolgono i detriti in modo efficiente.
Trinciaceppi: macina i ceppi degli alberi sotto terra, lasciando i prati lisci per la risemina.
Coltivatori rotasti: rompono il terreno indurito e lo mescolano per l'aerazione, aiutando il nuovo tappeto erboso a stabilire radici più forti.
Scavatrincee: tagliare trincee pulite per le linee di irrigazione su prati residenziali, campi sportivi o campi da golf.
L'affitto offre flessibilità e aiuta le aziende di cura del prato a crescere controllando i costi. I vantaggi principali includono:
- Flessibilità stagionale: noleggiate minipale gommate e pale compatte in primavera per la preparazione del manto erboso, compattatori in estate per l'installazione delle zolle e attrezzature per la rimozione della neve in inverno.
- Risparmio finanziario: evita i costi iniziali di acquisto e le spese correnti come stoccaggio, assicurazione e manutenzione.
- Maggiori opportunità di lavoro: aggiungi capacità per grandi contratti o intraprendi progetti specializzati integrando la tua flotta con noleggi.
- Prova prima di acquistare: prova le macchine e le attrezzature prima di investire nella proprietà.
- Lavori residenziali: una minipala gommata con benna può ripulire un piccolo cortile, spargere terriccio e livellare il prato. L'aggiunta di una zappatrice aiuta a preparare il terreno per la risemina.
- Proprietà commerciali: una pala cingolata compatta con forche può spostare pallet di zolle o fertilizzante in un grande appezzamento, quindi passare a un decespugliatore per rimuovere la vegetazione eccessiva perimetrale.
- Campi sportivi e campi da golf: le pale Multi Terrain con rastrelli o sminuzzatori mantengono il manto erboso delicato proteggendo al contempo la superficie di gioco.

Qual è la migliore attrezzatura per la cura del prato?
Le minipale gommate SSL e le pale cingolate compatte sono le più versatili. I miniescavatori sono ideali per lo scavo di trincee e la bonifica di proprietà più grandi.
Ho bisogno prima di attrezzature o macchine?
Iniziate con una macchina versatile come una minipala gommata o una pala cingolata compatta. Quindi, aggiungete accessori come trivelle, decespugliatori o rake in base ai vostri progetti.
Gli affitti sono convenienti per le piccole imprese?
Sì. I noleggi riducono i costi iniziali, riducono la manutenzione e consentono di scalare i servizi stagionalmente senza l'onere di possedere una flotta di grandi dimensioni.
Posso noleggiare attrezzature separatamente?
Sì. Molte attrezzature sono disponibili come attrezzature a noleggio indipendenti e possono essere abbinate alle macchine esistenti, siano esse Cat o di marchi compatibili.
Cat Rentals fornisce attrezzature compatte ad alte prestazioni e strumenti di lavoro per le aziende di architettura paesaggistica. Esplora le guide alle attrezzature, sfoglia gli strumenti per silvicoltura e architettura paesaggistica o trova la sede più vicina a te oggi stesso.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting