Retroescavatore o escavatore: quale noleggiare?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Terne ed escavatori sono punti fermi nei progetti di costruzione e movimento terra. Entrambe le macchine scavano e spostano il materiale, ma ognuna ha punti di forza unici. Sapere come si confrontano ti aiuterà a prendere la giusta decisione di noleggio.

Che cos'è un Terna?

Una terna ha un braccio di scavo posteriore e una benna del caricatore anteriore. È una delle macchine più versatili grazie a un'ampia gamma di accessori per attrezzature come ripper, martelli, spazzatrici e spazzaneve. Le ruote consentono ai retroescavatori di spostarsi rapidamente e facilmente all'interno di cantieri e strade.

Che cos'è un escavatore?

Progettati principalmente per gli scavi, gli escavatori eccellono anche nel sollevamento, nel carico, nella demolizione e in altri cantieri. La maggior parte dei modelli è dotata di un carro cingolato, ma sono disponibili anche versioni gommate. Entrambi i tipi funzionano bene con benne o altri accessori come martelli, rastrelli, benne a polipo e compattatori per espanderne le funzionalità.

Retroescavatore ed escavatore: differenze principali

Quando si sceglie tra un retroescavatore e un escavatore, considerare questi punti:

  • Versatilità: Le terne combinano carico e scavo in un'unica macchina, eliminando la necessità e il tempo di cambiare attrezzatura.
  • Potenza e portata: Gli escavatori sono costruiti per adattarsi alle esigenze del lavoro, offrendo una forza di scavo eccezionale e un ampio sbraccio.
  • Manovrabilità: Grazie al design a ruote, i retroescavatori sono facili da trasportare e da guidare in spazi ristretti o congestionati.
  • Rotazione a 360 gradi: Gli escavatori sono caratterizzati da una rotazione completa della cabina a 360 gradi, che consente agli operatori di scavare, sollevare e scaricare senza dover riposizionare.

In breve, gli escavatori offrono la massima forza di scavo e la massima portata, mentre i retroescavatori offrono flessibilità multiuso. Se il progetto richiede di scavare da solo, l'escavatore di solito ha la meglio. Se avete bisogno di uno strumento sia per lo scavo che per la movimentazione dei materiali, il retroescavatore potrebbe essere la scelta migliore.

Quale macchina è adatta al vostro lavoro?

Ecco come i settori utilizzano in genere queste macchine:

  • Edilizia generale: gli escavatori offrono eccellenti prestazioni di scavo e sollevamento, dall'edilizia residenziale su piccola scala ai grandi progetti commerciali di movimento terra. I retroescavatori offrono maggiore flessibilità per le operazioni di carico, scavo di fossati e lavori di posa di cavi e condutture nei cantieri con attività miste.
  • Demolizione: gli escavatori sono le macchine ideali per la demolizione, soprattutto se abbinati ad attrezzature specializzate come multiprocessori, polverizzatori e cesoie. La loro potenza e la loro portata li rendono ideali per demolire strutture in modo sicuro ed efficiente. 
  • Paesaggistica: le terne brillano nell'architettura paesaggistica grazie alla loro capacità di spostare materiali come rocce, alberi e piante con il loro caricatore frontale. Sono abbastanza versatili da piantare persino alberi. Gli escavatori possono anche svolgere attività di architettura paesaggistica, ma sono meno efficienti per la movimentazione dei materiali.
  • Settore estrattivo: gli escavatori dominano per la loro potenza e resistenza. Gli escavatori idraulici di grandi dimensioni spostano carichi pesanti e scavano fossati profondi. I retroescavatori possono ancora svolgere un ruolo di supporto, aiutando nella movimentazione materiali e nella costruzione di strade o sentieri.
  • Agricoltura: i retroescavatori sono ampiamente utilizzati in agricoltura per scavare buche e spazzare detriti. Gli escavatori possono essere usati occasionalmente per scavi specializzati, ma sono meno comuni nel lavoro agricolo quotidiano.

Se il vostro progetto richiede scavi pesanti costanti, scegliete un escavatore. Per i lavori con esigenze mutevoli nel corso della giornata, un retroescavatore offre una maggiore versatilità.

Retroescavatori ed escavatori
Cat Rentals℠ può aiutarvi a decidere

Con oltre 1.300+ sedi in tutto il mondo, Cat Rentals ha esperti per aiutarvi a confrontare le macchine. Noleggiamo escavatori e terne a tariffe giornaliere, settimanali e mensili competitive. Chiama il numero 1-800-RENT-CAT in qualsiasi momento, richiedi un preventivo rapido o trova un Cat Rentals vicino a te.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie