-(1).png)
I fossati sono necessari per la posa di tubi e condotti per il trasporto di fluidi e materiali. Sebbene lo scavo di trincee sia da tempo il metodo di installazione tradizionale, la perforazione direzionale è un'alternativa sempre più diffusa, con interessanti vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità.
La perforazione direzionale utilizza una perforatrice di superficie per scavare un percorso sotterraneo. Il foro viene perforato seguendo un percorso specifico, con conseguente minimo disturbo sul terreno. Questa tecnica virtualmente senza scavo è detta anche perforazione orizzontale, perforazione deviata, perforazione inclinata o perforazione direzionale orizzontale (HDD).
La barenatura direzionale offre diversi vantaggi rispetto al processo di scavo tradizionale.
1. Meno disturbi del terreno
La perforazione direzionale consente di scavare trincee sotto edifici, strade e altri ostacoli senza causare danni in superficie. Queste alesatrici hanno un ingombro ridotto, che causa un disturbo minimo al terreno dove è installata l'attrezzatura. In queste applicazioni, lo scavo di trincee tradizionale è impossibile.
2. Coscienza ambientale
La perforazione direzionale riduce l'inquinamento delle acque sotterranee, mantiene intatto l'ecosistema del sito di scavo e provoca meno fratture nelle aree rocciose. Di conseguenza, la zona di scavo e l'area circostante possono rimanere preservate e protette.
3. Completamento più rapido del progetto
Il processo di alesatura orizzontale è più rapido ed efficiente rispetto allo scavo tradizionale. Anche il processo di pulizia dopo il progetto è più semplice e veloce. Le vostre squadre possono risparmiare tempo con le attività di movimento terra poiché la perforazione direzionale sposta meno sporco. Poiché l'alesatura direzionale richiede meno lavoratori per essere completata, gli altri membri del team possono lavorare su altri componenti del progetto, accelerando la sequenza temporale del progetto.
4. Sicurezza dei lavoratori
Poiché l'alesaggio direzionale crea un disturbo minimo, i rischi di caduta massi e detriti sono inferiori. I lavoratori hanno meno probabilità di essere feriti dal lavoro di scavo. Con lo scavo tradizionale, è necessario installare sistemi protettivi come il puntellamento di fossati poiché i rischi sono più elevati.
5. Sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche
Lo scavo di trincee tradizionale è più sicuro con il bel tempo e comporta rischi per la sicurezza in caso di pioggia o neve. È possibile eseguire la foratura direzionale sia quando piove che quando c'è il sole, il che significa che dovrete affrontare meno tempi di fermo e ritardi nei progetti.
Lo scavo di trincee tradizionale e l'alesatura direzionale presentano differenze fondamentali, che rendono ciascun metodo ideale per varie applicazioni.
Lo scavo di trincee richiede che le squadre scavino un fossato a una lunghezza e profondità specifiche per posare tubi o collegare utenze. Poiché questa tecnica smuove il terreno, lo scavo di trincee è possibile solo nei cantieri senza ostacoli.
Confrontando i prezzi di installazione dello scavo di trincee rispetto all'alesatura direzionale, lo scavo di trincee tradizionale costa meno. La differenza di costo può rendere lo scavo l'opzione migliore per i progetti con un budget limitato.
Il budget del progetto e la disposizione della proprietà sono i due fattori principali da considerare quando si decide tra scavo di trincee e perforazione direzionale. Alcuni progetti utilizzano entrambi i metodi. Lo scavo di trincee tradizionale rappresenta una soluzione per la maggior parte dei lavori di movimento terra, mentre l'alesatura direzionale è ideale per scavi di precisione al fine di aggirare e sottoporre le strutture.
L'alesaggio direzionale viene utilizzato per gli stessi tipi di progetti che lo scavo di trincee tradizionali è in grado di completare, tra cui:
- Posa di tubi
- Installazione della rete pubblica
- Riparazioni idrauliche
- Installazione del tubo di protezione
- Installazione dei cavi
Le compagnie petrolifere, del gas e dell'energia scelgono l'alesaggio direzionale per perforare pozzi nella roccia e installare utenze e tubi.
La perforazione direzionale è anche il metodo di scavo ideale da utilizzare per i progetti che operano in tempi stretti. Le squadre possono risparmiare tempo con meno lavori di restauro dopo il progetto, portando a termine il lavoro più velocemente.
La rete di dealer Cat® autorizzata tramite Cat Rentals ha l'attrezzatura per lo scavo di trincee di cui il vostro prossimo progetto ha bisogno. I nostri noleggi di attrezzature per puntellamento aiutano a prevenire crolli e cedimenti per mantenere la tua squadra al sicuro e l'avanzamento del progetto.
I nostri noleggi di puntellamenti includono un'ampia varietà di scudi in alluminio e acciaio in varie dimensioni e configurazioni. Esplora opzioni tra cui:
Tutti i nostri noleggi di puntellamento vengono mantenuti regolarmente e ispezionati in modo completo tra un noleggio e l'altro. Offriamo noleggi affidabili e sicuri in modo che tu possa beneficiare delle massime prestazioni.
Con Cat Rentals, puoi noleggiare tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario. Sfoglia i nostri noleggi di puntellamento di fossati sul nostro sito web. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, rivolgetevi a uno specialista del prodotto 1-800-RENT-CAT. Compila un rapido modulo di preventivo per noleggio online per iniziare subito il noleggio.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting