I cantieri possono diventare disordinati e disordinati verso la fine di un lavoro e la pulizia può consumare molto tempo dei tuoi lavoratori. Gli strumenti per accelerare il processo di pulizia del cantiere sono molto preziosi, soprattutto quelli che gestiscono gli aspetti più difficili. Un frantumatore di rocce può rivelarsi utile quando la squadra deve raccogliere e smaltire materie prime dopo un progetto di costruzione o demolizione.
I frantumatori di pietre sono macchine di grandi dimensioni che frantumano pietre, calcestruzzo, mattoni o altri materiali duri in pezzi più piccoli. Un frantumatore di rocce è costituito da una tramoggia o un nastro che invia i materiali più grandi verso una ganascia, un rullo o un frantumatore rotante. Il materiale duro passa attraverso il frantumatore ed esce dall'altro lato su una pila, in un contenitore o in un altro frantumatore per ottenere un prodotto finito finissimo. Molti frantumatori di pietre sono dotati di cingoli per la mobilità indipendente.
Un frantumatore di rocce può rivelarsi uno strumento utile durante i progetti di costruzione e demolizione (C&D). Ecco alcuni dei vantaggi più preziosi dell'utilizzo di un frantumatore di rocce:
Semplificare il trasporto dei materiali
Man mano che il tuo progetto C&D volge al termine, dovrai trovare qualcosa che abbia a che fare con i tuoi materiali duri in eccesso e un modo per trasportarli alla loro destinazione finale. Un frantumatore di rocce rende il processo di trasporto più gestibile rompendo i materiali in pezzi più piccoli.
Dopo il trattamento del frantumatore, in un autocarro può entrare più pietra, mattoni o calcestruzzo in eccesso. Di conseguenza, i tuoi lavoratori saranno in grado di trasportare i rifiuti in meno viaggi in modo da poter passare al lavoro successivo.
Se da un lato la frantumazione di materiali duri in pezzi più piccoli velocizza il trasporto, dall'altro ne facilita la movimentazione da parte del personale. Trascinare pezzi di grandi dimensioni da un cumulo all'altro può essere arduo, mentre il materiale più fine è più facile da caricare su una carriola o un passeggino.
Capitalizzare sui rifiuti edili
Un altro vantaggio dell'utilizzo di un frantumatore di rocce è che può aprire nuove opportunità di profitto per la tua azienda. Negli ultimi anni, i rifiuti edili sono cresciuti a nuovi livelli. Gli analisti prevedono che i rifiuti edili globali raggiungeranno i 2,2 miliardi di tonnellate ogni anno entro il 2025. L'aumento delle statistiche sui rifiuti ha portato a un aumento della domanda di prodotti riciclati. Di conseguenza, le aziende possono guadagnare più di $ 12 per tonnellata quando vendono pietrisco e l'importo in dollari aumenta ogni anno.
Con un frantumatore di pietre nella flotta, potete trasformare i rifiuti edili in denaro. Inoltre, impegnarsi nel riciclaggio dei materiali da costruzione aiuta a creare centinaia di migliaia di posti di lavoro, come si evince da un rapporto EPA del 2016. L'uso di un frantumatore semplifica la vita del personale e di tutti gli operatori del settore.
Cat Rentals℠ offre macchine come i frantumatori di pietre di Caterpillar e di altri produttori affidabili. Il noleggio di un frantumatore di pietre consente di usarne i vantaggi senza impegnarsi a lungo termine. Per un preventivo di noleggio gratuito o per maggiori informazioni su queste macchine, chiama il numero 1-800-RENT-CAT o sfoglia online i frantoi cingolati dei nostri dealer. Potete anche utilizzare il nostro strumento di localizzazione per trovare il concessionario Cat più vicino e approfittare del supporto dei suoi esperti.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting