I migliori noleggi di attrezzature per la movimentazione materiali per le vostre esigenze
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

La giusta configurazione per la movimentazione dei materiali consente di movimentare i prodotti più velocemente, ridurre i rischi e mantenere i costi prevedibili. Questa guida trasforma un'ampia categoria in scelte chiare in modo da poter creare un elenco ristretto adatto ai materiali, alla struttura e al budget. Vedrai anche dove si adattano i noleggi quando desideri flessibilità senza possedere più risorse.

Come scegliere l'attrezzatura giusta

Quando si prende in considerazione il noleggio di un'attrezzatura per movimentazione materiali, partire da tre elementi fondamentali: il materiale, l'ambiente e il prezzo. Questi input restringono le opzioni prima di esaminare i modelli.

1. Il materiale

Sapere esattamente cosa si sta muovendo e come si comporta.

  • Tipo: Oggetti solidi, liquidi, polveri e merci flessibili necessitano ciascuno di strumenti diversi. Per i materiali sfusi, considerare le dimensioni delle particelle e il comportamento del flusso.
  • Dimensioni e forma: Gli oggetti piccoli e sciolti richiedono una manipolazione diversa rispetto ai pezzi grandi o scomodi.
  • Peso: Adattate i carichi alla capacità in modo da evitare danni e sollevamenti non sicuri. 
  • Caratteristiche uniche: Le merci volatili, deperibili o sensibili possono richiedere materiali o procedure speciali.
  • Confezione: Pallet, fusti o bobine influenzano i dumper o le attrezzature che è possibile utilizzare senza danni.
  • Sicurezza di manipolazione: Riduci gli ascensori manuali e proteggi i lavoratori con i DPI e le attrezzature giuste.

2. L'ambiente

Verificare che la macchina sia adatta allo spazio e al flusso di lavoro.

  • Limiti dello stabilimento: Verificare la larghezza della corsia, il tipo di scaffalatura e l'altezza del soffitto in modo che l'attrezzatura possa ruotare e raggiungere in sicurezza.
  • Percorso: Corse dritte, angoli stretti e picking alto suggeriscono soluzioni diverse.
  • Frequenza: I movimenti continui e ripetitivi possono adattarsi all'automazione; Le attività variabili possono rimanere manuali. 
  • Potere e politiche: Alcuni spazi richiedono alimentazione elettrica o caratteristiche di sicurezza specifiche.
  • Esigenze personalizzate: Quando le opzioni pronte all'uso non sono adatte, prendere in considerazione soluzioni ingegnerizzate che si adattino al vostro processo.

3. Il prezzo

Budget oltre il prezzo di listino.

  • Installazione: L'installazione di sistemi complessi costa di più rispetto ai semplici dumper.
  • Formazione dell'operatore: Pianificare il tempo necessario per i nuovi controlli e i nuovi requisiti di sicurezza.
  • Manutenzione: Ogni strumento ha bisogno di cure; I noleggi includono la manutenzione di Cat Rentals℠.
  • Carburante o potenza: Comprendere la domanda di elettricità o combustibile per il sito. 

Molti team scelgono il noleggio per la flessibilità, per ridurre i costi iniziali e per eliminare lo stoccaggio e l'ammortamento.

Tipi e applicazioni delle attrezzature per la movimentazione materiali

La maggior parte delle soluzioni rientra in quattro gruppi: carrelli industriali, movimentazione di materiali sfusi, stoccaggio e movimentazione e sistemi ingegnerizzati.

Dumper per la movimentazione materiali industriale

Si va dagli attrezzi manuali alle macchine con operatore a bordo per carichi più pesanti e una maggiore produttività.

  • Transpallet e carrelli manuali: Sollevate o inclinate scatole pesanti e carichi pallettizzati per brevi spostamenti con una configurazione minima.
  • Carrelli elevatori: consentono di trasportare carichi pesanti ad altezze ridotte all'interno di magazzini, magazzini e impianti. Scegliete l'altezza del montante e i tipi di pneumatici in base al pavimento e alle rastrelliere.
  • Movimentatori telescopici: funzionano come carrelli elevatori con forche per pallet e aggiungono sbraccio e manovrabilità per terreni irregolari e cantieri all'aperto. 
  • Carrelli elevatori e commissionatori: Sollevate i pallet o sollevate l'operatore per raggiungere posizioni più alte nei corridoi compatti.
  • Movimentatori di materiali generici: sollevano e smistano carichi massicci o irregolari con artigli, benne o benne a polipo in impianti e cantieri.
  • I sollevatori di materiali che possono passare da un tipo di dumper a un altro vi aiutano ad adattarvi a cambiare oggetti e spazi senza acquistare una seconda macchina.
  • Carrelli con piattaforma e carrelli laterali: Consente di spostare oggetti grandi, piatti o scomodi, nonché lavorare bene nei corridoi stretti.

movimentazione materiali sfusi

Per materiali sfusi o di grandi volumi, utilizzare sistemi di stoccaggio e movimentazione dedicati che rimangono efficienti per lunghi periodi.

  • Elevatori a tazze ed elevatori per cereali: Spostare il prodotto verticalmente per l'elaborazione e lo stoccaggio.
  • Impilatori e rigeneratori: Creazione e recupero di cumuli di grandi dimensioni utilizzando rotaie o benne rotanti. 
  • I convogliatori per carichi sfusi, comprese le applicazioni minerarie, utilizzano strutture robuste e spesso concave per contenere il materiale e resistere all'usura.
  • Silos e tramogge: Conservare e misurare il flusso per la produzione o il carico con un migliore controllo.
  • Movimentatori di rifiuti: Gestite materiali pesanti e abrasivi con caratteristiche di elevata stabilità e resistenza allo sporco.

Stoccaggio e movimentazione

Lo stoccaggio organizzato migliora l'accesso e l'efficienza dello spazio in fase di ricezione, allestimento e produzione.

  • Pallet: Piattaforme comuni in legno o plastica che supportano carichi pesanti fino a 5.000 libbre
  • Telai di impilamento e scaffalature: Proteggete gli oggetti fragili e sfruttate lo spazio verticale con configurazioni drive-in, scorrevoli o push-back
  • Soppalchi: Piattaforme modulari che aggiungono vani portaoggetti sopra il pavimento in layout adattabili
  • Ripiani, cestini e cassetti: Organizzazione di articoli piccoli o sfusi per un prelievo più rapido

Sistemi ingegnerizzati

I sistemi integrati automatizzano lo stoccaggio e il movimento per migliorare la velocità e la precisione nei lavori ripetitivi.

  • AS/RS: le navette controllate da computer recuperano gli articoli in un deposito denso con elevata precisione e meno tocchi.
  • AGV: gli AGV operano autonomamente lungo percorsi definiti utilizzando sensori e software. Le opzioni includono rimorchiatori, transpallet e modelli di forche.
  • Sistemi di trasporto: sposta gli oggetti lungo percorsi vibranti, a catena, sospesi o verticali per velocizzare passaggi ripetibili.

Crea la tua lista ristretta

Usa questa rapida sequenza per passare dalle idee a una decisione sicura. 

  • Confermare il profilo di carico: Elencare materiali, pesi massimi, dimensioni e imballaggi durante un'intera settimana di lavoro.
  • Mappa il percorso: Tracciare un diagramma del percorso, dei raggi di sterzata e delle variazioni di quota tra stoccaggio, produzione e spedizione.
  • Scenari di costi di esecuzione: Confrontate installazione, formazione, manutenzione ed energia per visualizzare il costo totale, non solo il prezzo di acquisto.
  • Pianificare la sicurezza e la formazione: Identificare i DPI, le certificazioni richieste e le routine di ispezione.
  • Prova adatta: Provare l'opzione superiore in una corsia o stazione critica per convalidare velocità, sbraccio e visibilità.
Domande frequenti

Qual è la principale differenza tra carrelli elevatori a forche e movimentatori telescopici?

I carrelli elevatori spostano carichi pesanti a basse altezze su pavimenti lisci; I movimentatori telescopici aggiungono sbraccio e stabilità per cantieri all'aperto e terreni irregolari.

Quando dovresti scegliere AGV o convogliatori?

Utilizza AGV o convogliatori quando i percorsi sono ripetibili e i volumi sono coerenti in modo che l'automazione possa ridurre tocchi ed errori.

Quanto possono supportare i pallet standard?

Molti pallet supportano carichi pesanti fino a 5.000 libbre a seconda della costruzione e delle condizioni. Confermare sempre le valutazioni prima dell'uso.

Ottieni un preventivo rapido
Passaggi successivi: ottenete tutto ciò di cui avete bisogno da Cat Rentals℠

Se preferisci il noleggio, puoi abbinare le attrezzature ai carichi di lavoro mutevoli senza costi a lungo termine. I noleggi semplificano anche la manutenzione e lo stoccaggio in modo che tu possa concentrarti sulla produttività.

Pronto a confrontare modelli e categorie? Sfoglia la nostra selezione, quindi contattaci per un preventivo rapido o per pianificare supporto. Trova Cat Rentals vicino a te per metterti in contatto con il tuo team locale.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie