Building Information Modeling: la guida definitiva
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il Building Information Modeling, o BIM, è una tecnologia importante che sta già cambiando i molti modi in cui i professionisti fanno affari. Se la tua azienda lavora con la mappatura e la pianificazione in luoghi fisici, come la costruzione, la produzione, la gestione dei progetti e le ristrutturazioni, il BIM può aiutarti. Sebbene stia guadagnando popolarità e diffusione, molte aziende sono ancora abbastanza disinformate su cosa sia il BIM e su come possa aiutarle.

Per sfruttare i numerosi vantaggi del BIM, è necessario sapere cos'è e la sua storia. Inoltre, è fondamentale capire chi lo usa e i vantaggi di usarlo in modo efficace.

Ottieni un preventivo rapido
Che cos'è il BIM?

Il BIM si riferisce a un processo per rappresentare digitalmente le caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura. Utilizza software per creare e gestire i dati di uno stabilimento. Questi dati sono in genere forniti in un formato proprietario. Con il BIM, puoi anche condividere informazioni che aiutano le aziende a prendere decisioni sull'intero ciclo di vita di una struttura.

Oggi, molte organizzazioni utilizzano il software BIM per aiutare con la pianificazione, la progettazione e la costruzione di strutture in un'ampia varietà di settori. Puoi trovare software BIM che assiste nella costruzione di strutture industriali, educative, sanitarie e commerciali.

All'inizio del processo di progettazione, un team utilizzerà un software BIM per costruire un modello digitale di una struttura. Con questo modello virtuale in atto, viene quindi inviato al proprietario o a un'altra parte pertinente per la revisione. Una volta approvato, il modello viene consegnato ad appaltatori e subappaltatori.

Una volta completata la costruzione, gli operatori e i gestori delle strutture possono utilizzare i modelli BIM per assistere nelle operazioni e nella manutenzione quotidiane. Oltre ai dati inizialmente inseriti nel modello per facilitare la costruzione, è anche possibile aggiungere altri dati al software. Questi dati possono essere inseriti in diverse discipline, il che significa che puoi tenere sotto controllo tutte le aree della tua struttura. Avendo un accesso così facile ai dati, riduci la possibilità di perdere informazioni e puoi individuare le inefficienze.

Storia del BIM

Sebbene il BIM stia rapidamente diventando lo standard per la costruzione di strutture, non è sempre esistito. Per un bel po' di tempo, le aziende hanno utilizzato i disegni 2D per progettare strutture e sapere come costruire correttamente le strutture. Questo metodo richiedeva molto più tempo e non forniva una rappresentazione approfondita di un edificio.

L'idea del BIM è nata negli anni '60 prima che la tecnologia potesse trasformarla in realtà. A quel tempo, gli innovatori formarono un'idea di persone che utilizzavano software e computer per rappresentare le specifiche tecniche e i progetti di una struttura. Speravano di poter utilizzare questa potenziale tecnologia per adattare e personalizzare rapidamente i progetti.

Sfortunatamente, le capacità tecnologiche dell'epoca ostacolarono l'idea innovativa. Ad esempio, le interfacce utente grafiche (GUI) realizzate per aiutare a trasmettere la rappresentazione visiva degli oggetti sul monitor del computer erano molto nuove. All'inizio, le GUI non potevano rappresentare i modelli in modo significativo.

Nel 1975, uno dei primi significativi progressi si verificò quando Charles Eastman, un esperto di architettura, pubblicò un documento che descriveva un sistema simile al BIM moderno. In questo articolo, ha discusso del collegamento di oggetti geometrici unici per creare un unico progetto, che darebbe agli spettatori la possibilità di vedere un modello da diverse angolazioni. Ha anche proposto che per far funzionare il sistema, sarebbe necessario disporre di un vasto database per tutti i componenti del progetto.

Basandosi sulla sua ricerca, costruì un sistema che chiamò "sistema di descrizione dell'edificio", simile al BIM di oggi. Questo sistema di descrizione degli edifici ha fatto la storia, poiché è stato il primo tipo di software in grado di identificare i singoli elementi della libreria che potevano essere recuperati e applicati a un modello.

Il termine "building information model" non è apparso fino al 1992, quando un giornale lo ha usato per la prima volta. Ci sarebbero voluti altri 10 anni prima che la terminologia diventasse popolare. Nel 2002, un white paper con il titolo "Building Information Modeling" è stato rilasciato da Autodesk. Da questo momento in poi, molti fornitori di software hanno iniziato a utilizzare regolarmente la terminologia nel tentativo di entrare nello spazio.

Dopo la pubblicazione del white paper, più aziende, come Bentley e Graphisoft, hanno iniziato a utilizzare il Building Information Modeling come termine standard per riferirsi alla rappresentazione digitale di un processo di costruzione. Oggi il BIM ha continuato a svilupparsi e sul mercato si possono trovare molte opzioni diverse.

Cosa c'è di diverso tra i sistemi di modellazione tradizionali e il BIM?

I sistemi di modellazione più tradizionali utilizzano disegni bidimensionali per progettare edifici. Questo aspetto bidimensionale è molto diverso dal BIM. Il software BIM di oggi utilizzerà, come minimo, tre dimensioni spaziali nei suoi processi di progettazione degli edifici. Queste principali dimensioni spaziali sono altezza, larghezza e profondità.

Oltre a queste tre dimensioni, puoi anche incorporare altri aspetti di un progetto, come costi e tempo. A differenza della modellazione tradizionale, le molte dimensioni e proprietà che possono essere utilizzate con il BIM possono rappresentare le relazioni spaziali nel progetto. È anche possibile utilizzare il BIM per rappresentare i dettagli dei componenti dell'edificio, la geografia e l'illuminazione.

Oltre alle differenze tra BIM e disegni 2D, il BIM si separa dai disegni assistiti da computer (CAD). Questi progetti sono stati storicamente versioni digitali dei piani fisici che ingegneri, team di costruzione, progettisti e architetti utilizzano nel processo di costruzione. I CAD sono un passo avanti rispetto ai disegni fisici poiché potrebbero essere condivisi, duplicati e modificati più facilmente, ma non sono ancora all'altezza del BIM.

Anche se le informazioni e i dati presentati nei CAD sono digitali, si tratta ancora solo di disegni digitali. Un disegno digitale è un formato congelato, che presenta molti problemi di efficienza. Team diversi devono essere in grado di accedere alle informazioni strutturali e progettuali in vari punti del progetto e in modi diversi.

Con i CAD standard, gli utenti devono creare individualmente la grafica per ogni parte di un piano, facendolo con gli schemi architettonici iniziali. Se vengono apportate modifiche, devono essere inserite manualmente e controllate per garantire che tutto sia coerente e accurato. Questo tipo di input e modifiche manuali richiedono molto tempo e aprono un progetto a errori.

A differenza dei CAD standard, il BIM è progettato per una facile collaborazione tra diversi team e specializzazioni. Gli utenti possono facilmente inserire nuove informazioni nel software, con tutti i membri dei vari team informati delle modifiche. È molto più semplice tenere d'occhio le modifiche e fornisce un'unica fonte per tutti i team da visualizzare per rimanere sulla stessa pagina.

Chi utilizza il BIM?

Il BIM è stato maggiormente associato alla progettazione di strutture, ma può essere utilizzato con diverse operazioni non correlate alla progettazione. Ad esempio, le imprese edili devono completare i progetti più velocemente anche quando hanno un budget limitato, orari brevi e pochi membri del personale. Affinché un team finisca i lavori in un lasso di tempo appropriato che soddisfi le aspettative del cliente, dovrebbe essere altamente coordinato. Utilizzando il BIM, un team può trovare eventuali conflitti in un progetto che potrebbero rallentare la produttività.

Anche i team di vari settori con strutture da mantenere e gestire utilizzano il BIM. Il software può fornire agli utenti dati e visualizzazioni dell'intricato funzionamento di una struttura di cui sono responsabili. Con questi dati, i membri del team possono prendere decisioni più informate relative alla loro struttura, consentendo loro di risparmiare denaro nel tempo.

Dal momento che puoi trovare il BIM utilizzato da persone nell'edilizia, nelle operazioni e nella progettazione, è uno dei pezzi di tecnologia più popolari oggi. Di conseguenza, la tua azienda può probabilmente trarre vantaggio dall'utilizzo del BIM.

Perché il BIM è importante?

Ci sono molte ragioni per cui le aziende hanno bisogno di utilizzare il BIM. L'edilizia, ad esempio, è uno dei settori meno digitalizzati. Con il BIM, un'impresa edile può portare la digitalizzazione nelle proprie operazioni e sfruttare i numerosi vantaggi che ne derivano. Attraverso il BIM, le imprese edili possono ridurre il tempo dedicato ai progetti programmando meglio i team. Può anche aiutare a visualizzare i componenti e offrire alle aziende la possibilità di apportare modifiche al design nelle prime fasi del processo, prevenendo problemi in futuro.

Qualsiasi settore lento a digitalizzare le proprie strutture ed edifici può trarre vantaggio dall'utilizzo del BIM. Digitalizzando i tuoi progetti, riduci la necessità di setacciare i piani fisici o cercare informazioni fuori posto. La digitalizzazione assicura inoltre che l'intero team sia informato di eventuali modifiche il prima possibile.

Alcune delle aree principali interessate dal BIM includono la sicurezza del progetto, la pianificazione e il ritorno sull'investimento. Sicurezza, velocità e denaro sono fondamentali per il successo della tua azienda e rendono il BIM incredibilmente prezioso. Scopri di più su questi componenti essenziali che possono rendere il BIM fondamentale per il successo di un'azienda:

  • Maggiore ritorno sugli investimenti: Utilizzando il BIM, un'azienda può ridurre i costi dei materiali e completare i propri progetti a un ritmo più rapido. Il risultato di costi ridotti e progetti più rapidi è un maggiore ritorno sull'investimento. Le aziende possono ridurre la quantità di denaro che devono spendere per completare i progetti. Completando i progetti più velocemente, un'impresa edile può aumentare le proprie entrate acquisendo più clienti e progetti in un anno.
  • Maggiore sicurezza del progetto: con i dati forniti dal BIM, è possibile identificare i pericoli prima di iniziare la costruzione. Conoscendo le aree problematiche prima dell'inizio della costruzione, puoi risolverle prima che rallentino il processo di costruzione o producano una struttura che non soddisfa le normative.
  • Completamento più rapido del progetto: un problema comune nel settore edile è il superamento del programma nei progetti di costruzione, soprattutto quelli di grandi dimensioni. In effetti, uno studio di McKinsey ha rilevato che i grandi progetti di costruzione di solito richiedono il 20% in più rispetto al loro programma originale. Utilizzando il BIM, le aziende possono coordinare meglio gli sforzi di costruzione e attenersi al loro piano originale. Può persino consentire di completare i progetti più velocemente della data di fine prevista.
Quali sono le fasi dell'utilizzo del BIM per la progettazione e la costruzione?

C'è un processo in quattro fasi che molte aziende seguono quando progettano e costruiscono una struttura con il BIM. Il software può essere utilizzato dalle prime fasi di progettazione fino alla manutenzione di un progetto completato. Il BIM offre alle aziende un maggiore controllo su ogni fase della creazione di una struttura, garantendo un processo di costruzione più accurato ed efficiente.

Scopri di più su come il BIM assiste nelle quattro fasi del processo di costruzione di seguito:

1. Modellazione

Gli architetti e un team di progettazione utilizzeranno il BIM per aiutare a realizzare modelli 3D dettagliati di una struttura proposta. Poiché questo è il primo passo, i lavoratori possono giocare con diversi progetti e vedere cosa si adatta meglio alla visione del cliente. Possono anche utilizzare il software per identificare errori o potenziali sfide prima di inviare il progetto.

2. Flusso di lavoro

Dopo che il progetto è finalizzato, viene inviato a più team. I dati e altre informazioni rilevanti del progetto saranno archiviati in un luogo accessibile a tutti i dipendenti di un'azienda. In genere, il BIM manterrà i dati nel cloud per una facile accessibilità. Finché un membro del team dispone delle autorizzazioni sicure appropriate, può connettersi al server indipendentemente da dove si trovi.

Nella fase del flusso di lavoro, è possibile decidere piani più dettagliati per garantire che il progetto si svolga senza intoppi una volta iniziata la costruzione. I team di progettazione utilizzeranno spesso questa fase per prendere decisioni sulla pianificazione spaziale, le stime dei tempi di costruzione, i materiali, le stime dei costi, la modellazione parametrica e le analisi relative alla luce e all'energia. Con tutti i dati raccolti da queste decisioni, un team può creare un flusso di lavoro che garantirà che un progetto sia impostato per funzionare al ritmo più efficiente possibile.

3. Costruzione

Una volta decisi il progetto e il flusso di lavoro, gli appaltatori possono iniziare il processo di costruzione. Mentre costruiscono la struttura, possono tornare al flusso di lavoro e al modello BIM per assicurarsi di attenersi ai piani.

Oltre a utilizzare il BIM per rimanere sulla stessa pagina, i responsabili dei lavori e altri responsabili del team possono accedere al software per apportare modifiche ai progetti. Anche i piani migliori potrebbero aver bisogno di aggiustamenti e il software BIM offre ai team la possibilità di visualizzare tutte le revisioni del progetto in una posizione centralizzata. Con il software, tutti saranno consapevoli quando il flusso di lavoro o la struttura vengono modificati.

4. Consegna

Al termine della costruzione, l'ultima fase del processo consiste nel consegnare le informazioni BIM al facility manager o al cliente. I dati della modellazione possono aiutarli a gestire la loro struttura in modo più efficiente e a un costo inferiore. Può anche aiutarli quando stanno cercando di effettuare riparazioni o vogliono ristrutturare la struttura.

Vantaggi del BIM per l'edilizia

1. Valutazioni dei costi più accurate

Sebbene il software BIM abbia alcuni costi, può essere utilizzato per ridurre i costi complessivi. Molti programmi includono stimatori di progetti in grado di valutare i costi dei materiali e delle operazioni. Una delle forme più popolari di stimatori di progetti utilizzati oggi è il BIM 5D, una valutazione dei costi basata su modelli. Il software semplifica l'automazione della valutazione e della valutazione dei costi, consentendo al personale di concentrarsi sui modi per massimizzare il valore riducendo i costi.

2. Migliore lavoro di squadra e comunicazione

Uno dei principali vantaggi del BIM è la sua capacità di collegare i team e tenerli tutti sulla stessa pagina. Sono finiti i giorni in cui dovevo confrontare i piani fisici e prendersi il tempo per comunicare i cambiamenti al personale. Invece, molti programmi BIM consentono ai membri del team di interfacciarsi con ogni aspetto del progetto in un'unica posizione facile da usare.

Il software BIM distribuisce le informazioni senza soluzione di continuità tra i team per aiutare tutte le parti interessate del progetto a comprendere eventuali modifiche o dati aggiunti al progetto. Parte della sua capacità di mantenere sempre aggiornate le informazioni sul progetto è l'accessibilità al cloud integrata nel software. Inoltre, il software BIM è spesso accessibile da dispositivi mobili, consentendo agli utenti di fornire aggiornamenti in tempo reale e lavorare in modo più efficace come una squadra.

3. Maggiore visualizzazione del progetto

In fase di pianificazione, la capacità di visualizzare la struttura è fondamentale. È possibile utilizzare gli strumenti di visualizzazione e simulazione 3D per creare una rappresentazione digitale di come sarà una struttura completa. Queste rappresentazioni aiutano sia i designer che i clienti. I progettisti possono risolvere le sfide e sviluppare strutture straordinarie, mentre i clienti possono vedere se i progetti corrispondono alle loro aspettative.

I membri del team possono anche utilizzare la visualizzazione 3D per ridurre i rischi ed eliminare i problemi prima che si verifichino. Controllando gli errori nei piani, è meno probabile che si verifichino modifiche costose o correzioni che richiedono tempo una volta iniziata la costruzione.

4. Cicli di progetto più rapidi

Con il BIM al tuo fianco, puoi creare pianificazioni di progetto più efficienti che aiutano i tuoi team a rimanere sulla buona strada per raggiungere i traguardi prefissati. I dati memorizzati nel programma e gli strumenti forniti dal BIM possono anche aiutare a garantire stime accurate dei tempi, portando a una migliore pianificazione. Stime più accurate, combinate con la capacità di rilevare gli errori prima dell'inizio della fase di costruzione, possono spesso avere l'effetto di completare i progetti più velocemente.

Un altro aspetto del BIM che aiuta a completare i progetti più velocemente è la capacità del software di modificare i piani nel sistema e di rendere le modifiche facilmente visualizzabili da tutti i team. Questa maggiore consapevolezza di eventuali revisioni del progetto fa sì che i team lavorino tra loro invece di essere fuori sincrono perché un nuovo elemento non viene comunicato bene. La promozione di una migliore collaborazione da parte del BIM aumenta le possibilità che le aziende rispettino le scadenze dei progetti e completino i progetti in anticipo.

5. Cantieri più sicuri

I cantieri edili possono essere un luogo pericoloso in cui lavorare, soprattutto se il tuo team non dispone di informazioni sufficienti per individuare le minacce. Gli strumenti BIM possono aiutare il tuo team identificando le zone pericolose, consentendoti di agire per mitigarle prima che qualcuno si faccia male o il progetto venga rallentato.

6. Minori spese

Un altro vantaggio primario del BIM è la sua capacità di ridurre le spese di un'azienda. È possibile evitare i costi derivanti da progetti di battuta d'arresto o materiali inutilizzati. Puoi anche ridurre le spese di manodopera su un progetto completando i lavori più velocemente e impostando programmi che assicurano che non ci siano perdite di tempo dovute a problemi di comunicazione. La maggiore sicurezza e capacità di previsione del software aiuta anche a ridurre il rischio di incorrere in costi imprevisti.

7. Strutture superiori

Con tutti i dati forniti dal BIM, è possibile produrre strutture di qualità superiore. Gli strumenti di progettazione consentono di creare modelli ben sincronizzati che aiutano a rilevare più facilmente gli errori e a soddisfare la visione del cliente. Il BIM ti offre un maggiore controllo su ogni aspetto del ciclo di vita di un progetto, il che ti aiuta a produrre strutture di qualità superiore. Puoi anche incorporare una migliore estetica del design nel progetto, come garantire che la luce naturale fluisca attraverso una struttura in modo attraente.

Ottieni un preventivo rapido
Stai pianificando un progetto di costruzione? Scegli Cat Rentals℠

Un elemento cruciale di un progetto di costruzione efficace è l'impiego dell'attrezzatura giusta per i requisiti del progetto. Parte della fase del flusso di lavoro del BIM consisterà nella scelta dei macchinari appropriati. Cat Rentals℠ è un'ottima opzione per un'azienda alla ricerca di macchinari per impieghi gravosi. Le nostre attrezzature sono leader nel settore e offrono le prestazioni e la potenza necessarie per svolgere correttamente un lavoro. Con il nostro vasto inventario e la nostra rete di concessionarie, ne uscirete sicuramente soddisfatti.

Sfoglia il nostro inventario di attrezzature a noleggio Cat per selezionare la macchina ideale per le tue esigenze. In caso di domande, trova la tua filiale locale per parlare con un rappresentante.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie