Come scegliere il giusto costipatore a noleggio per la compattazione del terreno
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Il vostro cantiere ha bisogno di uno strumento piccolo e potente per compattare rapidamente il terreno? I costipatori sono costruiti per questo lavoro. Si tratta di macchine leggere che si possono manovrare a mano, ma che offrono una forte forza per comprimere il terreno. Ti consigliamo di noleggiare un costipatore per la riparazione di strade, lavori di trincea, fondamenta e qualsiasi lavoro che richieda un terreno solido e pianeggiante.

Come funzionano i costipatori

Un costipatore è uno strumento di compattazione del terreno alimentato a gas, diesel o elettricità. Guida una piastra su e giù, colpendo il terreno 750 volte al minuto. Questo crea un forte impatto in una piccola area. La maggior parte dei costipatori pesa da 75 a 120 libbre, il che significa che un lavoratore può utilizzarli.

Tipi di costipatori che puoi noleggiare

Costipatori a 2 tempi: Questi modelli utilizzano un motore a due tempi dal design semplice e potente. Erogano più colpi al minuto e hanno la corsa del pattino più lunga, il che significa che la piastra di compattazione si sposta più lontano a ogni colpo. Questo impatto più profondo aiuta a mantenere le prestazioni ad altitudini elevate, dove la potenza del motore può diminuire a causa dell'aria più rarefatta. 

Costipatori a 4 tempi: Il tipo più comune nei cantieri, questi costipatori funzionano a benzina. Molti sono alimentati dall'affidabile motore Honda GX100. Lo svantaggio principale è che i costipatori a 4 tempi possono perdere potenza ad altitudini più elevate perché si basano sulla presa d'aria per la combustione.

Costipatori a batteria: Queste unità elettriche non producono emissioni, pertanto sono ideali per spazi interni o ristretti con scarsa ventilazione. Sono silenziosi, il che li rende utili vicino a ospedali, scuole o uffici. I costipatori a batteria offrono la stessa forza di compattazione dei modelli a gas, ma con meno vibrazioni, minore sforzo per gli operatori e facili avviamenti tramite pulsante. Inoltre, richiedono poca o nessuna manutenzione.

Come scegliere il costipatore giusto

Per la maggior parte dei lavori, un costipatore a 4 tempi è la scelta migliore. È efficiente, affidabile e conforme agli attuali standard sulle emissioni. Poiché lubrifica attraverso il basamento invece di bruciare olio, funziona in modo più pulito ed evita accumuli di combustibile.

Tuttavia, altre opzioni possono essere migliori in alcuni casi:

  • Scegli un costipatore a 2 tempi per altitudini elevate dove funziona in modo più affidabile.
  • Scegli un costipatore a batteria per ridurre il consumo di combustibile, ridurre il rumore e proteggere l'ambiente senza compromettere le prestazioni.

Pensa anche al marchio. Scegliere un nome di fiducia come Wacker Neuson, Multiquip o Weber  significa avere attrezzature sicure e affidabili.

Noleggia i costipatori da Cat Rentals℠

Per la maggior parte delle imprese edili, il noleggio è il modo più conveniente per ottenere il costipatore giusto. Cat Rentals℠ offre attrezzature per la compattazione del terreno di alta qualità prodotte da marchi affidabili. Puoi noleggiare per un giorno, una settimana, un mese o più. Il nostro team ti aiuterà a scegliere la taglia e la classe di peso giuste per il tuo lavoro.

Sfogliate la nostra selezione completa di costipatori e altre attrezzature per la compattazione.

Trova una sede Cat Rentals vicino a te o richiedi un preventivo rapido.

Domande frequenti sul costipatore

D: Cosa fa un costipatore?

R: Un costipatore compatta il terreno con colpi rapidi e ad alto impatto, rendendo stabile il terreno per la costruzione.

D: Quale tipo di costipatore è il migliore per la maggior parte dei lavori?

R: La maggior parte degli appaltatori preferisce i costipatori a 4 tempi perché sono efficienti e affidabili.

D: Dove dovrei usare un costipatore a batteria?

R: I costipatori a batteria sono i migliori in spazi ristretti, al chiuso o vicino a luoghi sensibili al rumore e alle emissioni.

D: Perché noleggiare invece di acquistare?

R: Il noleggio consente di risparmiare denaro, evita i costi di manutenzione e ti consente di provare diversi modelli prima dell'acquisto.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Richiedi un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie