Suggerimenti per mantenere pulite le strade pubbliche nei punti di accesso ai cantieri edili
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Le strade pubbliche sono essenziali per le infrastrutture che fanno funzionare il nostro mondo senza intoppi, ma possono diventare pericolose e trasandate se invase dalle squadre di costruzione. Noi di Cat Rentals℠ ti mettiamo in contatto con le attrezzature e il supporto di cui hai bisogno per mantenere pulite le strade pubbliche nei punti di accesso al cantiere durante un lavoro di costruzione.

6 consigli per ottenere strade pulite vicino ai cantieri edili

Quando si tratta di costruzioni vicino alle strade, la pulizia è un must. Questi suggerimenti per i cantieri stradali ti aiuteranno a mantenere più pulite le strade pubbliche:

1. Mantieni le corsie libere

Una delle cose più importanti che puoi fare per mantenere pulite le strade pubbliche nel tuo cantiere è assicurarti che le corsie rimangano libere. I percorsi ben definiti riducono al minimo i disagi stradali pubblici e facilitano l'ingresso e l'uscita dalla zona di lavoro da parte del personale essenziale. Coni, barriere in stile jersey e altri dispositivi di controllo del traffico posizionati a intervalli regolari possono aiutare a creare una barriera visibile tra il luogo di costruzione e il resto della strada.

2. Rimuovere rifiuti e detriti ogni giorno

Affinché un sito sia considerato pulito, deve essere privo di rifiuti e detriti. Potresti ricevere reclami se il tuo sito è mal tenuto, soprattutto se ostacola il normale flusso del traffico. Prendi l'abitudine di rimuovere rifiuti e detriti ogni giorno nei punti di accesso alle strade pubbliche. Coloro che non hanno un programma regolare per la pulizia dei rifiuti possono persino essere multati dalle agenzie di regolamentazione della città o della contea per non aver mantenuto il sito.

3. Designare un'area di stoccaggio dell'attrezzatura

Tenere le attrezzature all'aperto può sembrare comodo, ma è consigliabile designare un'area di stoccaggio per le attrezzature del cantiere per controllare i punti di accesso e aumentare la sicurezza per coloro che si trovano nelle vicinanze. Questo livello di organizzazione aumenterà anche l'efficienza e la produttività riducendo il tempo che i lavoratori dedicano alla ricerca dei materiali e frenando il rischio di incidenti e furti.

4. Utilizzare un'illuminazione e una segnaletica adeguate

Per mantenere le strade pubbliche pulite e sicure durante i lavori, ti consigliamo di utilizzare un'illuminazione e una segnaletica adeguate per aiutare pedoni, ciclisti e veicoli a navigare nell'area in sicurezza. Potresti anche prendere in considerazione l'affitto di bacheche variabili o pannelli freccia per distinguere le zone.

5. Eseguire la manutenzione dei macchinari

Condizioni non sicure dovute a guasti o anche solo a attrezzature sporche, possono inibire la capacità di svolgere il proprio lavoro in modo efficace ed efficiente. Fate attenzione alla presenza di ruggine e corrosione sui macchinari di vostra proprietà e assicuratevi di rispettare i programmi di manutenzione prescritti. Se noleggi tramite Cat Rentals, il team del concessionario Cat locale si occuperà di qualsiasi manutenzione necessaria durante il periodo di noleggio.

6. Preparati per tutte le condizioni atmosferiche 

Quando si lavora in un cantiere, è necessario essere pronti ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica. Preparare un piano che tenga conto del clima locale e delle potenziali condizioni che potrebbero causare instabilità del terreno che interessa i punti di accesso. Con attrezzature dedicate alla stabilizzazione del sito, potete proteggere i materiali da costruzione, rispettare i tempi previsti e mantenere pulite e sicure le strade intorno al cantiere.

Noleggia l'attrezzatura adeguata per la pulizia delle strade

Le attrezzature a noleggio, come le spazzatrici e i serbatoi dell'acqua, presentano design specificamente progettati per pulire le zone di costruzione. Se lo desiderate, i tecnici Cat consegneranno l'attrezzatura per la pulizia delle strade direttamente presso la vostra sede per la vostra comodità. In Cat Rentals, gestiamo meticolosamente tutte le attrezzature noleggiate, permettendoti di concentrarti su altri aspetti del tuo progetto.

Attrezzature per mantenere pulito il cantiere

Se hai bisogno di attrezzature che ti aiutino a rimanere al passo con le tue responsabilità di pulizia delle strade, prendi in considerazione:

  1. Spazzatrici: una delle attrezzature più comuni utilizzate per mantenere pulite le strade durante la costruzione, le spazzatrici sono dotate di spazzatrici per raccogliere sporco, detriti e altri rifiuti che potrebbero essersi accumulati sulla strada.
  2. Autocisterne: Spesso utilizzate in combinazione con le spazzatrici, le autocisterne spruzzano acqua sulle strade durante i lavori di costruzione per contenere la polvere e preservare la salute di coloro che si trovano nel cantiere.
  3. Attrezzature per la rimozione della neve: Dalle versatili pale gommate agli spazzaneve di livello commerciale, la nostra ampia selezione di attrezzature a noleggio include le attrezzature per la rimozione della neve necessarie per mantenere aperti i punti di accesso e pulite le strade pubbliche.
Noleggia tutto ciò di cui hai bisogno da persone che fanno tutto il necessario

Quando è necessario noleggiare un'attrezzatura, è necessario assicurarsi che duri per tutta la durata del progetto. Noi di Cat Rentals offriamo periodi di noleggio flessibili e l'accesso a un'ampia gamma di macchine e soluzioni, anche quando chiamate all'ultimo minuto. Ci assicuriamo che tutte le nostre attrezzature siano mantenute da tecnici esperti che conoscono bene le ultime tecnologie, dando ai nostri affittuari assoluta fiducia in ciò che abbiamo da offrire. Trova la sede più vicina a te!

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie