.png)
Gli infortuni sul lavoro si verificano in quasi tutti i settori, ma gli infortuni nel settore edile sono particolarmente comuni e spesso possono essere gravi. Poiché l'edilizia in genere richiede l'esecuzione di lavori gravosi, la movimentazione di materiali pesanti e il lavoro in ambienti ostili, questi cantieri comportano un rischio maggiore di infortuni rispetto a quelli di molti altri settori.
L'OSHA ha identificato quattro tipi di lesioni più comuni nei cantieri edili. Continua a leggere per scoprire cosa sono e le misure che puoi adottare per prevenirli.
Le cadute nei cantieri edili sono generalmente classificate come cadute dall'alto o cadute sullo stesso livello, come scivolamenti e inciampi. La maggior parte delle cadute da grandi altezze sono causate da impalcature mal strutturate, uso improprio delle scale e fessure non protette nelle trombe delle scale e nei vani. Scivolamenti e inciampi sono spesso il risultato di oggetti fuori posto che ostacolano il traffico pedonale e fuoriuscite o perdite che causano superfici scivolose.
Ci sono diverse cose che puoi fare per aiutare a prevenire le cadute sul lavoro:
- Seguire tutte le norme di sicurezza per tetti, impalcature e scale e formare i dipendenti su tali normative
- Utilizzare tutte le attrezzature anticaduta appropriate come ringhiere, sistemi anticaduta individuali e reti di sicurezza
- Mantenere le aree di lavoro pulite, prive di ingombri e ben illuminate
- Assicurarsi che i dipendenti indossino scarpe con trazione adeguata
L'OSHA definisce "colpito da un oggetto" l'impatto tra una persona e un oggetto o un'attrezzatura. Alcuni esempi includono l'investimento da parte di un veicolo e il contatto forzato che si verifica quando un oggetto cade su una persona.
Le lesioni da urto possono essere evitate contrassegnando o bloccando chiaramente le aree vulnerabili e indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come elmetti e occhiali di sicurezza, può aiutare a minimizzare i loro effetti. Altre misure precauzionali che possono essere adottate includono:
- Impilare correttamente i materiali per evitare la caduta e lo scivolamento di oggetti.
- evitando carichi sollevati o sospesi.
- Assicurarsi che i dipendenti sappiano di non posizionarsi tra oggetti fissi e in movimento.
- Fissare correttamente materiali e strumenti in modo che non cadano.
- Non guidare in retromarcia se la vista è ostruita.
Le lesioni più comuni da elettrocuzione sono ustioni sulla pelle, ma possono anche causare lesioni più gravi come arresto cardiaco e danni ai nervi. In genere, l'elettrocuzione si verifica quando gli ambienti non sono sicuri a causa di un'installazione inadeguata dei cablaggi, danni alle apparecchiature o pratiche di lavoro scorrette.
Le normative OSHA si concentrano sulla copertura dei requisiti e sulla progettazione e l'uso delle apparecchiature elettriche. Raccomandano l'uso di dispositivi di protezione elettrica e un isolamento adeguato per prevenire l'elettrocuzione.
Altri modi per prevenire l'elettrocuzione includono:
- Utilizzo di tutti i DPI necessari.
- Diseccitazione dell'attrezzatura e utilizzo delle corrette procedure di blocco e tag-out.
- Mantenere una distanza di sicurezza dalle parti sotto tensione.
Gli incidenti si verificano quando un lavoratore rimane intrappolato tra due o più oggetti. Questi incidenti possono accadere se un veicolo intrappola una persona contro un muro, una parte del corpo viene trascinata nei macchinari o i materiali crollano su qualcuno.
Rimanere concentrati su ciò che ti circonda è uno dei modi migliori per evitare che ciò accada. Per stare al sicuro, evitare:
- Posizionarsi tra un'attrezzatura pesante e un oggetto fisso.
- Avvicinare le mani o altre parti del corpo a oggetti in movimento.
- Indossare maniche lunghe, gioielli o altri oggetti che possono impigliarsi negli oggetti in movimento.
- Lavoro in aree di scavo con accumulo di acqua.
- trovarsi nel raggio di rotazione di un oggetto rotante.
Cat Rentals℠ fornisce una gamma di attrezzature affidabili con funzionalità di sicurezza integrate per mantenere il cantiere più sicuro. Per saperne di più sui nostri prodotti, sfoglia le nostre attrezzature online o chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT per informazioni o un preventivo di noleggio.