Ho bisogno di un permesso di costruzione?
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Sei pronto per iniziare il tanto atteso progetto di aggiunta o miglioramento della casa? Probabilmente stai pensando a cose come il costo, i materiali di cui avrai bisogno e quale appaltatore assumere, a meno che tu non intenda fare il lavoro da solo. Un altro aspetto essenziale della pianificazione che devi considerare è l'acquisizione di eventuali permessi di costruzione richiesti.

Che cos'è un permesso di costruzione?

Un permesso di costruzione è un'autorizzazione scritta rilasciata da un comune che è necessario ottenere prima di iniziare molti tipi di progetti di costruzione. Il suo scopo è garantire che il lavoro sia conforme a tutti i codici di costruzione e zonizzazione applicabili e agli standard di sicurezza. Nella maggior parte dei casi, l'appaltatore gestirà il processo di acquisizione del permesso per te. Se non assumi un appaltatore, dovrai completare il processo da solo.

Quali progetti richiedono un permesso?

Sebbene la necessità di un permesso di costruzione vari in base a dove vivi, in genere ne avrai bisogno per i seguenti tipi di progetto:

  • Installazione di un nuovo tetto
  • Abbattimento o costruzione di muri
  • Cambiare la destinazione d'uso di una stanza (convertire un garage in un ufficio domestico o in una camera da letto per gli ospiti, ad esempio)
  • Costruire una terrazza o un patio
  • Installazione di una piscina fuori terra o interrata
  • Spostamento di tubazioni idrauliche
  • Lavorare con il cablaggio elettrico
  • Finitura di un seminterrato o di una soffitta al grezzo
  • Costruzione di una dependance o di un capannone
  • Costruire una recinzione che circonda la tua proprietà

Al contrario, i seguenti sono esempi di progetti che generalmente non richiedono un permesso:

  • Verniciatura dell'interno o dell'esterno della tua casa
  • Sostituzione delle finestre (a meno che non si modifichino le dimensioni o la configurazione dell'apertura)
  • Installazione di pavimenti o moquette
  • Aggiunta di mobili da cucina
  • Ripavimentazione o asfaltatura del vialetto
  • Esecuzione di riparazioni domestiche di base
  • Lavori di architettura paesaggistica che non comportano la costruzione di muri o l'hardscaping

Il primo passo è contattare l'ufficio edifici e permessi del tuo comune. In alcuni casi, potrebbero essere necessari ulteriori permessi per lavori elettrici, idraulici o meccanici. Il costo di acquisizione del permesso varia da una giurisdizione all'altra.

Come ottenere un permesso di costruzione

Ogni comune ha un processo specifico per l'acquisizione dei permessi, ma i passaggi di informazioni generali sono:

  • Completamento di una domanda
  • Preparazione e invio di un piano del sito
  • Fissare un appuntamento con l'ufficio edifici/permessi locale per ricevere l'approvazione
  • Ricezione del permesso

Dovrai organizzare ispezioni periodiche durante il processo di costruzione. Dovrai anche ottenere l'approvazione finale dal comune al termine del progetto.

Cosa succede se non ottieni i permessi necessari?

Le conseguenze del mancato ottenimento dei permessi possono essere gravi. Il comune potrebbe sollevamento le tasse, il che può aumentare significativamente i costi del tuo lavoro. Potrebbe anche interrompere il progetto e farti abbattere il lavoro che hai già completato, soprattutto se quel lavoro non è conforme ai regolamenti edilizi locali.

Contatta Cat Rentals℠ per le tue esigenze di attrezzature

Alcuni progetti di miglioramento della casa possono richiedere attrezzature pesanti. Cat Rentals℠ nella tua zona ha la macchina giusta per il lavoro a un prezzo competitivo. Chiamaci al numero 1-800-RENT-CAT o contattaci online per richiedere un preventivo rapido oggi stesso.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp