Nel settore delle costruzioni, visibilità e sicurezza vanno di pari passo. Sapere come mantenere i cantieri luminosi e sicuri è fondamentale per le operazioni notturne e il lavoro in condizioni di scarsa illuminazione. Un'illuminazione adeguata può inoltre fornire preziosi vantaggi in termini di sicurezza, poiché scoraggia i ladri che prendono di mira cantieri vuoti di notte.
L'illuminazione adeguata è essenziale per soddisfare le più rigorose linee guida sulla sicurezza odierne. L'Amministrazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) e il Dipartimento dei trasporti (DOT) di ogni stato implementano standard di illuminazione specifici per l'illuminazione notturna dei cantieri. È necessario scegliere un'attrezzatura di illuminazione di alta qualità e posizionarla correttamente per garantire la conformità ed evitare costose multe e sanzioni.
Se stai cercando di illuminare un cantiere, hai molte opzioni di illuminazione:
- Torri faro portatili: le torri faro sono composte da un generatore che funge da fonte di alimentazione e da un albero regolabile che contiene un gruppo di luci. Le luci possono ruotare di 360 gradi per coprire un'ampia area. Queste torri sono rimorchiabili per collocarle nei punti ideali del cantiere. I modelli sono disponibili con altezze dei montanti fino a 25 piedi.
- Luci a montante alto: un progetto di costruzione a lungo termine potrebbe richiedere una soluzione di illuminazione più "semipermanente" rispetto a quella offerta da alcuni impianti di illuminazione temporanei. I pali delle luci degli alberi alti sono disponibili ad altezze fino a 100 piedi. I pali supportano un anello da quattro a otto luci che possono coprire un'ampia area.
- Palloncini di illuminazione: queste luci per i lavori di costruzione notturni sono dotate di un pallone di tessuto trasparente che racchiude una o più lampade ad alta intensità. La parte superiore del pallone è dotata di un rivestimento riflettente che dirige la luce verso il cantiere. I vantaggi di questo tipo di illuminazione includono un minore abbagliamento e una distribuzione più uniforme su un'area più vasta.
- Luci LED: l'illuminazione a LED sta diventando una scelta sempre più popolare per le imprese edili per le operazioni notturne. Le luci LED sono più efficienti dal punto di vista energetico e durano più a lungo rispetto alle sorgenti di illuminazione tradizionali, offrendo quindi notevoli risparmi sui costi. Anche un gruppo di luci a LED è riutilizzabile e può durare fino a cinque anni in applicazioni ad uso continuo.
- Luci notturne: questa opzione relativamente nuova funziona bene per i siti che richiedono una luce più soffusa. Una luce notturna è composta da lampade metalliche alogenuri a bassa potenza coperte da un panno che diffonde la luce nell'area. La quantità di luce diffusa dipende dal tipo di tessuto.
Cat Rentals℠ nella tua zona offre un'ampia selezione di torri faro di alta qualità a noleggio , ideali per cantieri remoti, lavori stradali, eventi speciali e qualsiasi altra esigenza di illuminazione. Offriamo torri faro portatili e attrezzature per la generazione di energia di Caterpillar e di altri produttori leader a tariffe competitive giornaliere, settimanali, mensili e a lungo termine. E con il nostro servizio affidabile, non dovrai mai preoccuparti che i tuoi noleggi di illuminazione ti lasceranno all'oscuro.
Una pianificazione adeguata aiuta a determinare il tipo e la quantità di attrezzature necessarie per illuminare un cantiere e ad agevolare il posizionamento e altri fattori. Il piano dovrebbe consentirvi di raggiungere obiettivi quali fornire il livello di illuminazione necessario per consentire ai lavoratori di svolgere il proprio lavoro in modo sicuro ed efficace e garantire che gli automobilisti possano attraversare il sito senza problemi per i progetti di autostrade notturne.
Oltre a offrire la migliore illuminazione per i cantieri, mettiamo a tua disposizione le competenze necessarie per aiutarti a usare correttamente le attrezzature. Considera i seguenti consigli per garantire il funzionamento sicuro dei tuoi noleggi di torri faro:
- Valuta le tue esigenze di illuminazione: non esistono due cantieri uguali all'altro e ognuno ha esigenze di illuminazione diverse. Un'illuminazione troppo intensa o fioca può rappresentare un rischio per la sicurezza. Usa un grafico accurato come guida per determinare quante candele da pedale ti servono nel cantiere e scegli un'attrezzatura di illuminazione che corrisponda a questi requisiti.
- Posizionare correttamente le torrette: posizionare le torri su una superficie piana e stabile, lontane da ostacoli aerei come linee elettriche e alberi. Accertarsi che la direzione in cui la luce brilla non influisca sulla visibilità degli automobilisti di passaggio. Inclinando leggermente le luci sulla torre si minimizzerà il rischio per i passanti e garantirà una migliore illuminazione per i lavoratori sul cantiere.
- Mettere a terra le unità: mettere a massa le unità ogni qualvolta sia possibile per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza elettrica. Scollegare i cavi della batteria prima di lavorare sul motore.
- Evitare di usarli al chiuso: molte torri faro portatili (e generatori) sono dotati di motori che funzionano a gasolio. Utilizzarli al chiuso o in ambiente non ventilato aumenta l'esposizione dei lavoratori ai fumi di scarico tossici.
- Rifornimento: per i modelli diesel, accertarsi che il motore sia spento prima di rifornire il serbatoio.
Per molte operazioni edili, il noleggio rappresenta la soluzione più pratica ed economica per l'acquisto di luci. Ad esempio, se la tua azienda svolge lavori notturni solo occasionalmente, il noleggio ti permette di pagare le luci solo quando ne hai bisogno. E se si considerano le differenze nelle condizioni di visibilità da un cantiere all'altro, utilizzare i servizi a noleggio rende più facile scegliere attrezzature specifiche in base ai requisiti di illuminazione specifici di un progetto.
Cat Rentals offre torri di illuminazione di modelli recenti che necessitano di manutenzione regolare e di ispezione accurata per assicurarsi che siano sicure e pronte all'uso. Ti aiuteremo a selezionare i prodotti giusti per soddisfare i requisiti specifici del tuo cantiere notturno. Forniamo inoltre servizi di manutenzione e riparazione in loco puntuali.
Il nostro team lavorerà al tuo fianco per redigere un contratto di noleggio flessibile che si adatti alle tue esigenze di utilizzo e budget, e possiamo anche formare i tuoi lavoratori affinché possano utilizzare l'attrezzatura in modo efficiente e sicuro.
Sfogliate il nostro inventario di attrezzature corrente e selezionate oggi stesso. Se hai bisogno di aiuto o desideri altri suggerimenti sull'illuminazione per l'edilizia, chiamaci al 1-800-RENT-CAT. Non esitare a contattarci online per richiedere un preventivo rapido. Noleggia ciò che cerchi dai professionisti che fanno tutto il necessario.